智能电池时代:储能方案如何赋能智能电网
图源:VectorMine / stock.adobe.com
发布于2025-12-22
全球越来越多的家庭开始积极采用可再生能源和本地发电,以减少对环境的影响并确保能源安全。与此同时,智能电网技术正逐步为传统电力网络开辟全新的发展路径。电力管理正迎来新时代,本文将带您了解智能电网技术的运作机制,并探索其在实际应用中如何为用户带来重要价值。
分布式发电
智能电网正在重塑我们的电力生产和输配方式。随着新型能源技术的发展,本地发电逐渐成为传统电网的可行替代方案。如今,用户不再依赖大型发电站,也能通过更小规模实现高效发电。这些小型发电站被称为分布式能源资源 (DER),可通过太阳能、风能或生物质能技术实现。
在这种新模式下,用户仍与传统电网保持连接,但角色已从被动转为主动。当需求超过本地发电量时,可以从电网获取电力满足需求;当需求降低时,可以将多余电力回售给电网,从而降低整体成本。
储能解决方案
在这一趋势下,用户会在家中安装大容量电池,以储存所产生的能量,供日后使用。这些储能解决方案 (ESS) 需要复杂的电池管理系统 (BMS) 来确保安全高效地运行。当ESS接入智能电网后,数据将成为关键纽带,使电网能够调控电池的使用方式。
微型发电不仅是用户的一项投资,还能将电力输送到更大的电网,从而帮助降低整体用电成本。然而,负责电网的公用事业公司必须保留控制权。例如,在低需求时段无需调用用户侧的电力供应。这正是电网管理中数据至关重要的体现。电网与用户间的数据连接决定了电网是否以及在多大程度上接收用户的电力。同时,还涉及安全因素:如果电网基础设施正在进行维护,传输电力会带来危险。因此,电网必须控制能量流动,而可靠的数据共享在这一过程中再次显得至关重要。
虚拟电厂
随着越来越多的能源用户转型为能源提供者,通过本地发电并将电力存储于储能系统以备电网调用,虚拟电厂 (VPP) 的概念日益受到关注。虚拟电厂由多个独立的可再生能源发电单元组成,这些单元通过中央控制系统连接到一个统一的电力平台。之所以称为“虚拟“,是因为这些能源来源在物理上分散,且由不同的所有者运营,但它们通过整合输出实现协同发电。
目前欧洲运营的最大虚拟发电厂之一,汇集了约1400家独立发电企业的电力输出,总发电量超过10000兆瓦。[1]所有发电设施均通过远程控制并接入智能电网。集中控制系统为电力公司提供了可按需调用的庞大可靠能源储备。对发电方而言,虚拟电厂实现了规模经济效应,使用户能够集体对接电网,既最大化自身收益,又为消费者维持低廉电价。
面向医疗应用的韧性
在某些应用场景中,可靠的能源供应对安全至关重要。医院长期以来都配备备用电源,以确保停电时医疗服务的连续性。这些通常是依靠化石燃料驱动的传统发电机。然而,大型发电机启动可能需要长达两分钟的时间。对于外科医生而言,这可能是复杂手术中最关键的几分钟。
可靠的电力供应不仅对手术室至关重要,对持续护理同样不可或缺。仅在美国,就有超过250万患者依赖重要的医疗设备[2],这种情况在全球范围内普遍存在。面对这种需求,储能系统需具备韧性和快速响应能力。电池管理系统会持续监测用电需求,在毫秒级时间内做好供电准备,确保在停电时仍能提供清洁、稳定的能源供应。储能系统在智能电网的控制下实现即时响应,这在电力供应可靠性至关重要的场景中发挥着关键作用。
电动汽车作为移动储能装置
智能电网还将整合电动汽车这种移动储能系统。 电动汽车采用与固定式储能系统相同的锂离子电池技术,如今已成为道路上的常见景象。尽管采用了新型动力源,私家车的使用模式仍与传统汽车相同——大部分时间停在停车场或家门口。通过连接壁挂式充电桩,这些移动电池成为电力网络的一部分,这项技术被称为车网互动 (V2G)。
作为储能系统设备,它们在智能电网管理的能源调控中发挥着动态作用,在用电高峰时段充当潜在能源来源。这种应用场景不仅限于家用汽车。很多机构正在把车队换成电动车,但这些车一天里大部分时间都停着不动。比如全球的学校,校车只在接送学生的几个小时里用,其余时间都停在学校停车场。
为这些车辆供电的电池组构成了一座规模可观的虚拟电厂,既可在上学期间作为能源来源,也可作为智能电网的潜在资源。加利福尼亚州奥克兰市近期推出了全美首批全电动校车车队之一。[3]这74辆校车不仅能减少污染,为学生创造更健康的环境,还能在闲置时作为虚拟电厂的储能单元,为湾区电网提供2.1千兆瓦时的电力,足以满足数百户家庭的用电需求。
结语
储能系统将成为未来电网的关键组成部分,提供随时可用的能源储备。智能电网通过将高速数据连接与最新的发电及储能技术相融合,既能应对现代电力需求的挑战,又能确保能源未来的韧性与可持续性。
参考文献
[1]Virtual Power Plants: What are they and what are their advantages for renewable technology?, March 13, 2020.
[2]“Why Energy Storage is Vital for Healthcare,” Power Sonic,
https://www.power-sonic.com/blog/batteries/why-energy-storage-is-vital-for-healthcare/.
[3]Woody, Todd, “The First Electric School Bus Fleet in the US Will Also Power Homes,” Bloomberg, May 16, 2024,