GaN这只“螃蟹'',TI教你怎么吃!
在功率器件领域,基于硅的MOSFET器件无疑是最成功的存在,通过在通导电阻RDS(ON)、额定电压、开关速度、封装等方面不断的优化和进步,硅MOSFET一直在突破人们传统认知的“极限”,目前在从几十瓦到高至上千瓦的应用中,都能够看到其身影。但是随着市场的发展,对功率器件的要求越来越高,想跟上这个节奏,总是靠在原有硅器件设计和工艺基础上“打补丁”已经是不行了,因为硅材料的性能已经接近其物理极限,所以人们必须从最根本的材料上寻找突破口。
GaN的性能优势
GaN(氮化镓)被认为是最有希望成为下一代电源器件的继任者之一。作为第三代宽带隙半导体材料中的代表,GaN器件与硅器件相比,有无法比拟的优势,总的来说可以用“四高一低”来归纳:
1
高电压
由于 GaN 的带隙较大,具有较高的击穿电场,因此GaN器件的工作电压可远远高于基于其他半导体材料的器件。
2
高功率
GaN上的电子具有很高的饱和速度,即在极高电场下的电子速度,当结合大电荷能力时,GaN器件能够提供更高的电流密度。工作电压高,电流密度大,这也就意味着GaN器件可支持更高的功率。
3
高可靠
由于带隙大、导热率高,GaN器件能够承载更高的功率密度,器件的可靠性更高。
4
高频率
GaN器件具有极快的开关速度和优异的反向恢复性能,电压可以在纳秒内上升到几百伏,支持几MHz(甚至几百MHz)的大电流转换。
5
低功耗
GaN的导通电阻非常低,可显著降低静态功耗,同时在降低开关损耗方面表现也很突出,因此效率大为提升,这对于减少整个电源系统的体积也大有裨益。
表1:不同半导体材料之间的特性比较
除了上述这些特性优势,还有两个因素在为GaN的商用提供助力:一是GaN具有较强的成本优化的潜力,如果以Si为衬底替代价格昂贵的SiC衬底,有望让GaN器件的价格进一步与硅器件看齐;二是GaN器件的工艺与传统的Si半导体工艺兼容性强,这让在同一封装中集成更多的功能成为可能,如将驱动IC和GaN开关管集成在一起,这会在简化设计、降低成本方面为用户带来新的价值。
GaN应用开发的挑战
也正是因为如此,这些年GaN越来越成为电源电子领域的宠儿,特别是在600V/3KW 以下的应用场景中,其优势更为突出。根据Yole的预计,2024年GaN电源市场产值将超过3.5亿美元,年复合成长率高达85%。
不过,在这个高速成长的过程中,仍然有一些拦路虎,以前习惯了使用硅器件的开发者,想要“抢鲜”尝一尝GaN这只“螃蟹”,还是需要一些勇气和准备的。
成本仍然是影响GaN商用的一个重要因素,毕竟经过多年的发展,硅器件在成本挖潜方面可以说已经做到了极致。
另一个方面,GaN在应用开发上对外围支持元器件有更高的要求,比如说GaN的开关驱动器,就必须能够以足够高的速度对GaN开关管栅极上的电容进行充电和放电,使其开启和关闭,同时不会引起振铃和过冲。这对于相关元器件的性能和开发者的设计技能都会提出挑战。
TI 的创新方案
应对这些挑战,就需要有可供使用、新的开发“利器”。为了能够让越来越多的电源工程师有机会享用到GaN的“美味”,各个GaN器件供应商可以说是操碎了心,也在不断推出创新性的产品。今天我们就来向大家推荐一款来自TI(Texas Instruments)的功率级器件——LMG341xR050。
图1:LMG341xR050 GaN功率级简化框图
(图源:TI)
LMG341xR050 GaN功率级具有集成驱动器和保护功能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。具体来讲,LMG341xR050的突出性能优势包括三个方面:
首先,LMG341xR050包括一个高性能的600V GaN晶体管,充分发挥了GaN器件的优势,具有低输入和输出电容值、可将开关损耗降低80% 的零反向恢复特性,这些优势能够很好地支持诸如图腾柱PFC之类的高功率密度、高效率的拓扑。
图2:LMG341xR050高于100V/ns时的开关性能
(图源:TI)
其次,也是很重要的一点,LMG341xR050采用了一个Direct-Drive的架构,集成了栅极驱动器——这也是充分利用了上文提到的GaN工艺与传统的Si半导体工艺兼容的特点——它可以对内部的GaN FET直接控制,与传统的共源共栅架构(cascode)方案相比,在开关特性上有了明显的提升,支持 100V/ns 开关,MHz运行传播延迟为20ns,同时Vds振铃几乎为零。这个集成栅极驱动器的其他特性还包括:经调整的栅极偏置电压,可补偿阈值变化,确保可靠开关;25V/ns至100V/ns的用户可调节压摆率等。
再有,LMG341xR050还集成了完备而强健的保护功能,省去了外围的保护元器件。这些集成的保护功能包括:
过流保护,防止意外击穿。响应小于100ns(LMG3410R050支持锁存过流保护,LMG3411R050支持逐周期过流保护)
压摆率抗扰性:>150V/ns
瞬态过压抗扰度
过温保护,防止热失控
针对所有电源轨上欠压闭锁 (UVLO) 保护
图3:LMG341xR050 GaN功率级功能框图
(图源:TI)
简而言之,通过在单一器件内,集成高性能的GaN FET、独特的栅极驱动器,以及完备的保护功能,使LMG341xR050可以替代传统共源共栅GaN和独立GaN FET,让开发者可以更便捷、更快速地将GaN技术引入到新的设计中。
可以说,TI是希望尽可能将自己完整的GaN技术积淀和生态都集成在这款器件中。所以,想吃GaN这只“螃蟹”,TI的这款LMG341xR050功率级别千万错过!
了解TI LMG341xR050功率级技术详情
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。