Skip to main content

数据中心进化论:从“服务器农场”到“城市智能中枢”

发布于2023-04-24

在当今数字化的世界里,数据就像是人类的“血液”,它无时无刻地在我们的社会和经济系统中流动着,为各个领域的运作提供着关键的支持和驱动力。而所有这些支撑数字经济和智慧城市运转的数据,最后都从四面八方汇集到了一个地方——数据中心。

你可曾想过,如果没有数据中心,我们的生活将会变成怎样?

假如有一天你接到家人电话说家里的冰箱坏了需要赶紧买新的,这时你打开电脑准备上网购物,却发现所有的电商平台都打不开,打开手机想要打车回家,但App一个都使用不了,想要去银行取钱,却被告知所有系统都停止运转……而造成一切停摆的源头都是因为数据中心“宕机”了。

如今,数据中心的重要性不仅仅只是存储和处理数据那么简单,互联网、银行、交通等各个方面的信息都需要数据中心的支撑,如果数据中心出现问题,整个城市的运行都会受到影响。数据中心已经成为了当前城市建设中最重要的基石之一。

为什么数据中心对于推进“新基建”很重要?

数据中心的建设背景和现状

早期的数据中心发展可以追溯到20世纪40年代。上世纪60年代,IBM的System 360系列等大型计算机系统刚刚开始成为企业和政府部门的核心基础设施,这些计算机系统需要专门的环境控制设备和空间来放置和运行,提供合适的空调、电源系统等。而在当时,数据中心还只是被称为“服务器农场”(Server farm)。

图1:IBM的System 360系列,图片来自IBM官网

20世纪80年代和90年代,随着互联网的兴起,数据中心逐渐演变成为支持更复杂的计算任务和存储需求的关键基础设施。越来越多的公司开始将IT基础设施外包给专业的数据中心服务提供商,以降低成本并提高运营效率。此外,如谷歌、亚马逊等一些互联网企业和电信公司也开始建立自己的数据中心,以满足不断增长的互联网流量和内容需求。

近十多年来,移动互联网、物联网、云计算、人工智能等技术的出现和演进,也让全球数据中心的建设需求也愈发迫切,加强数据中心的建设成为了当前数字化时代发展的必然趋势,也成为中国推进数字经济和“新基建”建设的必然选择。

数据中心能为“新基建”发挥哪些作用?

对于以数字技术为基础的新型基础设施建设来说,数据中心在各个环节都发挥着重要作用。

首先,支撑5G网络和物联网的建设。数据中心能够支持海量数据处理和实时响应。5G技术为物联网带来更高速度和更低延迟,数据中心则提供强大的存储和计算能力,实现对大量IoT设备产生的数据进行快速处理和分析。

其次,促进人工智能技术的发展。数据中心能够提供大规模计算和存储资源,支持复杂算法的运行和海量数据的处理,为人工智能应用提供强大的计算能力。通过加速模型训练和推理,从而推动AI技术在各领域的广泛应用。

此外,数据中心还能大力推动智慧城市的建设。作为智慧城市的数字基础设施,数据中心为城市管理、公共服务和产业发展提供强大的计算、存储和分析能力。借助数据中心,各类城市数据得以实时采集、处理和分析,助力实现城市交通、能源、环保等领域的优化管理和决策。

数据中心的产业链构成

如今,数据中心已经发展成为了一个复杂的产业生态,它的建设和运营涉及到实体环境、硬件设备、软件系统、运营和服务商、终端应用等多个环节。总体来看,数据中心的产业生态主要包含以下三个层面:

底层设施:数据中心是一个物理场所,它需要合适的硬件环境来支持它的持续、有效运转。其中涉及到的硬件设备可以大致分为两类,一类是用于机房的建设,包括网络设备、电源设备、机房空调、安全设备,另一类则是为数据中心提供存储、计算、通信的能力,主要包括服务器、存储设备、交换机等。

系统及服务平台:搭建好了数据中心的运行环境了之后,需要一整套软件系统和服务来管理和协调数据中心中的各种硬件和软件资源,从而确保服务器的可靠、安全和高可用。其中软件主要包括操作系统、虚拟化平台、管理软件和安全软件等,服务主要包括容灾备份、数据导入与还原、数据迁移、高可用集群的韧性架构服务、弹性伸缩等。

终端应用层:基于系统和服务平台,数据库能够产出类型多样的终端产品服务于机构和个人用户,应用于企业、政府、教育、金融、医疗等不同行业的场景和需求。比如有可以执行各种数据库操作的数据库管理软件,利用数据库技术对交通系统进行数据采集、存储、处理和分析的智慧交通远程监控平台,基于数据库技术开发的医疗信息化平台等等。

前沿技术在数据中心中的应用

过去几十年中,数据中心的相关技术不断迭代。随着分布式技术、量子计算、人工智能等前沿新兴技术发展,数据中心正在不断朝着智能化、绿色化和模块化的方向发展。其中,智能化主要体现在通过自动化运维、故障预测和资源调度等提高管理效率;绿色化关注节能减排,降低能耗,减轻环境压力;模块化则强调灵活部署、快速扩展,满足不断变化的业务需求。

数据中心需要“分布式存储”

分布式存储技术是当前数据中心的建设最重要的方向之一,通过将数据分散存储在多个节点上,这个技术能够大大提高数据的可用性、容错性和安全性。

简单来说,分布式存储技术的原理是将数据拆分成多个片段保存在不同的地方,这样即使某个节点发生故障,数据仍然可以从其他节点恢复,进而能够确保数据的高可用性和容错性,降低了单点故障的风险。分布式存储技术还能确保数据中心的性能得到充分利用。通过负载均衡和数据分片,使得多个节点可以并行处理请求从而提高数据读写速度,能够自动将请求分配给可用资源。

跟集中式的数据存储相比,分布式存储技术有更好的扩展性,可以根据业务需求灵活增加或减少存储节点和计算资源。这有利于数据中心提高资源利用率、降低成本,能够在不影响现有业务的情况下迅速扩展存储容量和计算能力,从而满足更广的业务发展需求。但分布式存储并不会影响数据的一致性。数据同步机制可以实时将数据变更同步到其他节点,维护数据的最新状态。版本控制机制则可以防止数据冲突和丢失,从而保证数据的完整性。

分布式存储技术的特点也将能够帮助数据库更好的实现ACID基本特性。所谓的ACID是指数据库的原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)和持久性(Durability):

  • 原子性是指一个事务中的所有操作,要么全部完成,要么全部不完成,不会停留在中间某个环节,如果事务执行失败,则会回滚到事务开始之前的状态,而所有的操作都不会对数据库造成影响。
  • 一致性指数据库数据库总是一个一致性状态转移到另一个一致性状态。
  • 隔离性指多个事务同时访问数据库时,每个事务都必须与其他事务隔离开来,不能相互干扰。
  • 持久性指一旦事务提交,它对数据库中数据的改变就是永久性的,即使发生系统崩溃或电源故障等意外情况,数据也不会丢失。

量子计算:重新定义数据中心

如果你最近看过超火的中国科幻大片《流浪地球》系列,那你可能会对片中的智能量子计算机MOSS印象深刻。在片中,MOSS就像是一位幕后大Boss掌控着人类社会一切动态。实际上,MOSS并不是空穴来风的想象,近年来,量子计算作为一项革命性技术已经崭露头角,并有望彻底改变数据中心的运行方式。

那么,什么是量子计算?

传统计算机的最小计算单位名为比特(bit),是中央处理器上的一个晶体管,每个比特只能表示0或1。相比之下,量子计算使用的单位是量子比特(qubit),它们可以同时表示0和1,或0和1的一系列组合,也就是说一个量子能表示的计算数值相较于比特实现了指数级的扩大,从而能够实现对大量数据跨越性的加速处理和分析。

在当前量子计算领域,英伟达在计算技术和产品开发方面一直处于前沿。在今年3月举行的英伟达GTC开发者大会上,英伟达推出了全新的开源量子计算机软件Cuda Quantum,为开发者提供更强大的量子计算软件的编程模型。此外,还与生产量子计算设备的以色列公司Quantum Machines合作推出了一个名为 DGX Quantum 的全新硬件系统,支持将传统计算机和量子计算机混合使用,从而大幅度提升数据的存储规模和处理速度。而在这些全新的量子技术支持之下,数据中心的容量和性能也将实现跨越式进化。

图2:英伟达全新的量子计算系统,图源英伟达官网

数据中心走向“AI工厂”

相较于以前只是用于存放数据的“服务器农场”,如今的数据中心还承担着大量的数据处理和分析的功能,人工智能技术也在数据中心的管理和效率提升中起到了重要的作用。

人工智能技术不仅可以利用机器学习和深度学习算法对数据中心存储的大量数据进行分析,还可以通过发现数据中的规律和趋势来帮助用户做出更好的决策,整个数据中心也演化成为了一个智能化的“工厂”,由人工智能扮演着“指挥官”的角色。

比如在数据中心的自动化管理方面,人工智能技术可应用于服务器的资源分配、负载均衡、故障排查等,通过机器学习和深度学习算法对数据中心的管理进行优化,提高数据中心的运行效率。在数据中心的安全监测和防护方面,人工智能算法支撑的数据监控平台可以对数据进行实时监测,建立数学模型,并通过数据分析发现规律,从而预测异常行为,并及时采取相应的措施,保障数据的安全性和完整性。在数据中心的能源管理方面,基于人工智能算法构建的数据分析工具可以自动分析和预测能源使用情况,优化数据中心的能源使用效率,从而降低能源消耗和成本,实现可持续发展。

区块链为数字中心“保驾护航”

随着数据规模的爆炸性增长,数据安全性和可信性也变得越来越重要。区块链技术的出现提供了更加安全、可靠、高效的数据存储和处理方式,为数据库系统带来更加广阔的应用前景。

区块链采用哈希函数、数字签名等技术来确保交易数据的不可篡改性,每个区块都包含前一个区块的哈希值,如果前一个区块的数据被篡改,则其哈希值也会随之改变,从而导致区块链的连续性被破坏,这种特性为数据库系统提供了更加安全可靠的数据存储方式。区块链的智能合约可以自动化执行合同条款、管理数据和资产的流转,这种可编程的合约可以将数据库系统的功能扩展到商业、金融内更多全新的领域。此外,区块链采用了去中心化的信任机制,通过共识算法来保证数据的可靠性和安全性,这种去中心化机制,可以减少传统数据库中的单点故障,从而提高数据库系统的可用性和容错性。

中国的数据中心发展现状和主要挑战

中国数据中心市场规模

中国数据中心的热潮也始于上世纪90年代左右,随着电信业务和互联网逐步普及,国内市场对信息化建设的需求逐渐增长,特别是在2000年中国电子商务开始蓬勃发展之后,中国数字中心建设进入快车道。如今,中国作为全球最大的互联网市场,互联网用户数量已经超过10.5亿。

根据中国信通院发布的研究显示,2021年中国数据中心市场收入达到了1500亿元,同比增长了28.5%。预计到2025年,中国数据中心市场规模将超过6000亿元。

图3:2017-2022中国数据中心市场规模,图片来源中国信通院

中国数据中心的主要企业与地域分布

随着中国数字经济和智慧城市建设的不断推进,近年来全国各地的数据中心建设也迎来了快速发展。在地域分布上,北京和上海作为中国的政治、文化和经济中心,成为了中国数据中心的主要集聚地。而广东、江苏和浙江则因其经济发达和人口密集等因素,吸引了大量的数据中心建设和运营。在数据中心的发展建设初期,许多国内外知名的互联网企业都在这些相对发达的城市设立了自己的数据中心。除此之外,随着中国西部地区的开发、互联网普及程度的提高以及中国“东数西算”工程的启动,重庆、成都、西安、贵州等地也逐渐成为中国数据中心新的发展热点。

目前,一些中国城市的数据中心建设已经达到了全球领先水平、造就了新的城市“地标”。比如杭州云栖小镇的“云栖大会”是全球顶级的云计算技术盛会,华为全球最大数据中心落地贵州贵安,可容纳服务器规模超过100万台等。

当前数据中心建设面临的挑战

虽然经过数十余年的发展,数据中心的建设流程和技术已经相对成熟,但数据中心目前仍然是一个综合性较强的复杂工程,其建设面临多方面挑战,主要包括:

  • 建设成本:数据中心建设需要大量的投入,包括硬件设备、网络带宽、安全系统、电力供应和人员培训等多个方面。而建设成本的高昂也意味着投资回报周期较长。
  • 安全性和容错性:数据中心的运行需要具备高可靠性和容错性,以确保数据中心的稳定性和安全性。例如,数据中心需要多机房容灾、多机房互备、多线路冗余等高可靠性和容错性技术的支撑,以保障数据不受任何影响。
  • 数据量快速增长:随着互联网的普及,数据量快速增长已成为数据中心建设的一大挑战。因此,数据中心需要不断升级和扩容,以满足快速增长的数据存储需求。

结语

数据中心的建设对于全球智能化发展和中国推进“新基建”非常重要,只有建设更多更先进的数据中心,才能够为数字技术的发展提供充足的数据支持和强有力的技术保障,推动数字经济的发展和促进经济转型升级。经过多年发展,数据中心已经从过去单纯的服务器储存场地变成了智能化的数据处理中心,分布式存储、量子计算、人工智能、区块链等前沿技术也在推进当前数据中心的演进中扮演了越来越重要的角色,未来数据中心会朝着更加智能化、绿色化、模块化的方向发展。

参考文献

  1. 中国信通院《数据中心白皮书》:数据中心迈向高质量发展 加速赋能数字经济
  2. 数据中心产业链深度解析
  3. Modern Data Centers to Accelerate All Workloads,Nvidia
  4. System 360:From Computers to Computer Systems