利用先进散热解决方案提升EV充电效率
图源:saadulhaq / stock.adobe.com;使用AI生成
发布于2025-06-13
电动汽车 (EV) 与燃油汽车一样历史悠久,但直到最近才成为主流。随着电动汽车技术的重大进步和政府的大力支持,电动汽车的需求也在日益激增。欧盟 2035 年禁止使用内燃汽车[1] ,以及 2025 年每 60 公里设置一个快速充电站的强制规定[2] ,进一步凸显了这一需求激增的趋势。随着电动汽车成为主要的交通方式,电池续航里程和更快的充电速度将成为全球经济运行的关键。要增强这些电动汽车充电系统,就需要在各个领域实现技术进步,特别是在热管理方面。
交流电与直流电在电动汽车充电中的应用
随着对更快充电器需求的不断增长,设计方法也发生了或大或小的变化。其中一个显著的变化是转向直流充电器。尽管所有电池系统都使用直流电,然而,这些系统的主要区别在于,电源从交流到直流的整流发生在不同的地方。传统的交流充电器通常用于住宅环境,用于车辆通信、过滤并控制交流电的流动,随后由车载直流充电桩将电能转换为直流电并为电池充电。相比之下,直流充电器在向车辆提供高压直流电之前,会在外部执行整流过程。 直流充电器的主要优势在于,通过将电源调节硬件移至电动汽车外部,消除了许多重量和尺寸限制。
通过消除重量和尺寸限制,直流充电器可集成更多元器件,以提高电流吞吐量和工作电压。这些充电器使用先进的半导体器件进行电源整流,同时还会使用滤波器和功率电阻,所有这些过程都会产生大量热量。虽然滤波器和电阻会产生热量,但电动汽车充电系统中的主要热源则是绝缘栅双极晶体管 (IGBT),这是一种在过去几十年中日益普及的半导体器件。虽然这种功能强大的器件为充电领域创造了诸多机遇,但充分冷却它仍然是一个不可忽视的问题。
IGBT结合了场效应晶体管 (FET) 和双极性结型晶体管 (BJT) 的特点。它能够承受高电压、低导通电阻、快速开关速度和出色的热稳定性,因此非常适合电动汽车充电器等大功率应用。IGBT在这些充电电路中用作整流器或逆变器,因此它们将频繁地开关,并产生大量热量。
当前面临的热管理挑战是IGBT的散热量大幅增加,从三十年前的1.2千瓦增加到现在的12.5千瓦,增加了十多倍,预计还会进一步增加。图1显示了单位表面积功率的增长情况。相比之下,当今最高功率的CPU功率仅为0.18kW左右,即7kW/cm2,差异显著。
图 1:过去三十年来,IGBT的功率密度大幅提高(图源:Same Sky)
有两个因素有助于冷却IGBT:一是IGBT的表面积大约为CPU的两倍,另一个是它的工作温度可高达170°C,而现代CPU的工作温度为105°C。
不过,最直接可靠的热管理解决方案还是将散热器与强制通风相结合(图2)。虽然IGBT等半导体器件内部的热阻通常很低,但器件与周围空气之间的热阻却高得多。为球栅阵列 (BGA) 添加散热器可大大增加可用的散热表面积,从而降低热阻。通过在散热器上流动空气可进一步提升散热效果。降低系统中最大的热阻(即器件与空气介面处的热阻)至关重要。无源散热器如果安装得当,是不会出问题,而风扇作为成熟可靠的技术,可进一步提升散热效率。Same Sky已为电动汽车充电应用设计了尺寸达 950mm x 350mm x 75mm的散热器。这些散热器可满足低负载需求时的被动散热,也可以通过强制空气流通实现高负载需求时的主动散热。如需更多信息,请了解Same Sky的完整交流风扇和直流风扇产品系列。
图 2:散热器与风扇配合使用是屡试不爽的冷却解决方案(图源:Same Sky)
液冷方案也可用于冷却 IGBT 等高密度热源。水冷系统可实现最低热阻,因此很有吸引力。不过,水冷系统的成本和复杂性较高,而且仍然依赖于散热器和风扇来带走整个系统的热量。因此,使用散热器和风扇直接冷却 IGBT 仍是首选方法。目前研究的重点是提高IGBT的空气冷却技术。
外部及环境因素
电动汽车充电站常安装在户外,暴露在各种环境条件下。设计具有适当通风和保护功能的全天候外壳,以防止雨水和极端温度等因素的侵袭,对于保持最佳的散热条件至关重要。必须精心设计气流路径和通风口,以防止进水并确保充足的气流通过。
此外,还需考虑的一个外部因素是太阳热辐射,它可显著提升充电柜内部环境温度。虽然这是一个合理的担忧,但最有效的解决方案常常是采用简单又直接的方式:通过合理设计遮阳结构并确保遮阳层与充电单元之间有充足的气流,可显著降低充电设备周围的环境温度。
前瞻性思考
近年来,电动汽车在全球范围内的应用呈现爆发式增长,各类技术的需求也持续快速攀升。随着电动汽车在道路上的普及,充电站的数量也将随之激增。高效且功能完善的充电设备对于发展强大的充电基础设施至关重要。此外,成本效益也将在个人和企业采用电动汽车的过程中发挥重要作用。
随着电动汽车和充电器数量的增加,底层技术也将不断发展和完善。这包括充电功率和容量的潜在提升、软件和硬件标准的不断发展,以及对不可预见创新的适应性。确保热管理系统能够适应这些不断变化的需求至关重要。
电动汽车充电器面临着与其他大功率电子设备类似的热管理问题。然而,这些充电器中使用的 IGBT 具有高功率密度,加上不断提升的性能要求,带来了独特的挑战。随着充电速度和电池容量的不断提高,有效且安全的充电器设计将变得更加重要,这对热管理工程师和设计师提出了更高的要求。为此,Same Sky 提供了全面的热管理元件和出色的热设计服务,以满足这些不断演进的需求。
Jeff Smoot 撰写了 "下一代电动汽车充电的热管理 "博客,经授权在此转载。
参考文献
https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20221019STO44572/eu-ban-on-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2035-explainedhttps://www.weforum.org/agenda/2023/07/eus-law-mandates-fast-charging-stations-every-60-kilometers-along-highways-2025/作者简介
Jeff Smoot
Same Sky工程副总裁
自2004年加入Same Sky以来,Jeff Smoot重振了公司的质量和工程部门,重点是开发、支持和将产品推向市场。他始终以客户成功为中心,还带头建立了一个应用工程团队,为工程师在设计过程中提供更优质的现场及在线工程设计与技术支持。