Skip to main content

全新绿色技术,让货运对环境更友好

发布于2024-03-13

在全球运输业的二氧化碳排放量中,乘用车约占45%,紧随其后的便是公路货运(29%)(图1)[1]。而且,公路货运的主要燃料是柴油,这也是颗粒物、氮氧化物等多种污染物的重要来源,会严重影响环境和健康。

图1:全球运输业的二氧化碳排放量。(图源:Hannah Ritchie/Our World in Data)

与乘用车领域的变化类似,商业运输要提高可持续性,也需要在基础技术及其部署上实现重大转变。

电动卡车

商用车制造商已经联合起来,成立了欧洲汽车制造商协会(ACEA)。ACEA与波茨坦气候影响研究所(PIK)的科学家一起,制定了到2050年实现碳中和的路线图。

根据ACEA的数据,与2021年相比,2022年电动重型货车(HGV)的注册量增加了32.8%,但这仍只占新车电动化的0.6%[2]。要实现大规模应用,还需要克服以下几个技术挑战:

  • 行驶里程有限:现有电池的功率密度不足以满足许多商业应用的需求。

  • 充电基础设施不足:充电设施的数量不够,充电功率也亟待提升。

  • 电池的比容量过低:长途货车若采用又大又重的电池,势必降低有效装载能力,但如果改用小型轻量电池,又会因充电频繁而延长运输时间。

要在合理的时间内为货车上的大型电池充电,需要开发兆瓦级的充电器。许多公司正在合作制定未来的超快速兆瓦级充电标准,如“兆瓦级充电系统”(MCS)。

要实现更大功率,还需要使用更粗更重的电缆,这给设计和可用性带来了挑战。例如,连接器和电缆可能需要采用液冷方案;兆瓦级充电站还必须解决货车充电对电网造成的负载波动影响。

其他充电方法

为了减轻对兆瓦级充电站的需求,商用车制造商还在考虑其他解决方案。

架空接触网充电:借助受电弓从架空接触网受电,让货车在行驶过程中充电。不过,这种方案只能成为与充电站并存的补充方式,因为将整个公路网络电气化并不现实。

无线充电:通过路面中埋设的线圈,让车辆在行驶过程中充电。这种方案在技术、成本和安全方面还存在较大挑战,而且效率较低,因而尚处于早期研究阶段。

换电:通过更换电池来实现补能,整个过程比充电快得多,最快只需5分钟。对于时间就是金钱的商用车而言,这种方案非常有吸引力。在中国,2022年售出的电动货车中近一半都支持换电[3]。不过,这种方案也面临着一些挑战,包括额外的电池及其处理设备带来的成本,毕竟货车电池往往能达到3吨重。

自动驾驶车辆

自动驾驶电动车已运用到多种受限环境中,包括仓库、港口和行人禁入道路等。

自动驾驶货车可以降低货运成本、解决司机短缺的问题,而且无需执行强制休息,让车辆可以连续行驶更长时间,并且可以更灵活地停车充电,有利于货运行业向电动化过渡。

Einride是一家开发自动驾驶电动货车的公司(图2),他们的车辆由固定地点的远程操作员监控。在某些情况下,例如在狭窄道路上或繁忙的配送中心内,操作员可以接管控制权,而且无需长途跋涉到车辆所在的位置。

图2:Einride第2代自动驾驶货车。(图源:Einride [einride.tech/press])

航运

从每单位货物来看,与火车和公路货车相比,船舶是一种非常节能的运输方式。不过,由于船舶业务规模庞大,该行业仍然产生了巨大的全球二氧化碳排放量。因此,许多公司正在探索能够提高可持续性的新创新。

对船舶而言,最显而易见的替代能源或许就是风能。人类从几个世纪前就开始利用这种能源,但现代技术提供了许多能够显著提高效率的选择。在传统风帆之外,翼帆是一种更具创新性的选择。

BAR Technologies与Yara Marine合作的WindWings计划(图3)以及Oceanbird等项目正在开发翼帆船舶。与传统风帆相比,这些结构更类似于直立着的飞机机翼,这种刚性结构使之能够实现比传统风帆更精细的控制和更高的效率。在典型的系统中,风帆安装在甲板上,但可以折叠平整,以便进入港口或从桥下通过。这些风帆可以改装到现有的船舶上,也可以安装在新建造的船舶上。

图3:BARTech和Yara Marine合作的WindWings安装在日本三菱的Pyxis Ocean散货船上。(图源:BAR Technologies)

BAR Technologies和Yara Marine的WindWings可提供动态多元件翼状结构,并结合航线进行优化,可将现有船舶的燃油效率提高30%[4],而根据Oceanbird的模拟,其定制船舶预计可减少90%的排放[5]

结语

虽然提高乘用车的可持续性可以通过动力总成电气化这一主要方式来解决,但要全面提高商业应用的可持续性,就需要针对每个单独行业量身定制一系列创新技术。

从高性能乃至完全基于道路的充电基础设施,到自动驾驶和采用先进技术的帆船,世界各地的制造商正在推出一系列令人兴奋的解决方案,帮助打造可持续的商业运输系统。

参考资料

[1] Hannah Ritchie, “Cars, planes, trains: where do CO2 emissions from transport come from?” October 6, 2020, https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
[2] “Fuel Types of New Trucks: Electric 0.6%, Diesel 96.6% Market Share Full-Year 2022,” ACEA, March 8, 2023,https://www.acea.auto/fuel-cv/fuel-types-of-new-trucks-electric-0-6-diesel-96-6-market-share-full-year-2022/
[3] Hongyang Cui, Yihao Xie, and Tianlin Niu, “China Is Propelling Its Electric Truck Market by Embracing Battery Swapping,” International Council on Clean Transportation, August 9, 2023, https://theicct.org/china-is-propelling-its-electric-truck-market-aug23/
[4] “BARTech & Yara Partner to Bring WindWings to Global Market,” BAR Technologies, accessed January 10, 2024, https://www.bartechnologies.uk/insights/bartech-yara-marine-partner-to-bring-windwings-to-global-market/
[5] “Why We Claim a 90% Reduction of Emissions,” The Oceanbird, blog, September 23, 2021, https://www.theoceanbird.com/blog/why-we-claim-a-90-reduction-of-emissions/

作者简介

Mark于2014年7月加入贸泽电子,成为了贸泽欧洲EMEA团队的一员,此前他曾在RS Components担任高级营销职务。在加入RS之前,Mark在Texas Instruments担任了8年的应用支持和技术销售职位,并获得了考文垂大学的电子工程一级荣誉学位。