Skip to main content

分区架构助力未来软件定义汽车蓬勃发展

图源:maylim - stock.adobe.com;图片由AI生成

发布于2026-01-14

随着软件定义汽车(SDV)日益普及,分区架构正在不断演进。这种模块化架构专注于特定功能,有望充分释放SDV的核心优势,包括效率提升、无缝扩展等各个方面。尽管分区架构的实施存在固有挑战,但未来的技术进步将推动这种架构成为SDV发展的前沿,创造更安全、更高效、更个性化的出行方式。

分区架构在SDV中的核心优势

传统汽车架构基于集中式电子控制单元和复杂的线束,在可扩展性和性能方面存在固有局限。分区架构则打破了整体式结构,将汽车电子系统划分为各司其职的模块化分区。每个分区都配备专用的高性能计算单元(HPCU),运行特定领域的软件,以实现功能定制和性能优化。跨分区通信则依托标准化协议,无需布置繁琐的线束,即可实现流畅的数据交换。

分区架构通过支持在现有分区内进行软件更新,实现无缝扩展,从而缩短开发周期并降低复杂度。分区间无障碍的数据流动为集中式数据融合与统一优化铺平道路,从而带来更流畅的驾驶体验、更优化的能耗管理以及更出色的整车性能。这种以软件为核心的方法能够远程部署更新和功能扩展,显著加快开发周期,并简化新技术的集成工作。通过集中控制与高速通信,可实现更快速、更协调的应急响应。此外,分区架构内置的冗余和容错机制可确保即使某一分区发生故障,系统仍能持续运行,从而提升安全性,增强驾驶可靠性。

实施分区架构面临的挑战

尽管分区架构有望彻底改变SDV,但其实施仍面临重大障碍。在不同分区间集成众多分区控制单元(ZCU)、传感器和软件,需要高超的专业技术并经过严格的测试,才能实现无缝通信。成本和开发周期也带来了额外的挑战:相较于传统架构,分区架构更加复杂,需要更多的前期投入和更长的开发周期,而且涉及多个分区的持续软件更新会进一步增加资源需求。

然而,最大的挑战之一还是安全问题。分区架构的分布式特性扩大了攻击面,需要采取强有力的网络安全措施、容错机制以及明确的人机交互(HMI)协议。不断演变的法律框架,以及公众对安全、安防和伦理影响的信任度问题,为SDV的分区架构带来了额外的复杂性,这些因素对于释放SDV分区架构的全部潜力至关重要。好在,我们对转向完全集中式架构的可能性所进行的探索,为解决其中部分挑战提供了可行路径。

支撑分区架构的核心技术

每个ZCU都配备先进的处理能力以及芯片技术领域的HPCU创新成果,能够处理其管辖单元内实现自主控制所需的复杂计算任务。ZCU可以迅速高效地分析数据,这对实时决策和快速响应至关重要。此外,先进的摄像头、激光雷达和雷达系统提供的增强感知能力,对分区工作同样至关重要。这种增强感知能力使每个分区都能适应不断变化的环境并做出明智决策,最终提升驾驶安全性。

分区架构在底层设计中就内置了冗余机制,以防范潜在故障。备用的元器件和系统构成了一张安全网,即使个别元器件发生故障,也能确保系统持续工作。重视可靠性的目的,就是将乘客安全置于首位,尽可能降低事故风险。实时操作系统是分区架构中的另一项关键技术,赋予了ZCU迅速执行任务的能力,可以对各个分区内的传感器数据和执行器控制作出即时响应,根据瞬息万变的环境采取果断行动。

人工智能(AI)和机器学习(ML)是另两项正在成为分区架构前沿的重要技术。AIML算法在传感器融合、决策制定以及分区级控制中发挥着关键作用。它们的实时学习和适应能力可以显著提升各个分区的自主驾驶能力,从而在道路上实现更强的响应性和适应性。与此同时,高速以太网和创新无线技术在各分区和中央系统之间构建了高带宽数据通道。由于SDV并非孤立运行,车联网(V2X)通信技术(如车车通信、车路通信)使SDV能够与周围世界实现互联。这种协同网络增强了态势感知能力,使跨分区决策以及与其他汽车和基础设施的协同决策成为可能。

当然,所有这些领域都存在很大的改进空间,具体需求取决于每家公司、每辆车以及不同的架构,但在传感器技术进步和ML算法方面,发展空间依然很大。例如,量子计算作为一个新兴领域,能够帮助优化复杂算法并实现仿真测试。不过,摆在我们面前的挑战仍然很多,例如确保不同厂商元器件之间的互操作性、优化复杂系统内的通信机制、解决网络安全漏洞等问题。但随着技术飞速发展,这些问题的解决方案已初现曙光,尤其是集中式架构的崛起令人充满期待。

分区架构未来在SDV中的发展机遇

AI、通信技术和软件灵活性的不断进步,将使分区架构具备更高的智能程度和更强的适应性。高度可扩展的软硬件将构筑起坚实基础,使强大的ZCU能够实时运行复杂的AI算法并优化功能。6G等新一代技术还将带来更流畅的数据交换,使汽车保持信息畅通,实现快速高效的分区内决策。分区AI代理将具备持续学习和适应能力,从而提升态势感知和控制能力。同时,先进的传感器融合技术将深化环境感知能力,而可解释的AIXAI)带来的决策透明度与网络安全措施则能建立信任并保障系统安全。

基于这些技术进步,未来的SDV将实现诸多令人振奋的特性:感知与通信能力的提升,将减少交通事故、提升交通流畅度;外部显示屏与V2X通信技术将带来个性化的驾驶体验、打造以人为本的出行旅程。如前所述,监管框架、网络安全和公众接受度仍是主要的障碍。克服这些挑战需要透明的教育和伦理考量。

结语

归根结底,分区架构是未来SDV成功的关键推动力。凭借灵活性和可扩展性,这种架构能够让汽车适应不断变化的需求,为更安全、更高效、更个性化的交通出行铺平道路。

关于作者

Divya Garikapati是一位自动驾驶系统专家,专长于科研、产业和未来出行等领域。她为IEEESAE标准制定作出过重要贡献,并持续发表学术论文,现于丰田旗下Woven公司主导L4L5自动驾驶系统的研发工作。其专业领域涵盖系统架构、功能安全和基于模型的系统工程。Divya拥有密歇根大学硕士学位,并积极参与Women in Autonomy组织的导师工作。