Skip to main content

工业智能体升级“人机结合”体验 认知制造时代来了

发布于2025-9-29

从“设备管人”到“数据赋能人”,从“经验驱动”到“智能决策,工业自动化的演进,本质是生产关系与生产力的持续重构。随着自动化技术的颠覆性突破,人工智能的加速发展使得“人机结合”的制造环境正逐步变为现实。其中,工业AI智能体(Agent)正在渗透到工业全流程,带来的不止于效率的提升,更有可能重构人机结合的边界以及管理的边界,成为一种隐形的竞争力。

工业AI智能体(Agent),主要指利用开源大模型、LangChain、LangGraph等大模型框架,以及MCP、RAG、FunctionCall、Text2SQL、Text2KG等大模型技术,构建工业Agent基础框架和能力,为工业场景提供创新解决方案。这是一种特殊的人工智能体,它专门针对工业生产制造场景设计和优化,满足工业智能应用在确定性、可信性、适用性、可控性、工程化等方面的严格要求。工业智能体具备对企业生产过程、人员、设备、环境等多方面的感知和控制能力。通过传感器网络,它能够实时获取生产线上设备的运行状态、环境参数等信息,并根据这些信息进行智能决策和控制。

工程师的“好搭子”:工业AI智能体加速“人机结合”

西门子在今年工博会上展示了其功能完备的Industrial Copilot工业智能体应用,可全面覆盖流程工业与离散工业领域中工业价值链的各个环节。凭借其在工业领域积累起的广泛的实践经验,西门子已经将涵盖制造业、冶金、数据中心、物流等行业的工业知识沉淀为安全规范与工艺模型,内嵌于其工业AI智能体决策逻辑中。西门子表示,在工厂场景下,其工业 AI 智能体已经能够串联不同功能的协同助手,实现工业全价值链工作流程的自动化运行。

在现场,西门子展示了Industrial Copilot在中国的首个试点项目效果。其携手中科摩通打造的新一代新能源汽车 EMB 智能装配设备正是通过Industrial Copilot 辅助工程师进行自动化程序开发,提高效率20%,结合西门子标准化解决方案及机器人库,Industrial Copilot 助力中科摩通将程序开发时间减少 30%,产线现场调试周期缩短 30%,人工与物料损耗降低 10%,充分证明了工业 AI 在复杂制造环境中的真实价值。
据了解,目前西门子的工业智能体的类型已经覆盖设计、规划、工程、运营、服务等各个流程,堪称“工程师的好搭子”。

比如,面向设计的Copilot,支持自然语言交互,目前已适配 NX CAD 软件,能够加速产品设计流程,助力用户开拓创新设计思路。设计工程师可借助该工具高效处理复杂数据、权衡利弊,并完成跨领域任务。此外,西门子正在研发氢气生产工厂设计工具Hydrogen Configurator。借助该工具,用户可以无缝生成包含精准工厂单元布局与互联功能的工艺流程图。

而面向运营的Copilot可对整个工厂的运营状况进行全景化洞察分析。在设备层面,西门子还计划推出面向车间工人用于运营管理的Copilot,预计于 2025 年底正式发布。在流程工业领域,生成式AI助手 SIMATIC eaSie支持技术人员与维护人员通过文字聊天或语音对话,快速调取工厂及设备的相关数据,从而有效增强控制室远程监控与现场作业维护的可靠性及安全性。值得一提的是,其面向服务的Copilo可为维护团队提供专家级设备诊断服务。近期该解决方案的应用已全面覆盖设备维护全生命周期,支持从被动维修到预测性、预防性维护的全流程管理。试点实施数据显示,该方案可使被动维护时间平均缩短 25% 。

以上AI智能体都依托于西门子开放的数字商业平台Xcelerator,中国已链接 53 万用户,汇聚 300 多个生态伙伴,其中超 60%与 AI 相关,构建起开放共赢的创新生态。

此外,研华科技也展出了基于边缘软硬件能力的WISE-Edge协同平台,以及自研的AI大模型底座与行业应用集结的AgentBuilder工业智能体平台。两个平台向下对接制造业、能源、食品、医疗等企业的生产数据与现场指令,向上对接设备运维、碳能管理各类应用场景模型,作为“模型载体”让AI融入场景、现场自助决策和部分控制的闭环。例如,AgentBuilder工业智能体平台的能源管理、装备管理、产线诊断,就是赋能制造业最常见的应用类别。

显而易见,AI技术发展并融入工业场景,显著提升了工业自动化和工业机器人的性能。麦肯锡全球研究院的报告指出,AI除了极大提升了机器的感知能力,优化决策能力,并提升运动控制精度外,很重要的一点在于增强人机交互的易用性。自然语言和语音界面的发展,使没有受过专业技术培训的人员也能轻松与 AI 互动。例如工业 AI 助手,新员工无需大量系统培训,直接询问就能获取答案,推动数据驱动决策的民主化。AI 将作为工业软件系统的 “前端”,通过人性化交互方式,取代繁琐的操作流程。如生成式人工智能可帮助草拟邮件、制作演示文稿,在工业领域能提高生产力、简化工作流程和缩短价值实现时间。

正如西门子所表达的对于工业智能未来的期待是,未来工业 AI 智能体与工人无缝协作,由智能体自主承担常规性工作流程,释放人力专注于创新研发、创意设计及复杂问题攻坚。

智能背后的“人”:将经验数字化的“认知制造”

AI 在工业领域的应用,已经贯穿于产品设计、生产、管理、服务等众多环节。它可以成为“数字伙伴”,承担信息整合、初步判断与建议生成的任务,让人专注于更高层次的战略决策。更进一步,则是可以起到“知识传承”的作用,将资深工业人的经验提炼为可复用的决策逻辑。这在技能人才短缺的背景下意义深远。

事实上,这样的变化正在发生。比如,在一座先进的半导体制造工厂里,智能化革命已经穿透设备层,渗透至整个制造生态——从设备层向工艺链、车间乃至整厂多层级智能感知演进,为模型训练、工艺优化与调度协同提供支撑,构建覆盖全流程的智能响应机制。AI正在将制程数据转化为可进化的“工艺大脑”,形成智能调度算法、AI良率模型,让半导体工厂悄然走向“无人”。

平台负责打通OT和IT系统,实现人机界面的统一,并达到各个环节的数据,让设备不再“各自为政”;大模型则负责理解、预测和规划,把“经验”变成“算法”。AI 智能体就像是一个个人类工人的“数字分身”,在产线里独立执行换线、采购、巡检、节能等具体任务。

“以往我们靠经验调度,现在靠数据在调自己。”有以为晶圆厂一线工程师发出这样的感叹。这已经不只是自动化,而是系统可以将这种经验数字化,从而作出的“认知式制造”——系统在每秒评估数万个变量——温度、湿度、排产、机台稼动率、缺陷分布、能源成本、供应交期——最后才推送一次调度。这种智能调度能力的结果是显著的:24小时不间断运作、0.2%的非计划停机率、98.7%的平均稼动率,良率预测误差控制在1%以内。

2023年,Gartner数据显示全球半导体制造企业中,约67%的厂商已部分导入AI调度系统,35%部署全流程SPC(统计过程控制)+EDA(工程数据分析)平台,形成“AI主导、人类审校”的新范式。台湾晶圆代工龙头之一的联电,在2024年宣布全面导入自研AI制程系统,用于光刻缺陷预测与自适应纠偏,内部评估报告显示已实现平均良率提升3.4%,月均节能12.6%。

那么当机器越来越聪明,智能化程度越来越高,工厂里的人越来越少,特别是当有一天,工厂车间里如同黑魔法一般存在的“老师傅的经验”也能全面数字化,当 “无人工厂”成为普遍的常态,是否意味着,人的价值就“失效”了?

其实并不然。智能背后的关键,依然是人。“所有的自动调度、缺陷预测、远程协作背后,仍然是一线工程师、IT专家、设备商、算法科学家密切配合的结果。系统只会做它被允许做的事。我们必须教会它‘什么是正确’,这才是智能制造真正的难点。”
事实上,对于一线工程师而言,“新的工种”已经出现。中国半导体行业协会2024年的统计显示,具备“数据分析+工艺理解”双重能力的工程师月薪中位数较传统设备工程岗位高出37%,同时被视为未来5年最紧缺的人才群体之一。

写在最后:

从工业4.0到工业5.0的演进,超越自动化的过程,已经是技术层面的线性迭代。具体来看,大致三条主线逻辑:

第一步是从自动化到柔性化。早期自动化聚焦于“机器代人”,流程固化、节拍统一;而当前生产线必须应对多项目、多节点混线及小批量验证,对应的是柔性制程、模块化工艺、跨流程调度。
第二步是从算法调度到自学习模型。传统工厂里的调度,依赖于人脑与经验,现在智慧工厂里则利用AI实现自主学习,优化排程模型。在智能化程度较高的晶圆制造工厂内则采用基于强化学习(RL)与贝叶斯优化的AI排程模型,使得每轮投片都能根据历史波动、产能瓶颈、自适应纠错自动优化。

第三步是从设备联网到全域感知。传统工厂仅局部数据采集,智慧工厂则要求“全量数据即服务”,通过边缘节点+云平台+数据中台,构建纳秒级反馈闭环,实现预测性维护、能效调度、自动缺陷识别与供应链协同。

但生产力与生产关系的持续重构是不变的主线。关于工业智能的下一叙事,“人”一定是一个关键的因素。

关于作者

Carrie Gan (干晔)

拥有14年媒体从业经验,她擅长深度剖析半导体和电子产业链的发展,专注于AI、自动驾驶等新兴技术和应用的报道,曾供职于福布斯中国和IT时代周刊等知名媒体机构。在2022年,加入贸泽电子,负责技术内容的创作和管理工作,致力于创作有趣、新鲜且具有深度的硬核科技内容。