Skip to main content

改善健康的3种可穿戴设备

发布于2022-12-20

新冠疫情爆发后,许多消费者都把监测和增强自己的健康放在了重要的位置,以追求更健康的生活方式。于是,可穿戴医疗设备市场得到了大幅增长,预计将从2022年的272.9亿美元增长到2032年的3246.5亿美元1。5G和更先进的网络带来了更高的可靠性和速度,它们和不断发展的新技术一起,正推动着这一增长。此外,独特的医疗保健需求和设计形式,使新兴市场能够满足消费者对这一领域新机遇的需求。本文将会介绍三种主要的医疗保健可穿戴设备类型,它们都可以帮助消费者更好地开展健康监测,改善整体健康与安全水平。

用于预防保健和睡眠监测的戒指

智能手表已成为可穿戴健康监测的标准;Fitbit已成为健康监测手表的代名词,此外苹果、三星和谷歌的产品也提供了容易获取的出色替代品。但是,将手腕作为生物医学监测点,会存在一个根本问题,就是生物医学信号的强度相对较弱。早期的智能手表产品会收集大量数据,并对趋势进行回归,但此种做法的准确性无法令人信服,这些数据对医疗专业人士而言也毫无用处。

与手腕相比,手指上的生物医学信号最多可以强十倍2。为了更好地检测和测量用户的重要健康指标,设计师们开发了可穿戴智能戒指,使用手指作为生物医学监测点。这种戒指配备有高灵敏度温度传感器、加速度计、红外LED和陀螺仪,可提供专业医疗设备级别的测量精度。

对用户而言,要在睡眠期间通过佩戴可穿戴设备来测量心率(及其变化)、睡眠周期、体温、身体活动水平和呼吸情况,戒指是一种更加舒适的选择。在医疗保健可穿戴设备中,电子元件的精确度至关重要,因为通过精确的局部测量,就可以得到更准确的数据,同时显著减少计算负荷。

用于紧急情况的手镯和吊坠

许多医疗保健可穿戴设备都旨在透明地融入日常生活,医疗保健吊坠就是其中一种新型设备,可在危及生命的突发情况下为老年人提供帮助。它们可以提供24小时健康监测、GPS定位跟踪和跌倒事件检测。此外,有些设备还可以通过5G蜂窝网络或Wi-Fi®与家人或急救人员进行双向通信。

虽然手镯和吊坠并不需要用户动手操作,但它们运行的大部分技术和其他可穿戴设备是一样的。例如,嵌入式加速度计可以帮助设备实现跌倒检测。事实上,在跌倒后6小时内没有得到救助的老人中,90%最后都不得不住进疗养院3,因而跌倒检测是针对老年人的一项必不可少的功能。

经皮给药贴剂

医疗保健可穿戴技术的另一种创新形式,是通过皮肤给药的经皮贴剂。这些贴剂含有预先确定的药物剂量,持续地通过皮肤将药物输送到血液中。虽然概念很简单,但经皮贴剂实际上存在主动给药和被动给药两种形式。

被动给药仅依赖药物通过皮肤自然扩散,给药率可能会因用户的皮肤特性和贴剂的特定设计而异。相较之下,主动给药则是一个更加复杂的过程。这种方法可以采用微针、化学增强剂,或2-10mA4的温和电流,在指定的时间将药物送入皮肤中,使病人能够得到更加定制化的治疗。

电流通过电离子透入疗法将药物输送到皮肤中,这就需要采用直流电不间断地从贴剂到皮肤单向给药。通过机器施加电流,可以加速药物进入皮肤的过程。这种方法对ADHD和抗炎治疗很有优势,因为不同用户的剂量要求并不一样。

结语

与任何消费产品一样,即使是具有医疗保健监控等明确和必要优势的产品,外观和成本依然是其能否得到普及的关键因素。消费者其实很看重这些优势,但如果这台设备无论怎么看、怎么掂量,都像是一台笨重的仪表,他们就未必会买账。他们会主动地比较设备的成本和外观及其优势。因此,工程师在设计医疗保健可穿戴设备时,必须考虑它的功能是否能够以市场可接受的形式来呈现,从而设计出消费者真正会佩戴的产品。扫清这一障碍后,新型医疗保健可穿戴设备就能得到大规模普及,让消费者更加轻松地获得预防保健服务,改善消费者的健康状况。

与早期的智能手表相比,可穿戴健康设备已经取得了很大的进步。它们更加精确、涉及健康的更多方面,并且已经成为用户预防、急救和治疗护理的重要工具。随着医疗保健不断因技术发展而得到改善,医生和用户都将会依靠可穿戴设备,以非侵入性的主动方式提高生活质量。

作者简介

Adam Kimmel拥有近20年执业工程师、研发经理和工程内容撰稿人经验,编写过白皮书、网站副本、案例研究以及博客文章,涉及汽车、工业/制造业、科技和电子等垂直细分领域。Adam拥有化学和机械工程学位,并且是工程和技术内容写作公司ASK Consulting Solutions, LLC的创始人兼总负责人。

参考文献

1.Insights, Future Market. “Diversification of Product Portfolio to Accelerate the Wearable Medical Devices Market Growth Rate to 28.1% through 2032 - Future Market Insights, Inc.” 2022年9月8日 https://www.prnewswire.com/news-releases/diversification-of-product-portfolio-to-accelerate-the-wearable-medical-devices-market-growth-rate-to-28-1-through-2032--future-market-insights-inc-301620231.html

2.Foremski, Tom. “Oura Ring: Improved Accuracy of Wearables Promises Better Healthcare for All”. ZDNET,2022年8月28日 https://www.zdnet.com/article/the-oura-ring-can-a-new-generation-of-wearables-improve-personal-healthcare/

3.Phu, Jasmine. “Infographic: Risks & Costs of Senior Fall Injuries”. Bay Alarm Medical,2012年5月17日 https://www.bayalarmmedical.com/medical-alert-blog/risks-and-costs-of-senior-fall-injuries/

4.“Iontophoresis”. 2022年11月17日 https://www.sweathelp.org/treatments-hcp/iontophoresis.html