Skip to main content

迈向“万物智能”时代:AI与物联网重塑未来生活

发布于2025-03-12

随着人工智能、物联网等关键技术的快速发展,我们或将很快走入一个万物皆可对话、设备自主学习的智能世界。

人们不再需要手动操作大多数设备,家里的智能冰箱根据库存和你的饮食习惯自动下单补货;无人驾驶汽车可以感知道路状况,避免交通拥堵;智能办公系统能够调整照明和温度,提高员工的舒适度和生产力;智能手表可以实时监测健康状况并向医生发送警报……

这种全新的智能化世界不仅仅提升了生活质量,还将深刻影响多个行业的发展。然而,智能时代的真正落地和普及,目前面临着关键挑战。此次,我们访谈了前麦肯锡城市中国研究中心研究员、中兴大城智库CEO李晓鹏博士,讨论了万物智能发展的现状、趋势和需要解决的问题。

如何定义万物智能

万物智能是指物联网、人工智能、通信、云计算和边缘计算等技术高度融合,使得所有物理设备、环境和系统具备智能感知、数据处理和自适应能力。李晓鹏博士指出,当前的万物智能主要包括两个层面:一是云端智能,二是边缘智能。云端智能依赖数据中心和大规模计算资源,在深度学习和大数据分析后生成智能决策。边缘智能直接在终端设备进行计算和决策,减少对云端的依赖,提高实时性和数据安全性。

“万物智能”的特点

“万物智能意味着所有终端与设备不但可被感知”“可被控制,还能够利用各种人工智能算法、计算资源和实时数据,在感知、分析、决策和执行层面都具备自主能力。

  • 从数字化到智能化

传统的数字化更多是用信息系统去记录和管理,终端设备虽然联网,但往往是被动响应。而在万物智能时期,数字化设备在收集数据的同时,借助云计算、边缘计算、神经网络等能力,能够分析实时状况并自主执行优化操作。

  • 跨行业与跨生态的深度融合

万物智能并不仅仅局限于某些高精尖领域,而是将智能渗透到各行各业、各类终端产品中。无论是个人生活还是产业应用,都可以通过软硬件结合,形成数据-智能-服务的闭环。普通的消费品能够通过感知和AI能力,为用户提供个性化的、实时交互式的服务。

  • 人与物、物与物的智能协同

万物智能时代,人与物、物与物的关系将更加紧密。一方面,机器能够理解人的需求,通过语音、图像识别等方式提供自然的交互;另一方面,设备之间也将利用各种传感器和数据协议,进行协同决策,智能化程度越高,彼此对环境以及上下文的感知和交流就越充分。

总体来看,万物智能的核心特征在于:信息无处不在、实时反馈和智能决策高度融合。它意味着硬件与软件的全面进化,所有行业、产品形态与商业模式将迎来新的发展机遇。

图片来源:

https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingreact?pageType=1&nid=news_10296500329331427688&sourceFrom=dt_wenxin

推动万物智能的关键技术

“万物智能”是一个多学科、多技术交叉的系统工程,它既需要硬件层面的不断创新,如先进材料、低功耗芯片、柔性电子,也需要在软件层面打通算法、数据与连接的闭环。

主要支撑技术

  • 物联网与传感器技术

物联网是万物智能的基础,大量的传感器会将环境、状态、行为数据持续上传,这些数据构成了万物智能赖以进行训练和决策的宝贵资源。小型化、低功耗、多功能的传感器在各场景的普及与布局,是万物智能走向现实的起点。

  • 5G/6G 与边缘计算

随着连接设备数量的爆发式增长和数据流量的激增, 5G6G等新一代移动通信技术,提供了高带宽、低延迟、大容量的网络环境,使得智能终端可以随时随地获取云端支持,或在边缘节点完成部分实时计算,保证系统时效性与可靠性。

  • 人工智能

谈及人工智能的重要性,李晓鹏表示,AI的演进让万物开始真正具备学习与推理的能力。基于先进的模型训练和算法推理,设备可以识别复杂的图像、语音、文字等输入,做出较为准确的判断和决策。而近几年来以ChatGPT为代表的生成式AI技术的突破性发展,让AI成为推动万物智能化的发动机,通过重塑交互方式和系统优化逻辑,为未来的智能世界奠定了技术基础。

  • 安全与隐私保护技术

在处理海量数据交互与分析时,安全与隐私问题不容忽视。加密技术、区块链、防火墙、安全操作系统等技术手段,有效保障了终端及云端的数据安全,并使设备在自组织运行时能够应对网络威胁。

柔性集成电路(FlexIC)的潜力

在推动智能化的硬件创新中,半导体扮演着至关重要的角色。李晓鹏表示,第三代半导体材料如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)以更低的能耗和更高的功率密度,支持高速开关与高频通信,为高效传感器和执行器奠定了硬件基础。同时,随着物联网设备在多场景和多形态中的广泛应用,柔性集成电路也展现出颠覆性的技术潜力。

首先,柔性集成电路可以贴合于不平整的表面,并在柔性材料上集成传感、存储、通信等功能,使其能够深入那些传统电子无法适应的应用环境。其次,随着工艺流程的不断优化、印刷电子技术的升级,柔性材料的大规模制造成本正在快速下降,这意味着在更广泛的普通物品中,也能嵌入低成本的柔性芯片,实现智能化升级。当前,柔性半导体与传统硅基芯片协同共生,在形变需求高、对轻便度要求高等特定场景,与传统高性能芯片互补共存。两者相互协作,为万物智能提供了更加灵活、高效、贴合场景的解决方案。

图片来源:https://www.defu123.com/news/189613.html

走入现实的“万物智能”

在过去几年里,随着物联网与人工智能的深度融合和迭代发展,万物智能概念已从科幻想象逐渐转变为一系列可感知、可应用的技术与产品。以下是一些目前应用最广泛的领域:

智能家居:从语音交互到多设备协同

许多人对万物智能的最初感知都来自于智能音箱和语音助手,如今,它们已成为不少家庭的中控设备。李晓鹏指出,智能家居市场长期存在多个协议、标准并行的状况,但现在业内正在大力推动制定协议,使不同品牌的设备能够相互兼容,比如由Connectivity Satndards AllianceCSA)发起的Matter协议、华为的鸿蒙系统等。基于同一协议标准,消费者用户只需要一个平台或一个App,就能同时管理来自不同厂商的家电、传感器与智能控制系统。

智能出行与交通:实时感知与精准调度

万物智能的推动下,出行方式发生了显著变化。智能汽车通过大量摄像头、雷达、激光雷达和传感器,将路况、车辆状态和天气信息等数据汇集到车载边缘计算平台进行实时分析。更先进的自动驾驶方案在特定场景下几乎实现完全自动化,显著降低了驾驶强度与交通事故率。此外,智慧交通灯能够根据车流量动态调节绿灯时长,合理调度交通流。路侧单元通过传感器获取道路信息,并实时传给附近车辆的车载系统,车辆也将自身位置和速度等关键信息回传给路侧设施,通过车路协同,城市交通实现了全局最优。

智能制造与智慧城市:多领域协同升级

工厂车间的大规模自动化与数据化,让机器人、机床、传感器能在各自的边缘节点上执行实时控制。消费者对产品的定制需求越来越高,万物智能背景下的工业4.0通过柔性生产线来适应小批量、多样化的订单。在城市中,数字政务平台、在线办理系统、智能客服机器人都在不断增强对市民的服务效率和质量。智能电网、智能水务使政府和公用事业部门能够精准调度城市的电力与水资源,减少浪费并快速应对紧急状况。城市级数字孪生平台也能通过虚拟仿真来模拟城市规划或应对突发灾害。

趋势与挑战

所谓万物智能,不仅关注万物互联本身,更强调各种设备、终端具备自主学习与实时决策的能力。尽管这一趋势带来诸多机遇和变革,但也面临着生态碎片化、标准统一等挑战。

发展趋势:智能从云端延伸到边缘

李晓鹏认为,在当前发展阶段,云端智能和边缘智能的深度融合是一个大趋势。以往智能决策更多依赖云端的大规模数据中心进行计算,而随着边缘计算与轻量化AI 模型的崛起,终端设备能够在本地完成部分数据处理和推理,将设备从被动感知转变为自主反应,满足了对高效率、高精度和高灵活性的广泛需求。

从产业的角度看,万物智能也逐渐从智能家居、可穿戴设备等消费领域向更深、更专业的行业场景拓展。智慧工厂通过智能机器人与实时监测系统完成柔性生产;智能城市运用大规模传感器网络与边缘节点对交通、环保、能耗进行精确管控;智能医疗则通过远程监测和辅助诊断提升医疗服务效率与质量。不同的垂直领域在技术与需求层面既有差异,又存在相互借鉴和协同创新,这为万物智能的生态开拓了广阔的空间。

核心难题:生态碎片化与标准缺失

随着万物智能走进现实,最先遇到的瓶颈往往是生态割裂。各家厂商基于自家技术路线、平台协议形成了相对封闭的生态系统,导致设备之间、平台之间难以互联互通。虽然随着 Matter协议、鸿蒙等跨平台生态的兴起,跨品牌、跨平台兼容正逐步受到关注,但在更广泛的工业、医疗、交通等领域,不同标准间的协调仍处于早期探索阶段。这种生态的碎片化不仅增加了产品开发与适配的成本,也带来了用户体验上的不便,阻碍了万物智能的规模化落地。

图片来源:https://www.bouffalolab.com/matter/

李晓鹏指出,物联网领域难以重现Windows或安卓通过单一底层系统包打天下的局面。万物智能的实现依赖于分层次的协议体系——智能家居采用Matter协议,汽车、工业互联网及数字城市则需构建专属互联标准。这种分层架构既能实现跨层级的互联互通,又可确保数据安全。这种分层架构既能实现跨层级的互联互通,又可确保数据安全。在推进机制上,政府、企业和行业龙头在不同层面发挥着关键作用:消费级市场由苹果、谷歌、华为、小米等科技巨头主导协议标准化;产业智能化需各行业龙头企业牵头;而数字城市建设则依赖政府统筹规划,通过分层协议实现系统性协同发展。

对于“万物智能”时代究竟何时会到来的问题,李晓鹏表示,目前消费品互联已经得到了突破,但在产业互联和城市智能层面仍处于起步阶段,需要不同层级、不同领域的开放与协作。

参考文章

1.  https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingreact?pageType=1&nid=news_10296500329331427688&sourceFrom=dt_wenxin

2.  http://www.jxinte.com/html/news/hy/115.html