从检测到跟随:FRDM-MCXN236实现高效人脸追踪云台
图片来自Mouser Bynder网站
发布于2025-07-08
NXP 推出的 FRDM-MCXN236 开发板基于 Arm Cortex-M23 内核,具有低功耗、高集成度等特点,适用于对实时性和资源效率要求较高的场景。
基于 NXP 的 FRDM-MCXN236 开发板,结合 OpenMV Cam 摄像头、舵机云台控制、TFT 显示屏和红外光照传感器,设计并实现了一个集“人脸检测、实时追踪与信息显示”为一体的嵌入式智能视觉系统。系统采用 FreeRTOS 实现多任务调度,具备结构清晰、反应迅速、运行稳定等特点。OpenMV Cam内置了图像处理能力,可以大大减轻FRDM-MCXN236主控的负担。
一、项目背景和意义
自20世纪60年代图像处理与模式识别技术初步发展以来,人脸识别逐渐成为计算机视觉领域的重要研究方向。进入21世纪,随着计算能力的提升与深度学习技术的广泛应用,人脸检测与识别准确率大幅提升,并迅速从科研走向安防、金融、移动设备等实际应用场景。同时,随着对自动化与智能交互的需求不断增长,具备视觉感知能力的云台系统成为实现人机互动、目标跟踪和智能监控的关键组成部分。
然而,传统的人脸追踪系统大多依赖高性能处理平台,如PC或专用处理芯片,功耗高、体积大、成本高,难以应用于轻量级、低功耗的边缘设备。近年来,随着微控制器性能不断增强,尤其是支持浮点运算和DSP功能的高性能MCU出现,为在资源受限环境下实现视觉处理与控制一体化提供了可能。
该项目基于FRDM-MCXN236,结合 OpenMV 边缘智能视觉模块与 FreeRTOS 实时操作系统,探索嵌入式人脸识别系统的工程化实现路径。不仅验证了MCU在边缘视觉计算领域的应用潜力,也为智能安防、教育实验、家庭机器人等领域提供了一种可行的低成本技术路径,具有重要的现实意义与推广价值。
二、项目材料和资源
项目材料清单
-
771-FRDM-MCXN236---NXP Semiconductors FRDM-MCXN236开发板
-
426-DFR0833--- OpenMV Cam H7 Plus
-
397-PIM183---Pimoroni Pan-Tilt HAT - Full kit
-
426-SEN0101---TCS3200 Color Sensor
-
932-MIKROE-1388---Jumper Wires Wire Jumpers Female to Female
-
932-MIKROE-2023---Jumper Wires Wire Jumpers Male to Male
-
485-2770---Adafruit 2.8 TFT Display
软件开发工具
-
NXP MCUXpresso IDE---NXP官方提供的集成开发环境
-
OpenMV IDE---配置和调试OpenMV Cam H7 Plus摄像头模块,实现图像处理和人脸识别
-
Python 3.x ---部分图像数据预处理、训练
三、项目技术概述
该项目的硬件架构框图如图1所示:
图 1:硬件架构设计框图(来源:贸泽电子)
NXP FRDM-MCXN236开发板(图2)基于NXP的Arm Cortex-M33内核,具备低功耗与丰富的外设接口,适合边缘智能处理。作为系统主控,运行FreeRTOS,协调各模块之间的通信与控制。负责任务调度、人脸坐标接收与处理、舵机控制、图像显示功能的核心控制器。
图 2:NXP FRDM-MCXN236开发板(来源:贸泽电子)
DFR0833 OpenMV Cam H7 Plus(图3)嵌入式图像识别摄像头,搭载STM32H7 MCU,频率高达480Mhz,支持Micro python编程,内置人脸识别、人眼检测、追踪等算法。负责采集图像并本地识别人脸,将识别结果通过UART以数据包方式发送给主控FRDM-MCXN236。
图 3:OpenMV Cam H7 Plus(来源:贸泽电子)
Pimoroni Pan-Tilt HAT - Full kit(图4)云台模块,包含两个SG90舵机,角度范围约0~180°,可实现摄像头的二维旋转(左右+上下)。负责接收人脸坐标信息,驱动舵机调整摄像头方向,实现自动追踪。
图 4:Pimoroni Pan-Tilt HAT - Full kit(来源:贸泽电子)
Adafruit 2.8 TFT Display(图5)彩色显示屏分辨率为 240 x 320 像素,可单独控制像素,16位色。SPI通信,兼容性好。用于显示摄像头图像、追踪人脸的方框、识别提示及调试信息。
图 5:Adafruit 2.8 TFT Display(来源:贸泽电子)
TCS3200 Color Sensor(图6)光敏元件阵列将光信号转为频率信号,输出脉冲用于测量亮度或颜色,可通过GPIO+定时器捕获实现频率测量。用于在暗光条件下辅助判断是否需要调节曝光或提示补光,增强识别的可靠性。
图 6:TCS3200 Color Sensor(来源:贸泽电子)
四、项目设计与调试
1.硬件设计
本项目通过以下方式连接与协同工作(图7):
图 7:硬件连接图(来源:贸泽电子)
整个系统以FRDM-MCXN236为核心,实现了图像采集、识别、显示和云台追踪的闭环控制。
2.软件设计
以下是基于FRDM-MCXN236开发板的人脸检测追踪项目的软件流程图设计,分为核心流程和模块化功能流程。
-
系统软件流程图(图8)
图 8:核心流程图(来源:贸泽电子)
-
硬件初始化流程(图9)
图 9:硬件初始化(来源:贸泽电子)
-
人脸检测与追踪(图10)
图 10:人脸检测与追踪流程(来源:贸泽电子)
-
云台控制逻辑(图11)
图 11:云台控制逻辑(来源:贸泽电子)
-
显示模块流程(图12)
图 12:显示模块流程(来源:贸泽电子)
3.开发环境搭建
-
安装NXP MCUXpresso IDE,注意选择对应操作系统版本(图13)。
图 13:MCUXpresso IDE
-
下载安装MCUXpresso SDK。
a) 选择FRDM-MCXN236对应的SDK进行下载,勾选所需的组件,如FreeRTOS、UART、SPI、PWM等,如图14所示
图 14:SDK for FRDM-MCXN236(来源:NXP)
b) 打开MCUXpresso IDE,点击“installed SDKs”如图15所示
图 15:install SDK for FRDM-MCXN236(来源:贸泽电子)
-
配置FreeRTOS多任务框架(图16)
a.打开 MCUXpresso IDE
b.使用 MCUXpresso Config Tools 创建 .mex 文件
c.选择目标芯片:MCXN236VTH0
d.勾选FreeRTOS中的kernel、timers、heap_1等
e.选择所需外设驱动:UART、SPI、PWM、GPIO
图 16:配置FreeRTOS(来源:贸泽电子)
4.软件调试
本项目的软件调试可以分为三个部分:OpenMV Cam端调试、MCXN236主控调试、集成调试。
-
OpenMV Cam端调试
I.配置摄像头参数,设置分辨率、帧率、颜色模式等。
II.加载Haar Cascade人脸检测模型,实现代码如图17所示。
图 17:Haar Cascade(来源:贸泽电子)
III. 串口输出验证,检查串口数据是否正确输出人脸坐标。
-
MCXN236主控调试
I.串口通信测试(UART),使用LPUART驱动读取OpenMV数据。
II.云台舵机控制调试(PWM),引入PD(比例-微分)控制器的云台误差控制算法,能让云台在追踪人脸时更加平稳、响应更快,减少“抖动”或“过充”。
-
-
-
-
PD控制算法模型:
-
-
-
设定变量:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
当前误差:e(t) = x_face - x_center
-
上一时刻误差:e(t-1)
-
时间步长:Δt
-
输出角度调整值:Δθ
-
控制器增益:Kp(比例系数),Kd(微分系数)
-
-
-
-
-
-
-
-
控制公式:
Δθ = Kp × e(t) + Kd × (e(t) - e(t-1)) / Δt
PD云台控制器代码如图18所示(C语言实现)
图 18:PD(比例-微分)控制器的云台误差控制算法(来源:贸泽电子)
III. 红外传感器(TCS3200)调试,读取OUT引脚频率,使用FTM模块测频,确认对光强变化有响应。
IV. 显示屏调试,使用SPI驱动初始化TFT屏,显示静态文字与图像,确认显示接口与坐标正确。
V. FreeRTOS多任务调度测试(图19)
-
-
-
-
-
-
FreeRTOS初始化与任务创建
-
图像采集+简易人脸识别任务
-
舵机云台控制任务
-
屏幕显示任务
-
红外光照辅助任务
-
-
-
-
-
图 19:FreeRTOS多任务调度框架 (来源:贸泽电子)
-
集成调试
I. 任务组合运行,同时运行人脸坐标接收、舵机调整和显示任务,查看是否出现串口丢包或舵机抖动等问题。
II.整体系统闭环测试,实际移动人脸,观察摄像头是否平滑跟随,检查追踪准确性、延迟与失误率。
5.成果展示
五、项目总结
本项目围绕 NXP FRDM-MCXN236 开发板,成功实现了一个集人脸检测、实时追踪与信息显示于一体的智能视觉系统。系统由 DFRobot DFR0833 OpenMV Cam 负责图像采集与人脸识别,TFT 显示模块用于结果输出,Pimoroni 云台实现动态追踪控制,TCS3200 红外传感器增强弱光环境下的探测能力。
软件方面,系统基于 FreeRTOS 实现多任务调度,划分出图像识别、舵机控制、图像显示与环境检测等任务模块,有效提高系统响应效率与可靠性。调试过程中充分验证了各模块的稳定性与协作性,确保系统具备较高的实时性和实用性。
本项目不仅验证了 MCXN236 平台在边缘智能中的应用价值,也为嵌入式视觉系统的工程开发提供了参考范例,具备良好的拓展性与教育示范意义。