全球能源变革加速,智慧能源需要哪些硬核技术加持? 一文直击4天直播技术干货
发布于2023年10月26日
“能源是一切文明的基础,也是决定文明形态的天花板。”作为国民经济命脉,当前能源产业正面临着数字化、智能化和绿色低碳发展的挑战,在推进能源转型和提质增效方面,智慧能源系统正扮演重要的角色。目前,智慧能源无论是理论和科技创新还是产业化实践层面,都处于重要的探索发展阶段。在实际应用层面,能源互联网、智能电网、新型储能、数字能源等多个领域都已经有落地应用,未来的发展前景广阔。
2023年贸泽电子技术创新周的直播活动智慧能源主题活动中,我们通过4天的直播和大家共同探讨智慧能源建设的关键技术,智慧能源生态系统的构建、能源管理体系以及能源数字化转型等内容,从多维度呈现能源产业未来的综合发展趋势。
本期专题,我们邀请到来Phoenix Contact、Littelfuse、Keysight Technologies、 Wolfspeed、Silicon Labs、 Analog Devices、onsemi、Amphenol、OMRON等国际大厂的资深专家以及西安交通大学的学者,围绕太阳能能源利用与创新、电力转换器的设计与应用、能量存储技术与解决方案、电力计量与监控系统、能源监测与管理、继电保护技术与应用等领域的最新趋势,为广大工程师带来干货满满的技术盛宴。
4天的直播反响热烈——共累计报名人数 1,352人,累计观看人次PV 7,323,累计观看人数UV 4,749,共收到1,828条观众/网友提问。此外,活动首日B站直播共有672人(UV)收看,收到了34个提问,弹幕数364条。以下是我们为大家整理的4天直播分享中的亮点技术干货笔记和趋势洞察。
智慧能源时代的新型电力系统互联趋势
智慧能源系统的好处显而易见——减少对不可再生化石燃料的依赖;让能源生产来源多样化;更环保、可持续发展;提供能源独立性和安全性;还能带来经济增长,创造就业机会。要实现这一切,需要智慧能源系统一系列先进技术和智能控制,以优化能源生产、储存、分配和消费。其中无线技术、工业以太网以及连接器在智慧能源应用中起着至关重要的作用。
Silicon Labs—无线解决方案在智能能源的应用
Silicon Labs在直播分享中重点针对智能太阳能光伏系统、智能表计、智慧路灯和电动汽车充电等应用方案的实际开发来详细探讨无线解决方案在智能能源的应用。
作为一家领先的半导体公司,Silicon Labs通过其创新的无线解决方案,为智慧能源设备制造商提供安全、可靠、灵活的无线解决方案,帮助解决棘手的产品开发挑战。
技术干货
智能太阳能光伏系统
- 通过无线链接,构建一个智能的太阳能光伏系统,配备了功率优化器和直流逆变器,通过跟踪每一模块的最大功率点(MPTT)来增加能量输出
- 采用了单独的太阳能光伏面板优化器,无线电源电子器件还可以降低安装和维护成本
- EFR32FG2x系列(FG23/FG25/FG28)的无线硬件能够为智能太阳能光伏系统实现专有协议、Connect或Wi-SUN等无线通讯功能
- EFR32FG2x具有20dBm的发射功率和出色的接收器灵敏度,实现可靠的无线链接
- 支持Wi-SUN的功率优化器和微逆变器可自动形成高通量、弹性的自我修复网络,降低维护成本
智能表计
- Wi-SUN技术支持三种广泛使用的调制方案——FSK、MR-OQPSK(多速率多区域偏移正交相移键控)和OFDM(正交频分复用)。其中MR-OQPSK可以带来低功耗、抗噪能力,OFDM可利用间隔紧密的重叠副载波来最大化频谱效率,这两者对下一代智能电表都至关重要。EFR32FG25是Silicon Labs首款支持正交分频复用(OFDM)调制的SoC。
- EFR32FG25 无线 SoC 是用于智能电表、照明、城市和楼宇自动化的长距离 1 GHz 以下无线连接的解决方案。包含多速率 OFDM、FSK 和 OPSK 调制方案,可实现高达 3.6 Mbps 的数据速率,同时保持对 2.4 GHz 干扰的抗扰性。较大的内存占用和增加的 IO 数量可实现设计整合,当与 Secure Vault™(PSA 3 级认证) 结合使用时,可以提供更高级别的系统安全性。
智慧路灯
- Silicon Labs的EFR32FG2x系列支持的Wi-SUN协议在远程Sub-GHz频段提供基于标准大规模网状网络解决方案是现有的网状网路物联网标准(Zigbee、Thread、Z-Wave和Bluetooth网格)无法实现的。FG25 sub-GHz SoC可以在纽扣电池上运作十年,非常适合Wi-SUN形成网状和星形网络拓扑的能力,进而优化网络的低功耗性能。
电动汽车充电
- Silicon Labs的EFR32FG2x系列的无线SoC和模块具备出色的RF性能,具有优越的接收器灵敏度和+20dBm的高传输功率。除此之外还添加了高级安全功能,可以降低公用电车充电系统面临的完全漏洞风险
- 支持Wi-SUN FAN 1.1标准,有助于创建更具扩展性、弹性和安全性的广域网系统。
onsemi:全新10BASE-T1S PHY+MAC控制器NCN26010推进工业以太网发展
随着工业领域的快速发展,工业以太网作为一种高效可靠的通信技术,正逐渐成为工业自动化的主流。而工业以太网的发展对于能源可持续发展、智慧能源体系的推进同样有着密切的联系。工业以太网作为一种高速、高带宽的通信技术,能够实现设备之间的高效通信和数据传输,从而提高生产效率和降低能源消耗,同时企业可以实时监测能源消耗情况,分析能源利用效率,并通过智能控制手段实现能源的优化配置和管理,从而提高能源利用效率为智慧能源的实现提供有力支持。
安森美本次直播中重点介绍了其全新推出的基于IEEE802.3cg标准的单对以太网10BASE-T1S PHY+MAC控制器NCN26010在推进工业以太网发展方面的相关方案应用。
技术干货:
-
802.3cg标准即10BASE-T1L,是一种工业以太网网络协议。核心能力是双工、直流平衡、点对点通信方案,实现了IT和OT的聚合以太网。实现了统一通信标准和提高数据吞吐量。NCN26010是一款新型 10BASE-T1S 以太网控制器,这是一款10Mb/s、符合IEEE 802.3cg标准的器件,设计用于工业多点以太网的10BASE−T1S PHY,为工业环境提供多点通信。
-
支持10BASE-T1S的PHY + MAC控制器,可连接到控制器、传感器和其他器件而无需外部MAC。可在单个 10BASE-T1S 以太网控制器上实现 在单双绞线上可实现 40 多个节点,是 IEEE 802.11 标准所要求的节点数量的五倍。NCN26010在线路引脚上的电容比现有的T1S方案更低,从而在单个网络上实现更多节点的支持。通过非单个屏蔽双绞线提供传输和接收数据所需的所有物理层功能,对于机柜内布线,NCN26010 最多可减少 70% 的布线,同时显著提高带宽。
-
NCN26010实现了多分支网络,减少了大型安装的网络总数,与以前的控制器相比,体积更小、更易集成。实现了多分支 10BASE-T1S以太网,可替代传统的点对点以太网,NCN26010还具备专有的增强抗噪模式,适合于电子噪声的工业环境中使用,如工业自动化、传感器接口、现场仪表等领域。
Amphenol: 连接器对于智能能源系统的重要作用
智能电网是一个先进的互联电力系统,利用现代的通信技术来实时采集和分析数据,让电网实现更智能化自动化的控制。对于智慧源系统,子系统间高效、稳定的通信非常重要,网络连接产品可以促进各种智能能源系统和智能电网内部和之间的连接,同时可以对能源生成、分布和消耗情况进行有效监控,并予以相应优化。
此外,大型能源生产设施类似于其他工业厂房,也可能会面临一些同样的环境类难题。由于大量灰尘、碎屑、液体渗入、热循环和电磁干扰等问题可能会导致连接中断,从而增加停机时间、降低工作效率和导致非计划性维修工作,互连产品必须坚固耐用,设计精良。而随着众多设备越来越趋向小型化设计,互连产品还需满足此类设备的大量数据传输和功率需求。
Amphenol在本次直播中重点介绍了其针对工业网络可靠通讯可以提供众多连接方案包括:SPE、RJ45连接器、以及模块化RJ45产品。
技术干货:
-
单对以太网提供 IP20 和 IP6X 两种规格 ,适合办公和工业环境。 SPE IP20 接口包括用于电缆端接的插头、直角和垂直安装的 PCB 插座以及预端接电缆组件。SPE IP6X 接口采用圆形设计,与 M12 尺寸相同并带有推拉耦合环,可确保与面板安装的配对插座可靠锁定,还提供多种配置的 SPE IP6X 电缆。与标准 RJ45 连接器相比, ix 和 SPE 在空间、体积比典型RJ45 小 75%,端口密度更高。 IP20 ix 连接器的间距为10mm,为 RJ45 的一半,因此,在以太网交换机等多端口应用中,端口数量增加一倍。
-
在设备安装时,由于长度要求的不同,定制电缆非常重要,因此可现场安装的插头非常有价值。SPE 和 ix 插头套件均配有集成 IDC 或绝缘位移触点,可将剪断的导线端接至触点,而无需剥线。 连接器的设计便于为 IDC 连接正确修剪和定位导线,ix 插头还提供一种特殊工具,可简化一次性端接所有导线的工作。ix 和 SPE 还集成的电缆应力消除机制,可确保端接不受电缆应力的影响。
-
模块化连接器的可靠性和高性能,产品组合中有多种变化,涵盖更多的配置、性能等级和选项。PoE 功能有助于减少对电源点的需求,从而在增加具有PoE功能的设备和装置时更容易扩大设施规模。
-
圆形 MRD 坚固耐用适用于电缆对电缆或电缆对面板的应用,功率最高可达 10 安培和 500 VAC。金属锁定机构提供声音反馈,表明已完成安全连接。其中一个重要的特点是连接器的闩锁机制。可靠的闩锁对于确正确连接、避免信号中断至关重要。
-
ix Industrial连接器集成磁性模块方案,为以太网及其他工业协议提供可靠的物联网连接,支持企业/云端互联以及工厂车间中的传感器/执行器。连接器可为以太网通信提供10Gb/s的CAT6A性能,支持90W的PoE++,出色的EMC屏蔽,兼容100BaseT、1000BaseT和10GBaseT。
Phoenix Contact:赋能全电气社会,连接新型电力系统
Phoenix Contact从“源”(面向新能源接入的连接方案)、“网”(面向坚强智能电网的连接方案)、“荷”(面向负荷电气化的连接方案)、“储”(面向灵活储能系统的连接方案)四大方面,全面探讨构建新型电力系统连接方案。
技术干货:
-
双向储能变流器(PCS)是连接电网与储能电池的接口。能源管理系统(EMS)作为微电网的大脑,根据微电网的实时负荷情况,通过储能协调装置向PCS发送命令,控制储能电池的充电及向电网输电,同时保持各储能电池电量均衡,保证电网的稳定及电池的健康。
- 以太网鸿沟是任何控制领域都会遇到的问题,这也是电力物联网建设面临的痛点。造成这一问题的主要原因在于通讯协议不统一、布线成本高、通讯质量差以及设备智能化成本高。
-
SPE单对以太网连接技术的多项技术特色在建设电力物联网中具备优势。单对以太网是一种只需要一对线缆来传输数据和电力的以太网技术。具有出色的传输特性,可以实现无源化设计、简化成本、小型化设计,并使互访问及互操作的一网到底成为可能。它可以为每个传感器启用基于IP的网络,通过更细的线缆,较小的插头和连接器以及较小的空间需求而体现了产品的价值。
-
传统的以太网线是4根或者8根的,SPE则采用1对2线全双工的方式并且通过不同频率来实现不同速度的通信。线芯的减少将极大降低线缆成本,在海量的电力物联网感知层设备接入时,可节省大量成本。
-
设备现场化,对设备及连接器的防护等级提出了新的要求,SPE提供IP20及IP67两种版本,可满足户外恶劣环境。
-
SPE支持POE/PODL技术,可提供60W的电源输入,小型智能化设备可以完全依靠SPE来供电,而无需另外设计电源接口。SPE的底座的尺寸只有传统的RJ45的50%不到,大量设备接入时,可极大节省设备的空间。
-
SPE符合标准的IEEE 802.3以太网标准,并且它下面有5个不同的工作组,其中可以支持从10M到100M到1G的不同传输速度和最多1公里的传输距离,并且还可以通过数据电缆提供电源。
------
-
-Phoenix Contact聚焦储能系统制造、组装、运维的过程特点为储能系统提供各种解决方案,包括连接器、接线端子、触点等产品为电池模组的串并联提供安全、可靠、灵活多样的连接方案。通过Phoenix Contact母排连接器或电池极连接器的可插拔电池连接,可以快速、安全地安装储能系统,适合用于高达1500V的应用。 其中高压连接器和穿墙式信号连接器,能有效保证储能设备的功能性、环境的安全性以及设备的使用寿命。其金属导体选用了镀银铜合金,有效地保证了产品长期运行的稳定性,在安全快捷可靠的基本功能上,还实现了“三防一转”的亮点提升:“防错插、防手指触摸(未插入时也可确保电池模块具有防触电保护)、安装防呆、360°自由旋转,适用于可调出线口”,并且取得了TUV、UL4128(储能系统标准)的双认证。
太阳能光伏系统、储能技术和第三代半导体
太阳能产业作为新能源产业中发展较为成熟的产业,正在为“双碳”目标实现的不断提供助力。太阳能光伏系统是将太阳能转化为电能的一种技术,通过安装在屋顶或地面上的太阳能电池板,将太阳光转化为直流电,并通过逆变器将其转化为交流电,供应给家庭、企业或公共设施使用。
然而,太阳能光伏系统的一个主要问题是其依赖于自然光照的变化。在太阳光不足的情况下,光伏系统的发电效率会大幅下降。这就需要储能系统的支持——将多余的电力储存起来,在需要的时候释放出来,以平衡能源供应和需求之间的差距。这样,即使在夜间或阴天,也能维持电力供应的稳定性。
随着可再生能源的快速增长和电动化趋势的加速推动,储能技术成为能源转型的关键。第三代半导体碳化硅(SiC)器件,凭借自身优异的材料特性和技术更新,为储能应用带来前沿解决方案,有利于实现能源的高效利用,为推动碳中和方面发挥显著优势。
ADI:高性能电池管理方案为可充电设备发展提速
电池广泛地应用于各种领域的电子产品中,消费电子类、便携式医疗电子设备、工业级和物联网设备等都离不开电池应用。这也意味着“电池焦虑“的普遍存在。如何通过高性能的电池管理方案为充电设备发展提速,是广大工程师特别关注的问题。
ADI在直播中重点分享了高性能电池管理方案如何助力可充电设备发展。其电源解决方案支持安全、可靠的快速充电和安全、高效的电池管理,从而最大限度地延长电池的寿命。提供的电池电量计、锂离子保护技术以及开关电容器转换器,利用超低静态电流延长了运行时间、待机时间、保质期和整体电池寿命,这对于使用小型电池的空间受限型应用来说非常重要。
技术干货:
-
随着电子设备使用的增加,可充电电池技术的优缺点暴露出来。安全至关重要,锂离子电池需要安全充电器、全面的保护器和精确的电量计。电量计精度差可能导致系统过早或突然关闭。因此,必须使用高精度的电量计来指示电池状态以及可用的运行时间。新电池管理方案通过使用AccuCharge解决了这些挑战。利用电量计控制集成充电器,将电量计集成到充电器中,提高充电精度,简化充电管理。
-
Fuel Gauge可测量手持应用中的电池容量,采用无缝的检测技术,具有出色的充电精度。高端电流检测支持下游故障检测并避免接地干扰。模拟积分器对电荷直接进行数字化,从而消除放大器偏移,使增益误差最小,总电荷精度更高。某些型号还提供电池电压和温度或集成检测电阻并进一步提高精度。
-
电池供电设备可通过USB Type-C 连接器提供高达 240 W 的功率,为电子产品提供了巨大优势。USB PD 带来了新的电源要求挑战,因为 USB PD 标准中提供了宽泛的电压和电流组合,以便提供更大电源选择范围。在通过 USB 电缆供电之前,电源和电子装置分别以适当的电压和电流水平传输其功率容量和功率要求。有些解决方案需要多个IC,包括端口检测器、微控制器和充电器,以实现电力传输,但它们占用电路板空间,增加了方案的成本,而且需要定制固件,制作起来比较耗时。独立的 PD 控制器可以解决这些难题,可以管理电源问题,而无需开发固件。
-
电池电压随温度和负载发生变化,电量计量会非常困难;而库伦计数方法要求复杂的补偿,以消除累计失调误差。ModelGauge m5电量计包括成熟的算法,将电池电压、电流及温度等原始测量数据转换为SOC%、mAhr、剩余工作时间,所有这些不仅改善设备的用户体验,而且最大程度提高电池工作时间。
Littelfuse:功率半导体和电路保护方案在太阳能及电池储能应用
Littelfuse带来了关于功率半导体和电路保护方案在太阳能及电池储能中的应用的深入分享。
随着全球“双碳”进程的深入,太阳能作为相对比较成熟的绿色能源,其发展也进一步提速,带动了相关的太阳能逆变器以及电池能量存储市场的加速发展。市场研究机构MarketsandMarkets的相关预测数据显示,太阳能逆变器和电池能量存储市场将分别以15.6%和33.9%的年复合增长率成长。
来源:MarketsandMarkets,Solar inverter, Energy storage systems
技术干货:
Littelfuse用于太阳能逆变器和电池储能系统(BESS)的两种解决方案:
(一)交流耦合太阳能系统(AC)
-
拥有两个逆变器:带蓄电池的双向逆变器和一个太阳能逆变器,由于多个中压变压器、逆变器等,电池使用的能量被多次倒置,导致效率较低。
-
保留了系统中的并网逆变器,改造的灵活性更高,安装简单。
-
如果存在现有的光伏系统,则成本效益较高。
(二)直流耦合太阳能系统(DC)
-
单台逆变器为负载供电,效率更高,因为电源无需多次逆变。组件更少。BESS 和 PV 之间的电缆短,减少了损耗。
-
不适合改造。需要更换现有的逆变器,在许多情况下还需要重新配置光伏阵列线路。
-
对于现有的光伏系统,安装成本高且复杂。
太阳能逆变器拓扑结构和应用类型:
微型逆变器
-
额定功率范围高达 300 W,输出电压为230V的交流电压,单相电,主要用于个人住宅。
组串逆变器
-
额定功率范围1kW~10kW,输出电压为230V的交流电压,单相电,主要用于住宅小区。
多组串逆变器
-
额定功率范围30kW~200kW,输出电压为400V的交流电压,三相电,主要用于商业、工业和公共设施。
中央逆变器
-
额定功率高达几兆瓦,输出电压为400V~690V的交流电压,三相电,主要用于中压公用电网、光伏发电场
Littelfuse的太阳能逆变器和电池储能系统 (BESS) 在安全性方面的出色表现:
-
通过了北美地区用于分布式能源的逆变器、转换器、控制器和互连系统设备的安全标准(UL 1741)和评估发生热失控的电池储能系统的火灾特性的方法标准(UL 9540A)的标准认证。
-
符合欧盟关于光伏逆变器的整体效率(EN 50530)和光伏逆变器的数据表(EN 50524)的标准。
-
符合IEC 61683(本标准规定了测量独立式和公用事业互动式光伏系统所用功率调节器效率的准则)、IEC 62109-1和IEC 62109-2(光伏发电系统中使用的电源转换器的安全性)的安全性认证。
Wolfspeed:从硅器件到碳化硅器件 先进技术赋能储能应用
在硅材料的发展已经接近其技术上限的当下,以SiC、GaN(氮化镓)为代表的第三代半导体器件有哪些优异的材料特性和技术更新?可以为储能应用带来怎样的前沿解决方案以实现能源的高效利用?全球采用碳化硅和氮化镓技术供应商Wolfspeed深入分享了SiC助力储能系统的应用与解决方案。
技术干货:
SiC MOSFET与HV Si MOSFET (高压分立硅MOSFET) 相比,在功率半导体材料参数方面有哪些优势?
-
在禁带宽度(Band Gap 单位是电子伏特eV)方面,决定了半导体器件的耐压和最高工作温度。SiC MOSFET是HV Si MOSFET的3倍,SiC器件有着更高的工作温度与极低的漏电流。
-
SiC MOSFET的临界击穿场强(Critical Breakdown Field单位是MV/cm)是HV Si MOSFET的10倍,通常与禁带宽度的平方成正比。SiC器件可实现更高的开关频率,相同性能下SiC器件的体积更小。
-
SiC MOSFET的导热性(Thermal Conductivity单位是W/cm. K)是是HV Si MOSFET的3倍,SiC器件有着更好的大电流负载能力。
SiC、Si、GaN在物理特性上有哪些差异?
-
SiC和Si MOSFET的结构是一样的,电流从Drain极到Source极,都是垂直型的导电沟道,而GaN的导电沟道是平面型的。相同耐压的管子, GaN这种横向结构需要在平面上去保证漏极和栅极的绝缘距离,所以GaN的器件面积一般比较大,主流的应用场景都是在千伏以下。
-
GaN器件内部没有PN结的存在,也没有抗雪崩的能力。
-
GaN的散热能力会因为Si材料作为衬底而受到一定限制。
SiC MOSFET与Si IGBT相比有哪些优势?
-
在较低负载条件下,SiC MOSFET 的传导损耗(Conduction Loss)仅为 IGBT 的 1/2。
-
相同条件下,SiC MOSFET的开关损耗仅为Si IGBT的1/10。
小结:在环境、负载以及相同的成本下,SiC MOSFET具有更高的能效,可以支持更高的开关频率的优势。
OMRON: 欧姆龙产品在光伏储能系统中的应用介绍
欧姆龙公司在本次直播专题中深入介绍了其光伏逆变器、储能方案等如何助力逆变器/储能系统的小型化,推动可再生能源的普及。高可靠的功率继电器提供可靠且高质量的部件解决方案将有助于提高设备的性能、可靠性和安全性。在欧姆龙构想的2030年的社会图景中——导入了低环境负荷的新能源,所有产品和基础设施直流化。通信高速大容量化,通过社会和家庭的IoT进展,所有产品互相连接并持续稳定运转,由此带来更加便捷舒适的生活。此外,这类产品全都环境友好已变得理所当然。
技术干货:
-
G9KA专为商业PV逆变器市场中的高电压/电流应用开发的。与传统的印刷基板继电器相比,降低了散热器、风扇等散热措施产生的设计成本,并且通过简单的散热器设计使最终产品的小型化,有助于设计出小巧、轻便的终端产品。支持800VAC / 200A的负载切换,同时具有低接触电阻(<0.2mΩ)特性,可以抑制热量产生和散热问题。
-
G7EB-E 120A Carry PCB功率继电器支持大电流应用,具有高容量负载额定值,与标准100A额定值相比,可支持120A载流。这种大容量特性使该系列适合用于电动汽车充电站、功率调节器逆变器、工业逆变器和不间断电源。与同类产品相比,该大容量模块的接触电阻较低,从而减少了对复杂温度设计和热传导器件的需求。G7EB-E 120A Carry PCB继电器具有SPST-NO (1a) 触点形式、10kV高脉冲耐受电压和-40°C至+85°C环境温度范围。适合于功率调节器以及逆变器等应用环境。
-
G9KB高压开关继电器是大功率直流PCB继电器,具有双向600VDC 容量和50A切换能力,低接触电阻和低线圈功耗的特点。接点间距3.6mm以上,具有85°C环境温度和12VDC 或24VDC 额定线圈电压。应用包括直流家用和商用电器、储能系统和能源行业。
-
G7L-X PCB 功率继电器提供1000VDC 的负载开关,满足太阳能逆变器安全标准,低接触电阻特性可以实现低温。提供 12 或 24VDC 线圈额定电压,继电器有两个串联接线的接线柱,可断开或开关 600-1000VDC。 接线柱触点可提供 20A 或 25A 最大开关电流。
-
G2RG-X 具有两极触点结构,采用两极串联接线,额定值为直流 500 V 10 A 的 PCB 继电器。适用于使用了DC300-400V的AC200V整流电路、直流供电、家用蓄电池等的冲击电流防止电路的开闭,有助于设备的小型化。G2RG-X还可用于限制设备启动时充电电流过度流向内部电容器的冲击电流防止电路、以及设备停运时对内部电容器进行放电并降至安全电压的放电电路。G2RG-X通过小型机身和较小的设置面积,有助于印刷电路板的小型化。贴装底面积与G2R几乎相同,实现DC500V 10A的高压开闭。
结语:智慧能源可以做到什么程度?
能源数字化转型大势所趋,智慧化是综合能源系统的技术支撑已经成为业内共识。
智慧能源生态要求在能源生产、能源储运、能源管理与能源消费环节中更加“聪明”地管理与使用能源。这其中,云计算、移动互联网、大数据、区块链、5G技术的融合发展,正改变能源的生产、运行、传输模式,智慧能源系统应运而生——以电力系统为核心纽带,构建多类型能源互联网络,从而实现整个能源系统的清洁低碳与安全高效,推动整个能源产业的升级革命。随着“双碳”时间表的推进,围绕低碳、经济、安全的新型电力系统的构建,高效率太阳能光伏电池、储能技术、智能电网等技术的创新加速。同时,能源技术与数字技术的深度融合,不断衍生新的业务模式和商业机会,展现更广阔的市场空间。