Skip to main content

TE CONNECTIVITY 服务机器人无线应用介绍

发布于2024-07-05

服务机器人是一种自主或半自主机器,用于在非制造环境中执行协助人类的任务。它们广泛应用于医疗保健、酒店、零售和物流等行业。如今,服务机器人正日益成为各行各业不可或缺的一部分,在效率、精确度和便利性方面具有显著优势。

物联网在增强服务机器人能力方面的作用

物联网(IoT)与服务机器人的整合进一步增强了服务机器人的能力,形成了推动技术进步和运营效率的协同效应。以下是物联网增益服务机器人能力的一些方面:

应用和未来前景

无线技术及其应用今天,服务机器人与物联网的结合正在改变各行各业。在医疗保健领域,配备物联网设备的机器人可用于远程医疗、患者监护和自动给药。在零售业,它们可协助完成库存管理、客户服务和个性化购物体验。物流业则受益于自动化仓储、实时跟踪和高效的配送服务。

人工智能、机器学习和 5G 连通性的进步将进一步增强物联网服务机器人的能力,使其更加自主、智能和反应灵敏。

无线技术及其应用

服务机器人使用各种无线技术,每种技术都根据覆盖范围、范围、数据传输速率、功耗、移动性和安全性等因素适用于特定应用。主要的无线技术包括:

特定应用的天线选择

我们之所以列举上述应用背后的基本原理,是因为我们了解机器人技术及其各种应用的波动。

随着对机器人需求的不断增长,市场对各种无线技术的需求也变得越来越重要。为了提高机器人的功能性和能力,也许我们需要多种不同的无线技术集成到一个机器人中,例如 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 等技术。这些技术的集成可以改善机器人系统内的通信、数据传输和控制。

鉴于机器人技术对各种无线技术的需求日益增长,我们有必要深入研究和了解如何有效地集成这些技术。例如,我们需要评估兼容性、性能要求、功耗、安全考虑因素和整体系统架构。通过深入研究这一主题,我们可以确保为机器人配备更合适、更高效的无线技术解决方案。

将各种无线技术集成到机器人中是机遇与挑战并存。通过仔细研究和考虑这些技术需求,我们可根据客户的需求提供相应的支持,帮助客户提升其机器人产品的能力和应用铺平道路。

这些技术的应用在不同的用途下会呈现很大差异。

适用于不同机器人应用的不同无线技术

机器人通常有多个天线,可使用不同的无线技术连接不同的通信网络:

室内 AGV/AMR(自动导引车/自主移动机器人):

• BT 和 Wi-Fi 用于狭小空间内的导航和数据交换。

• LoRaWAN 用于远距离通信,而 UWB 用于精确定位。

室内接待机器人:

• Wi-Fi 用于与现有网络无缝集成,蓝牙用于与其他设备进行短距离通信。

• LoRaWAN 用于在较大的室内空间进行通信。

室内清洁机器人:

• 蓝牙 和 Wi-Fi 用于可靠的室内通信和导航。

• NFC/RFID 用于特定地点的任务。

室外送餐机器人:

• 蜂窝网络用于远距离通信,GNSS 用于精确导航。

• 蓝牙用于与其他设备的短距离通信

室外清洁机器人:

• 蜂窝电话和 LoRaWAN 可实现稳定的远距离通信。

• GNSS 用于精确室外定位和导航。

TE CONNECTIVITY 的天线解决方案

TE Connectivity 提供丰富的天线产品组合,在 TE 战略性收购 Laird Connectivity 外部天线业务和 Linx Technologies 业务后,TE 现已显著扩大了其高性能产品组合,可满足服务机器人对无线连接多样化需求,例如小型化和恶劣环境的耐用性。TE提供高品质、可靠的解决方案,全球天线出货量超过10亿只。

可根据各类服务机器人应用的具体要求,选择 TE Connectivity 广泛的天线解决方案,来确保其机器人系统达到优秀性能、可靠性和效率。