Skip to main content

从线束到智能:Zonal EE架构重塑汽车电子电气系统

发布于2025-01-14

汽车电子电气架构正经历着一场前所未有的变革。

在智能电动车里,我们只需轻触屏幕,整个车舱就仿佛活了过来:车载娱乐系统迅速响应,自动驾驶系统静待指令,而你看不到任何复杂的线束或按钮。曾经,汽车的每一个新功能的引入都伴随着更多的线路和部件,使得汽车内部如同一盘错综复杂的意大利面。如今,随着电动化和智能网联技术的兴起,汽车架构正在向着更高效、更模块化的方向演进。

其中,近年来最令人瞩目的就是Zonal EE(区域电子电气)架构的出现。它不仅减少了车内线束的数量,还大幅提升了整车的计算能力和通信效率,成为推动智能汽车发展的核心动力。那么,Zonal EE架构究竟是如何颠覆传统并助力未来的智能驾驶的呢?此次我们邀请了前威玛汽车智能化工程总监,汽车电子电气架构专家Simon Zhong进行深入解读。

汽车电子电气架构的演变

汽车电子电气(EE)架构是一个横跨硬件和软件的系统性概念,随着汽车工业技术的不断进步和迭代,EE架构也在不断演变。

  • 分布式EE架构:在最初的汽车电子化阶段,每个功能都有自己独立的电子控制单元(ECU),这种架构被称为分布式架构。每个新功能,如发动机管理、刹车控制、车窗升降等,都需要对应的独立ECU来实现。这种分布式设计在20世纪90年代到2000年代初非常普遍。

  • 域集中式架构:进入21世纪,随着自动驾驶辅助系统(ADAS)和车联网技术的迅速发展,大量的ECU导致系统复杂度提升,传统的分布式架构面临挑战,汽车制造商开始引入域集中式架构。在这种架构中,相似或相关的功能被整合到一个域控制器中,例如,如发动机和变速器整合到动力域,将驾驶辅助系统整合到ADAS域等,每个域有一个强大的域控制器进行管理。

  • 跨域融合架构:随着自动驾驶、智能网联和电动汽车的兴起,域集中式架构开始暴露出通信效率和集成度的局限性。行业逐步探索跨域融合架构。通过整合多个功能域的硬件与软件资源,实现更高的集成度和资源共享。它依赖中央计算平台与虚拟化技术,简化系统复杂性,减少ECU数量,同时提升计算性能和功能协同能力。

  • “中央计算+Zonal(区域)EE”架构:通过将车辆划分为多个物理区域,每个区域由一个区域控制器进行管理。这些区域控制器负责管理该区域内如传感器、执行器等所有设备,并将信息通过高速通信网络传递给中央计算单元。

汽车EE架构变迁 图源:mdpi.com

Simon谈到,近年来跨域融合架构、以及“中央计算+Zonal 架构”是当前中高端汽车制造的主流趋势。Zonal EE架构侧重于解决物理层面线束复杂性的问题,而集中计算架构则增强了整车的计算能力和数据处理效率,两者在不同层面上共同提升了车辆的整体性能。

Zonal EE 架构

EE架构中,每个区域控制器负责管理该区域内的传感器、执行器和其他设备,并通过高速以太网与中央计算单元进行通信。区域控制器可以在区域内实现数据采集、控制输出及诊断等简单功能,同时将复杂的决策任务交由中央计算单元处理。

基本构成

Zonal EE架构的核心组成部分主要包括:

  • 区域控制器管理特定物理区域内的设备,执行局部控制和数据汇聚。

  • 中央计算单元进行全车范围的高级数据处理和跨域协作。

  • 高速通信网络连接区域控制器和中央计算单元,实现数据的快速和可靠传输。

  • 电源分配模块区域内的电源管理,优化电力供给。

  • 传感器和执行器负责数据采集和实际执行操作,是Zonal EE架构与物理世界的接口。

  • 软件和网络管理系统:包括中间件、操作系统、应用软件和OTA更新能力,确保系统的协调性和灵活性。

图源:Microcontroller Tips

架构特点

Simon指出,Zonal EE架构的快速普及与技术和环境的发展密切相关。首先,高性能芯片使中央计算单元能够高效处理来自不同区域的大量数据,为自动驾驶和信息娱乐系统提供强大计算支持。其次,高速车载通信网络实现区域间及与中央计算单元的快速、可靠数据交换,汽车以太网相比以往的CAN通讯更大的带宽和实时性。此外,中间件和操作系统也是Zonal EE架构发展的关键条件,中间件支持不同区域控制器间的通信与功能协同,增强了架构的模块化和可扩展性。操作系统则为中央计算平台和区域控制器提供实时性、高性能和安全保障,简化了软件开发和管理。

作为一种新型设计理念,Zonal EE主要有以下特点:

  • 按区域划分模块,减少复杂线束

Zonal EE架构与传统EE架构的主要区别在于,传统架构通常是按照汽车的功能进行划分,如动力、车身、信息娱乐等,而Zonal架构则更强调按车辆的物理位置,如前、后、左、右来划分,用于简化线束布置和模块间的连接。

  • 高效数据通信,模块化可拓展

Zonal EE架构采用高速总线进行区域之间的数据传输,支持更高带宽和低延迟的数据交换,为自动驾驶和车联网等功能提供支持。区域控制器具备高度通用性,能够灵活适配不同区域的设备需求,易于实现模块化设计和功能扩展,适应不同车型或新功能的快速开发。

  • 支持功能融合,应用软件集中处理

中央控制器可以整合多个功能,减少对独立ECU的依赖,从而提升系统集成度和整体性能。软件层面更倾向于跨域集中式架构,通过中央计算平台与区域控制器协同工作,简化系统复杂性,并更易实现OTA更新和功能升级。

行业应用

目前,Zonal EE架构已较为广泛地运用于智能化程度较高的造车新势力品牌中。其中,特斯拉是较早在实践中采用Zonal EE架构的车企。

2012年发布的Model S车型中,特斯拉的EE架构仍以功能域划分为主。随着技术的进步,特斯拉在2017年推出的Model 3中首次引入了准中央集中式架构,这种架构通过中央计算模块与前、左、右三个区域控制器协作,大幅提升了系统的集成度和效率。中央计算模块作为整车的大脑,集成了信息娱乐系统、驾驶辅助系统和网关,车内外通信系统,高效处理来自整车各区域的数据,执行高级决策和协调任务。与此同时,区域控制器担了区域内设备的控制和电源分配任务,负责相应区域的传感器、执行器和设备本地化管理。

虽然当时特斯拉并未明确命名为“Zonal EE架构,但其设计理念与Zonal EE架构高度契合。特斯拉的这一架构创新对汽车行业产生了深远的影响,其他汽车制造商纷纷参考和追赶特斯拉的架构设计,推动行业向集中计算与区域控制结合的方向转型。包括奔驰和奥迪等传统高端汽车品牌,以及蔚来、小鹏、理想等造车新势力等都在逐步引入Zonal架构来优化新一代电动和智能车型。此外,博世、大陆等供应商也推出了面向Zonal EE的区域控制器解决方案,以支持整车厂实现智能化升级。

Zonal EE架构面临的挑战与技术发展

Zonal EE架构为整车厂和供应商带来了多方面的技术改进和效能提升,然而,该架构的应用推广也面临着一些挑战。

普及挑战

首先,设计实现的技术难度是主要障碍之一。一是目前供应链里可直接使用的产品不足,先行者需要高投入进行自研或者整合行业开发能力;二是功能高度集成后软件的复杂度大幅提高,对于中间件、操作系统的需求增加。大众MEB平台的首款车型就曾因为软件问题交付受阻。车载环境下的电磁干扰和温度变化也增加了技术实现的难度。

其次,全面优化硬件、软件和通信技术的需求导致成本激增,对Zonal EE架构的普及构成了巨大挑战。一方面,开发区域控制器、中央计算单元及相关软件需要大量资金投入,尤其是硬件与软件的深度结合需要更长研发周期;另一方面,区域控制器的算力提升要求更先进的芯片,并需支持高速通信网络。Simon表示,这些成本可能导致中低端车型难以引入该技术,目前采用Zonal EE架构的车型一般在15万人民币以上。

此外,Zonal EE架构对供应链提出了新要求。该架构减少了独立ECU数量,但增加了区域控制器和高性能计算单元的需求。相比于域集中式架构,Zonal EE架构在行业内尚未形成统一设计标准,可能导致不同厂商技术路径分化,因此整车厂和供应商的协同开发变得更加重要。

未来趋势

当前,Zonal EE架构的发展是多维度的,核心在于通过硬件和软件的协同进步,推动汽车电子电气系统向高集成度、高性能和高智能化迈进,并更好地适应自动驾驶、电动化和个性化需求。主要呈现以下一些发展趋势:

  • 更高集成度和更灵活的中央处理器

未来的中央处理器不仅需要支持实时数据处理和设备控制,还可能具备初步的智能计算能力,如边缘计算和本地人工智能(AI)推理功能。此外,Zonal架构将更加强调模块化设计,使得区域控制器能够根据不同车型的需求进行灵活部署。其硬件设计将更加模块化和标准化,以适配不同车型和配置需求。

  • 中央计算与区域控制的深度协作

中央计算单元和区域控制器之间的协作将更加紧密。中央计算单元将负责处理复杂的跨域功能(如传感器融合、驾驶决策等),而区域控制器将承担更多的本地化任务,减少数据回传量。两者通过高速通信网络实现无缝连接,形成分布式与集中式相结合的高效架构。

  • 通信技术的持续升级

车载通信技术将在未来进一步提升。例如,汽车以太网将从现有的100/1000 Mbps升级到10Gbps甚至更高带宽。,满足自动驾驶和智能网联汽车对海量数据传输的需求。此外,低延迟、高可靠性的通信协议将被广泛采用,以确保数据传输的实时性和安全性。车辆与内、外部通讯方面,满足低延迟、高确定性的5G网络将更多的替代4G通讯。

  • 软件定义架构(Software-Defined Architecture

Zonal EE架构将越来越依赖于通过软件更新实现车辆功能的灵活扩展和升级。面向服务的架构将成为主流,使得功能模块可以像插件一样被动态加载和管理,从而支持个性化定制和快速迭代。

  • 48V供电系统

随着高级音响、空气悬架、座椅按摩、冗余制动和转向等功能的普及,以及高算力芯片的广泛应用,汽车行业现有的12V电源系统显得愈发低效,48V供电系统开始受到关注并逐渐应用于汽车制造中。特斯拉的Cybertruck已经率先做了示范,行业或将逐步跟进。

最后,Simon表示,Zonal EE架构的应用促进了设计思路上的根本转变,从过去的硬件导向变为软件导向。在Zonal EE架构下,车企更加注重软件开发的能力,从堆砌功能转变为关注用户不同场景下的体验挖掘,从而进一步提升车辆的智能化和用户的驾乘体验。

参考文章

1. https://news.yiche.com/hao/wenzhang/36783895

2. https://www.mouser.com/pdfDocs/Molex-Zonal-Architectur-White-Paper.pdf

3. http://www.360doc.com/content/23/0215/20/58415156_1067816475.shtml