Wi-Fi 7将为游戏带来哪些变革
发布于2024-03-29
随着时间的推移,游戏体验正变得越来越丰富、复杂和逼真。不过,即将问世的Wi-Fi 7又将带来新的技术飞跃,不仅有望改变网络游戏的格局,还有望彻底革新网络游戏本身。想象一下,未来的游戏世界将不再有延迟和连接中断,现实和虚拟之间将无缝衔接,超大规模多人游戏体验也将司空见惯。Wi-Fi 7将成为速度、延迟、容量和可靠性的强劲催化剂,开创网络连接的新时代,将网络游戏的边界推向新的高度。
大步迈向Wi-Fi 7
在充分了解Wi-Fi 7将如何改变游戏格局之前,一定要先了解Wi-Fi标准的发展历程。Wi-Fi 4,即N协议,是第一个使用多输入多输出 (MIMO) 技术来提高吞吐量的标准。之后是Wi-Fi 5,即AC协议,标志着Wi-Fi技术的又一次重大进步。由于信道带宽更宽、MIMO功能更先进,因此速度更快、容量更大、性能更胜一筹。紧接着是Wi-Fi 6,即AX协议,通过引入可改善网络上多台设备的管理、降低延迟以及提高整体网络效率的正交频分多址接入 (OFDMA) 等技术,在速度、容量和效率方面再续辉煌,更进一步。最近,Wi-Fi 6的扩展版Wi-Fi 6E借助免许可的6GHz频段打开了新的维度。这个额外频段的干扰和拥塞更少,能够实现更高的速度和性能。
不过,尽管Wi-Fi 6E可以显著提高数据传输速率,并能同时容纳更多设备——这使得它对虚拟现实、4K流媒体和游戏等带宽密集型应用特别有吸引力——但这仅仅只是个开始。即将推出的Wi-Fi 7标准可以同时连接所有三个频段(2.4GHz、5GHz和6GHz)的设备,以充分利用可用频谱,同时提供更高的效率和令人难以置信的速度。新标准提供的速度将比Wi-Fi 6快4.8倍、比Wi-Fi 5快13倍,其速度、延迟和可靠性远超之前的所有标准。这种技术上的飞跃是非常令人瞩目的,也必将开启更多的全新游戏场景。
Wi-Fi 7在游戏方面的优势
如前所述,Wi-Fi 7将在速度、延迟和可靠性方面较之先前版本有实质性的提升。在6GHz频段上工作的扩展信道宽度可达320MHz,带宽也将进一步提高。前面说过,Wi-Fi 7的速度比Wi-Fi 6E快四倍,具体而言就是可以在25秒内下载256GB的内容。它会带来更快的数据传输速率并减少拥塞,最终实现高速并行传输。Wi-Fi 7意味着等待缓冲的场景终将消失,这对游戏行业来说是个巨大的好消息。
多用户MIMO (MU-MIMO) 表示网络设备能够同时管理具有多路输入和输出的多个用户。在Wi-Fi 7中,这一容量将从8个用户增加到16个用户,将多用户能力提高了一倍。通过MU-MIMO和OFDMA等先进技术,Wi-Fi 7将更好地同时管理多台设备,确保在拥挤的游戏环境中无缝连接。
Wi-Fi 7的另一个积极细节是更高的传输速率和传输效率,这意味着高度依赖延迟的游戏任务可以通过更好的连接来完成。即使采用和智能电视一样的8K分辨率,Wi-Fi 7也可以与流媒体平台无缝工作。这意味着,就图像而言,你不仅能看到游戏,你还能置身于游戏之中,不会出现任何类型的延迟,你的任何操作都将实时发生。此外,Wi-Fi 7还能在传输时使用多个资源单元,从而避免拥塞,进而将干扰减少到几乎为零,这对游戏而言非常有利。Wi-Fi 7标准的所有升级可在理想情况下实现超过40GB/s的传输速率。当前Wi-Fi 6E标准在结合所有频段时理论上只能达到9.6GB/s,因而Wi-Fi 7的传输速率是巨大的飞跃。此外,Wi-Fi 7的多链路操作将使设备能够使用不同的信道同时发送和接收信息,这将减少延迟和拥塞,进而提高可靠性,实现超低延迟。总而言之,所有这些升级都将解锁比以往任何时候都更多的游戏场景。
通过Wi-Fi 7支持新的游戏体验
使用Wi-Fi 7后,玩家在网络游戏中遇到的干扰、拥塞和缓冲将大幅减少。这可以让他们完全融入游戏并真正沉浸其中。这项新标准将带来引人入胜的图形体验。业界将能够更新视觉体验,实现全高清画质和高水平的图形组件。不过,使用Wi-Fi 7网络玩游戏,最显著的改进将是延迟的降低,这使得虚拟世界中的行动能够以无与伦比的精度反映现实世界中的意图。此外,Wi-Fi 7还为业界带来了新的场景——例如,在同一空间中实时开展多模式多人活动。玩家将不再被家中的游戏主机束缚;游戏聚会将成为可能,多个玩家可以使用同一个Wi-Fi网络,而不会减慢彼此的速度。
另一项重大发展是元宇宙 (metaverse),它将实现一个由游戏、幻想和虚拟角色组成的沉浸式世界。Wi-Fi 7将通过减少图像密集的在线VR会话的延迟,使沉浸式体验更具吸引力。Wi-Fi 7不仅仅关乎游戏,在娱乐方面也将大放异彩。得益于多通道同步流媒体,用户将在虚拟聚会中享受流畅的体验——人们将能够在虚拟现实世界中见面或一起游玩,还可以在玩的过程中实时分享、添置和购买自己喜欢的东西。这种更加无缝的互动体验将实现游戏和娱乐的融合,并将游戏产业的影响力扩展到更广泛的受众。
Wi-Fi 7技术助推游戏发展
Wi-Fi 7的发展将由知名的芯片组公司推动。其中许多公司已经更新到Wi-Fi 7技术,并影响着未来的发展。KYOCERA AVX 2.4GHz/5GHz和Wi-Fi® 6GHz天线等产品也将成为增强支持Wi-Fi 7技术的基础。这些KYOCERA AVX天线(包括WX系列天线和X9003019系列)具有可调节的辐射模式,可优化各个方向的信号强度,从而降低新一代游戏和VR应用程序的延迟。大企业已经开始构建系统、路由器和接入点,使未来的游戏体验能够利用Wi-Fi 7的优势。当然,对于支持Wi-Fi 7的产品,目前的发展仍然非常有限,规范还不明确。Wi-Fi 7路由器在实际环境下能够实现的速度和容量也暂时还没有定论。
结语
Wi-Fi 7将为虚拟现实和元宇宙空间提供支持,让它们能够充分利用更高的带宽来传输沉浸式世界。实时多玩家活动将不会受到延迟的影响,同一网络上的多个用户可以同时进行游戏和直播而不受带宽限制。大型的安装和更新文件可在一瞬间完成下载。游戏的流媒体版本将与下载版本一样流畅。最终,游戏行业将缩小在线和离线性能之间的差距,让用户享受图形密集、无延迟的多人游戏或流媒体体验。
这一即将到来的硬件升级将为业界带来全新的虚拟现实体验。Wi-Fi 7技术将应用到笔记本电脑、台式计算机、智能手机、智能电视和物联网 (IoT) 设备,使其能够为广泛的受众而非一小部分市场提供沉浸式体验。当然,所有这些都需要时间的沉淀。一开始,上文所提及的路由器将是高科技、高成本的产品。但此后一两年,它们的成本将会降低,更丰富的Wi-Fi 7产品将会问世。
进一步展望未来,Wi-Fi 8也已经处于开发阶段。它将会更多地关注物联网和人工智能,以及将Wi-Fi 7与5G相结合,以实现安全的自动驾驶体验等功能——这是科技行业另一个层面的连接。虽然这些更新目前与游戏没有直接关联,但谁知道下一个标准会把我们带向何方?一旦我们能够在同一个地方实时提供虚拟和亲身体验,未来就会有无数可能。
作者简介
Jens Hilgendag是一位年轻有为、充满活力的高级经理,在IT和电信领域拥有20多年的工作经验,曾在竞争激烈的市场中领导销售和营销活动。他目前在小米公司担任AIoT GTM高级经理。他曾就职于HTC、华为、Tp-Link和360° Integral营销机构。他是哥伦比亚举办的21岁以下足球世界杯虚拟11对11 PS比赛和该地区其他游戏活动的创建者之一。他在拉丁美洲和欧洲市场拥有广泛的网络和国际经验。