射频技术能否有效防范信用卡欺诈?
Target的大规模数据泄露事件有一个好处就是让人们认识到,即便是最强大的安全系统也有可能被黑客侵入。大家都认为,Target是一个典型的多层系统,其防御能力超过了Visa和MasterCard已经非常严苛的保障措施要求。但不管怎么说,黑客还是成功侵入,这立刻引发了人们对于美国信用卡交易为何如此不安全的强烈抗议,并呼吁使用不需要通过读卡器进行 “刷卡”这种物理接触的非接触式卡片。为平息这种抗议,Visa、MasterCard和American Express一直坚持要求零售商必须在2015年10月之前装上智能卡读卡器,否则遭受欺诈损失的责任将完全由他们承担。
毕竟自1983年以来,智能卡(带嵌入式IC的卡片,包含加密信息和安全处理能力,但仍需要接触式刷卡)已在发达国家广泛使用,并大大减少了盗窃行为。美国走到这一步用了那么长的时间,尽管2013年的欺诈行为使零售商和银行损失超过了120亿美元,但与更新零售POS系统的成本和复杂性相比,它的成本显然更低。但是Target的被黑打开了潘多拉的盒子,即使这些卡片本身不是攻击Target的工具,而且获得的信息也可能是使用128位密码加密的(因此对黑客毫无用处),采用更先进支付技术的趋势也已经不可阻挡。
不过随着技术的发展,即使向广泛使用智能卡迈出了一大步,也不会将零售业带入21世纪。如今的标准是采用无线通信的非接触式智能卡,不需要在卡片和读卡器之间进行物理接触的“刷卡”,而基于智能手机的近场通信 (NFC) 技术,也完全消除了对实体卡片的需要。但在Target被侵入一事的愤怒中很少有人提到一个关键事实,那就是卡片本身并没有问题。
问题不在卡片
对Target实施攻击的不法分子通过在Target商店的POS终端上安装恶意软件,使用“内存抓取”工具来抓取交易过程中终端临时存储的数据。不过这个恶意软件是通过Target公司的Web服务器安装到该公司的终端,因为该服务器可以向黑客授予对Target公司终端的访问权。一旦安装到终端上,这些恶意软件就会在Target公司的网络上建立起自己的控制服务器,将所有盗来的数据存储在Target公司自己的数据存储库中,直到黑客将其卸载。
在Target公司用来扫描网络中恶意软件的40多个防病毒工具中,没有一个发现它,或者在发现之后认为它是恶意的。这款名为BlackPOS的软件可以在网络犯罪论坛上以大约2000美元的价格买到,专为绕过防火墙在POS终端上安装而设计。因此,简单来说,窃贼是从“后端”而不是前端的POS终端进入,企业服务器才是进入点,而POS终端不是。
所有的POS终端都会收集数据,无论是否需要接触式刷卡。问题是:是什么使得非接触式卡比标准卡更安全?它们是否会对信用卡盗窃造成很大影响?对于Target这种系统来说,可能不会有多大影响,但对于大多数更常见的终端盗窃来说,这肯定是对当前系统的一个重大改进,因为针对终端本身的盗窃要频繁得多。为了说明美国在支付安全方面的状况,我们来看一下当前可行的磁条卡替代品 - 智能卡、非接触式卡、近场通信以及与前面三个都不同的RFID。
不太智能的选项
在无源RFID系统(最常见的类型)中,读卡器发射一个微弱的信号,该信号由卡上的环形天线(图1)捕获,经过校正,使用产生的微小功率来响应读卡器的查询并进行身份识别。控制系统将身份代码与数据库中的信息进行匹配以进行身份验证。在这方面,RFID和非接触式支付有两个基本共同点:它们都使用无线技术,不需要POS读取设备和被读取目标之间有物理连接,并结合IC和存储器用于数据存储。但它们的相似之处也就到此为止,更多的则是不同之处,例如:
- 无源RFID标签非常便宜(通常不到10美分),因此非常适合大规模跟踪任何可以放置或插入RFID标签的东西。有源RFID 标签内装有电池,因此可以发送突发信号,但成本要高得多,应用范围不广。
- RFID标签几乎没有“智商”,而接触式和非接触式“智能”卡都具有重要的安全功能,包括安全微处理器、存储器和密码处理功能。
- RFID标签可从距离读卡器约6英寸(无源)到超过650英尺(有源)的距离被读取,而出于安全考虑,非接触式卡只能从大约2英寸的距离处被读取。

图1:RFID标签使用的组件最少,其中最大的组件是从读卡器捕捉微弱信号的环形天线。
RFID已经自然发展成为一种应用技术,在这些应用中,RFID的力量使其更具优势,比如包含持有人照片的护照就属于这种应用。在2005年,沃尔玛启动了一个计划,要求其前100名供应商将RFID标签贴在运往其配送中心的货物箱子和托盘上,后来这个计划又扩展到了所有供应商。该公司的报告称,贴上了RFID标签的缺货商品的补货速度比该计划实施前快了三倍。美国国防部和其他许多公司也跟着采取了同样的措施,如今,无源RFID技术在许多行业都得到了广泛应用。
简单来说,虽然RFID系统在跟踪型应用中已遍地开花,但由于不够智能且安全功能有限,因此除了少数情况外,它们一般还无法用于交易处理。
智能卡
在这里必须要提一下智能卡(图2),因为它是最先被设计用于交易处理的卡片,以克服“哑”磁条卡的安全限制。智能卡提供重要的安全功能,包括使用对称DES(数据加密标准)、3DES(三重DES)或公钥RSA加密技术(密钥长度高达1024位)的主动加密身份验证。

图2:显示访问内部电子设备的联系人的通用智能卡。
智能卡采用包含存储器和微处理器的嵌入式IC,其八个外露的金属垫端接直流电源、POS读卡器的再处理、时钟信号、接地和串行I/O。板载处理器(目前通常是一个32位RISC处理器,运行频率最高达32MHz)执行指令,而控制器管理进出卡片和读卡器的数据流。智能卡还包含三种类型的存储器:用于永久存储指令的ROM、用于临时存储的RAM,以及用于运行应用程序的E-PROM。
非接触式卡
非接触式卡保留了上述智能卡的组件和安全功能,不过它用类似于RFID中的射频功能取代了智能卡的电气触点,并且它不需要与POS读卡器进行物理接触。另外它还通过以下举措提升了安全性:不需要每次交易都输入PIN,但在一定数量的交易后,读卡器会要求用户输入PIN来维护安全性。
每笔交易的金额也有限度,目前这个限额相当低。1995年,非接触式卡首次在韩国用于电子票务,美国的许多人可能还记得Exxon(埃克森美孚)在20世纪90年代末部署的Speedpass(快速通行)系统,现在仍有许多Exxon加油站在使用。此后,MasterCard(万事达卡)、Citibank(花旗银行)、JPMorgan Chas(摩根大通)、American Express(美国运通)和许多其他组织都开始采用非接触式技术。目前使用非接触式技术的系统包括Visa的PayWave、American Express的ExpressPay和MasterCard的PayPass系统。
近场通信 (NFC)
NFC是进入无线“非接触”组合的又一个入口。它是一套通信协议、数据交换格式和标准,设计用于智能手机和平板电脑,类似于非接触式卡,但它没有卡。NFC是由NXP、Sony和Nokia于2004年创建的NFC论坛赞助开发的,并且已被GSMA所接受。GSMA已经为面向运营商无线世界的GSMA NFC标准定义了体系架构,并且正在改进。
技术和标准正在不断发展。Google(谷歌)在Android 4.4 (KitKat) 中加入了其主机卡模拟 (HCE),但没有遵循GSMA标准。2011年,包含PayPass或PayWave的首款智能手机上市,此后又有更多包含PayPass或payWave的智能手机推出。今年2月,MasterCard宣布与EE、Telefónica UK和Vodafone UK成立合资企业,以推动该技术的发展,使非接触式支付成为欧洲的通用平台。
NFC与其他非接触式技术(包括RFID)采用同一种基本方法,因为它使用环形天线之间的磁感应。当天线彼此靠近(即在其近场中)时,会生成一个产生电压的虚拟变压器。NFC以13.56 MHz的频率在未经许可的工业、科学和医药 (ISM) 频段运行,理论工作距离为8英寸,但实际上通常不超过2英寸。
NFC也不同于非接触式智能卡,因为它允许与读卡器进行双向通信,并具有智能手机的大批量处理、安全和加密功能等优势,同时不受信用卡大小的外形尺寸限制。Google的Android Beam使用NFC在手机上支持蓝牙,并允许POS读卡器与其配对,虽然它会在交易或文件传输完成前禁用蓝牙。Samsung(三星)在其Galaxy系列产品中使用另一个变体S-Beam,它虽然与Android Beam类似,但它使用NFC共享MAC和IP地址,并使用WiFi Direct共享文件和文档。它比蓝牙快得多,数据速率高达300 Mb/s,使得共享大型文件的速度大幅提升。
PayPal(贝宝)已经决定走自己的路,完全放弃NFC技术,并认为这项技术就像总裁David Marcus去年在博客中所说的那样,将“无法获得大规模应用”,并会“在2013年慢慢死亡”,不过这一预测目前已被证明是错误的。PayPal正在去年九月宣布的Beacon服务中使用低功耗蓝牙 (BLE) 技术。Beacon让客户不必使用智能手机或信用卡也能支付。零售商需要把一个价值100美元的USB看门狗插入他们的POS系统(图4),如果客户的手机有Beacon应用,他或她将被提示是否选择使用PayPal支付。

图3:Paypal的Beacon 读卡器插入墙上的插座。看门狗通过USB连接到POS终端。
不需要在手机上打开应用,也不需要信号或GPS位置信息。该应用允许客户选择将Beacon兼容的零售商存储到手机中,这样支付基本上不需要手动操作,也没有任何麻烦。它超越了PayPal公司当前的支付系统,后者要求客户在手机上打开PayPal应用,并且每次都与零售商确认。
NFC不仅可以用于支付,还可以用于客户忠诚度计划、过境通行证和其他应用。例如,Google的HCE允许Android 4.4设备上运行的任意应用模拟智能卡,用户只需打开应用并启动交易。这几乎打开了无限可能,从社交网络到共享联系人、照片、大数据文件或视频,以及多人手机游戏。
NFC已逐渐获得认可,并且其众多潜在用途使其极具吸引力。AT&T、Verizon和T-Mobile于 2011年共同创建了一家名为“ISIS”的合资企业,其使命是创建一个体系架构,让客户可以在这个架构上使用NFC规范进行移动支付。它的首要目标是允许支持NFC的智能手机和其他无线设备充当信用卡,彻底淘汰非接触式卡。不过最终更可能是NFC与非接触式卡共存,因为并不是每个人都愿意放弃实体卡,将手机作为包罗一切的支付设备。
总结
在美国,用某种形式的非接触式支付系统部分取代磁条卡是可能的,但永远不会全面取代。智能卡、非接触式卡和基于手机的NFC在安全性方面具有明显的优势,几乎可以肯定减少盗窃行为的发生。但Target被侵入事件充分说明,只要有犯罪头脑的黑客能够完全跳过POS终端并直接从公司层面进入,就没有能够完全消除欺诈行为的灵丹妙药。
随着非接触式支付系统越来越流行,黑客们肯定会把注意力转移到寻找和利用非接触式支付系统漏洞上,就像他们在网络和个人电脑上所做的那样。即便如此,一旦更新系统的成本随着时间的推移而摊销,消费者也会和银行、信用卡公司和零售商一起获益。
Barry Manz是Manz Communications, Inc.(曼兹通信公司)的总裁,该公司是他于1987年创立的技术媒体关系机构。他曾与100多家公司在射频、微波、国防、测试和测量、半导体、嵌入式系统、光波及其它市场进行过合作。Barry曾为多家线下和线上贸易刊物撰写过文章,亦撰写过各种白皮书、应用笔记、研讨会论文、技术参考指南和网页内容。他是Journal of Electronic Defense杂志的特约编辑、Military Microwave Digest杂志的编辑、MilCOTS Digest杂志的共同创办人,也是Microwaves & RF杂志的主编。