向上生长: UAM开启立体交通新纪元
无人机运输,图片由AI生成 图源:https://stock.adobe.com/
作者:Cindy Hu
发布于2026-01-26
早高峰的城市环路如同凝固的河流,上班族在车河中寸步难行;跨城通勤的高铁票常常一票难求,往返车站的接驳时间甚至超过旅途本身——交通拥堵已成为全球城市化进程中的“顽疾”。数据显示,2023年中国一线城市居民单程平均通勤时间达41分钟(中国交通运输部《2023年城市交通发展报告》),洛杉矶2022年拥堵经济损失约130亿美元、东京超150亿美元(INRIX全球拥堵指数报告),拥堵不仅消耗时间成本,更制约城市运行效率。
当地面交通不堪重负,城市交通探索开始向三维空间延伸。UAM(Urban Air Mobility,城市空中交通)这一融合航空制造、新能源、人工智能、自动驾驶与数字化空域管理的新型交通业态,正以“空中出租车”和“低空物流”的形式,为破解拥堵提供全新方案。据摩根士丹利预测,全球UAM市场正处于蓬勃发展的上升期,其规模将迎来爆发式增长。 预计到2040年,该市场规模有望首次突破万亿美元大关,标志着行业进入高速发展阶段。 而到2050年,这一数字更是会飙升至9万亿美元,显示出城市空中交通行业蕴含的巨大潜力和广阔前景。
图1:全球UAM市场规模预测(单位:十亿美元) 数据来源:摩根士丹利
如今,UAM已从概念验证迈入“商业化前夜+部分地区试点运营”阶段,亚太地区正在成为全球UAM市场最具增长潜力的核心区域。据麦肯锡2022年全球UAM产业报告预测,2030年全球UAM市场规模将达到1200-1500亿美元,亚太地区贡献份额超40%。从深圳低空通勤试点、新加坡-马来西亚跨境飞行测试,到东京湾商务通勤验证,亚太地区正以多点突破的创新实践,推动UAM从科幻走向现实,开启“地面+低空”立体交通新纪元。
市场现状:全球格局下的亚太崛起
当前全球UAM市场呈现“北美技术引领、欧洲标准先行、亚太快速追赶”的格局。北美阵营中,Joby Aviation累计完成超4万英里飞行测试,2025年试飞近600架次,进入FAA型号认证第四阶段,计划2026年商用;Archer Aviation“Midnight”机型完成性能验证,工厂规划年产能650架,同步推进适航认证与商业化。
欧洲依托“欧洲单一天空”计划(整合区域空域、消除跨境运营壁垒)构建领先监管体系,EASA(欧洲航空安全局)优化 CS-23 标准(原小型固定翼飞机认证规范),作为eVTOL(电动垂直起降飞行器)核心认证规范,成为全球首个规模化应用依据;荷兰与比利时建成欧洲首个跨境eVTOL起降点网络,加速跨国土低空飞行落地。
亚太虽起步较晚但发展势头迅猛,中国、新加坡、韩国形成三大增长极。中国将低空经济纳入“十五五”规划建议,工信部推动规模化发展,赛迪研究院预测2030年产业规模破2万亿元;国家空管委授权6城管理600米以下空域,浙江、广东试点分层空域开放。新加坡以“全球首批UAM商用城市”为目标,2030年市场将产生31亿美元效益,规划4-6个专用起降场,已开展跨境飞行测试。韩国通过《K-UAM路线图》明确2025年商用、2030年规模化目标,Volocopter完成韩国首次载人试飞,本土AB-2型eVTOL实现垂直起降与平飞转换。
中国UAM产业链闭环成型,宁德时代等企业供应的专用电池单体能量密度320-360Wh/kg,系统突破240Wh/kg;亿航智能EH216-S为全球首款商用无人驾驶eVTOL,福昆航空E40H获发全球首款中型混动无人驾驶航空器型号合格证(TC),国内已有19款民用无人驾驶航空器获发TC。深圳、广州加速垂直起降场(Vertiport)建设,2023-2024年细分市场规模翻倍,2026年相关市场将破百亿元。
新加坡依托“智慧国”打造数字化空域运营中心,18分钟跨境飞行较陆路缩短70%,计划2030年前建成“东盟UAM走廊”连接东南亚核心城市。韩国投入10亿美元布局5个试点城市,完善Vertiport与交通接驳;国产eVTOL完成首尔至仁川机场试飞,32公里航程仅22分钟,噪音65分贝,避障技术在实证项目中表现优异,公众接受度超60%,韩亚航空将引入100架“Midnight”eVTOL加速商业化。
发展挑战:全球共性瓶颈与亚太特色难题尽管UAM产业发展势头迅猛,全球仍面临三大共性制约。首要挑战是eVTOL的安全可靠性验证。其适航标准堪比民航客机,需通过极端环境、电池热失控防护、故障冗余等多重考核,目前全球完成完整适航认证的机型不足10款,自动驾驶在复杂空域的精准避障仍是行业核心难题。此外,Vertiport建设成本高企制约网络布局。传统Vertiport单座建设成本500-800万美元,占地超5000平方米,堪比小型通用机场,中小城市难以负担。第三,空域管理技术滞后成为系统性瓶颈。传统空管响应延迟达秒级,无法匹配eVTOL“高密度”飞行需求,且机型通信协议不统一,城市低空空域利用率不足15%,而规模化运营需提升至60%以上。
除全球共性挑战外,亚太地区还面临三大特色难题。首先,区域政策标准碎片化严重。中国侧重电池安全与低空调度,东盟聚焦高温高湿环境适应性,泰国、马来西亚等国将电池热失控耐受标准放宽至60℃,企业需重复认证耗时2-3年,成本大幅增加。其次,核心空域协调复杂加剧落地难度。上海核心区可飞行空域仅占20%,新加坡、香港等跨境空域涉及多部门审批,一条航线协调需数月甚至数年。此外,公众接受度待培育也成为市场障碍。数据显示,仅35%的中国城市居民愿尝试eVTOL,东南亚仅28%的受访者接受低空物流,安全顾虑以及3-5倍于网约车的运营价格,成为规模化推广的主要拦路虎。
生态协同:亚太破局的四大路径破解UAM发展瓶颈,技术攻坚是亚太区域共同的核心发力点。目前eVTOL领域呈现多极突破态势:中国亿华通深耕氢燃料电池研发,目标能量密度达500Wh/kg,未来成本有望降至锂电池的1/3左右;中国上海峰飞航空采用模块化组装技术,规划将生产周期从6个月缩短至2个月,单架制造成本预计从500万美元降至200万美元(2025年规划目标);韩国企业主导的多模态感知系统已实现100米内精准避障,实验室环境下误报率低于0.7%,在首尔、东京等城市的实际应用中已优化至5%以下。空域调度方面,中国“低空智联”系统依托5G+北斗技术,紧急场景调度响应达10毫秒级,规划支持每平方公里50架eVTOL的高密度飞行;澳大利亚则借助数字孪生技术优化航线模拟,有效规避飞行冲突,其空域利用率提升方案已被新西兰、印尼等国借鉴。
基建升级聚焦轻量化部署,破解高成本难题成为亚太共识。区域内主推“轻量化、分布式”布局,中国企业研发的微型轻量化Vertiport,仅需50平方米占地,建设成本不足50万美元(约为传统重资产Vertiport的1/10),可灵活部署在屋顶、停车场,甚至通过车载移动形式响应应急需求;新加坡樟宜机场周边已建成8个模块化起降点,适配跨境飞行调度;泰国曼谷则在核心商圈屋顶布局12个社区级Vertiport,衔接城市交通枢纽。中国深圳已建成“核心枢纽+社区节点+应急起降点”三级低空交通网络,含28个专用eVTOL Vertiport,开通5条试点航线,实现15分钟低空通勤圈——地面45分钟的通勤路程空中仅需15分钟,时间效率提升200%,2025年eVTOL细分领域年飞行量预计突破1万架次;澳大利亚墨尔本的低空通勤试点也已运营3条航线,年飞行量稳步向5000架次迈进。
产业链融合成为亚太区域降本增效的关键抓手,跨国协同特征显著。华为昇腾、英伟达Orin芯片(算力200TOPS以上)为中、日、韩三国的eVTOL智能决策系统提供核心支撑,日本罗姆的碳化硅功率器件让区域内电机效率平均提升15%、续航增加20%;峰飞航空借鉴新能源汽车智能制造经验,与特斯拉亚太工厂合作复用产线,设备利用率达85%,制造成本再降20%;韩国企业主导的“电池即服务(BaaS)”模式已在东南亚推广,让当地运营商初始购置成本降低40%,大幅降低行业准入门槛,马来西亚、越南等国已有10余家运营商采用该模式。
政策协同打破区域壁垒,亚太跨境合作成效凸显。中国与东盟开展“标准互认试点”,国产eVTOL可直接纳入东盟适航目录,试点后带动区域内出口订单增长300%,泰国、马来西亚已引入亿航EH216-S开通低空旅游航线,印尼也计划2025年前引入200架合规eVTOL。跨境运营试点多点开花:新加坡-马来西亚跨境航线实现空管数据实时共享,审批时间从72小时缩至2小时;粤港澳大湾区规划前海至香港机场、南沙至澳门氹仔航线,2027年前将实现常态化运营;澳大利亚与新西兰也已启动跨塔斯曼海低空飞行试点,推动空管标准统一与数据互通。
落地路径:亚太的务实推进方案亚太地区的UAM落地实践,已形成两种具有代表性的成功模式。
深圳的“场景细分+网络先行”模式,展现了超大城市的落地逻辑。作为中国低空经济试点,深圳构建差异化服务体系:通勤场景开通“空中快线”,物流场景开放“夜间专用空域”(配送效率提升50%、人力成本降低70%),应急场景部署移动Vertiport,曾在暴雨灾害中完成30余次物资投送,成为全球UAM运营活跃度领先的城市。
新加坡的“跨境协同+技术输出”模式,则为小型城市国家提供了范本。新加坡土地资源稀缺、本地市场有限,因此将UAM发展重点放在跨境航线拓展与技术标准输出上,通过打造区域低空交通协作平台,与泰国、印尼等周边国家共享空域管理技术、推广Vertiport建设规范,推动东南亚低空交通一体化。其依托“虚拟新加坡”数字孪生技术构建的空域调度平台,为跨境飞行安全提供核心支撑;目前已与周边国家达成多项UAM合作共识,部分试点航线进入实质推进阶段,计划2030年前开通10条以上跨境低空航线,构建东南亚低空交通网络。
亚太总结实践经验,“试点先行、技术迭代、场景适配”的三维推进模式逐渐成型。首先,试点先行降低落地风险。韩国选定汉江沿岸、中国聚焦粤港澳大湾区等空域开阔、需求明确的区域开展试点;其次,技术迭代强调“边飞边改”。亿航EH216-S通过千架次飞行收集10万+组运营数据,经5次技术升级后,续航从25公里提升至40公里,故障率下降80%;第三,场景适配坚持因地制宜。超大城市主打通勤应急,中小城市聚焦旅游物流,偏远地区推广“轻量化基建+低空物流”,浙江台州用eVTOL开展森林防火巡检、海南三亚开通低空旅游航线,实现差异化落地。
前景展望:亚太引领全球立体交通展望未来,UAM产业将迎来快速增长期,2030年有望成为规模化商用关键节点。届时全球30个左右国家将开通UAM商业航线(含准商用升级),eVTOL(电动垂直起降飞行器)年产能突破1.5万架,主流机型单架成本降至100万美元以下;随着运营规模化与供应链成熟,运营价格逐步接近高端网约车水平,“地面+低空”立体交通网络初步成型。交通效益方面,全球主要城市核心区域通勤时间平均缩短25%左右,拥堵经济损失减少25-30%。
技术层面,主流通勤型eVTOL续航将突破120公里,L4级自动驾驶在获批低空空域内实现全流程自主飞行;叠加数字化空域管理与动态航线规划技术普及,低空空域利用率提升至45%以上。
作为全球核心增长极,亚太地区将在2030年后进入UAM产业规模化运营初期,实现从细分突破到区域协同的跨越。中国将建成骨干低空交通网,京津冀、长三角、粤港澳三大城市群深化UAM互联互通试点,Vertiport(含专业化起降场与轻量化起降点)数量达400个左右,年飞行量突破60万架次;低空经济产业规模力争达到2万亿元,国产eVTOL在全球核心市场份额预计超30%。东南亚依托“东盟UAM区域协同试点”推进跨境合作,加速构建“1小时低空交通圈”,跨境通勤、电商物流等场景需求快速释放,成为区域经济新增长点。日韩聚焦高端赛道,重点开发智能化、高舒适性eVTOL机型,深度参与国际UAM标准制定(尤其适航认证、空域管理领域),抢占高端旅游、商务通勤与应急救援市场。
结语:未来已来!亚太构筑立体交通新生态从深圳前海的低空航线到新加坡的跨境飞行,从eVTOL的千架次试飞至轻量化Vertiport的快速部署,亚太正以“务实”为关键词,将立体交通梦想变为现实。
当“空中出租车”融入日常通勤,当低空物流打通乡村振兴“最后一公里”,当跨境低空航线拉近区域距离,UAM不仅会改变人们的出行方式,更将重塑城市空间布局、激活区域协同动能。在这场立体交通革命中,亚太正通过领先技术突破、开放协同心态以及务实落地行动,多管齐下构筑创新生态。