Skip to main content

当你家猫也能联网,万物智联还有哪些升级想象?

发布于2024-02-07

现在,请想一想这个问题:有一天当你家的猫也能无缝联网时,你拥有的是一只物理世界的猫还是数字世界的猫?这或许是“薛定谔的猫”的IoT(物联网)版本。也是万物智联时代每个人可能要面对的问题。

距离全球500亿台设备实现互联的目标已越来越近。国际数据公司IDC 预测,到 2025 年,将有 557 亿个互联的物联网设备或“物”。万物智能联接的世界,接下去会有哪些新想象?

散布在全世界各个物理空间节点的“物”——各类终端硬件设备,包括人类和动植物,通过传感器、连接器等等以及丰富的互联方案与垂直应用,实现互联互通并无缝联入互联网,物理世界和数字世界也就此被“缝合”起来,实现物与物、物与人的泛在连接,并可以对物品和过程进行智能化感知、识别和管理。

而这种无所不在的连接,让物理世界和数字世界之间的界限日益模糊。这意味着什么?

从“互联网+”到“物联网X”:当猫也可以联网

所谓的物联网,说得更具体一点,就是物联网技术让全世界那些原本计算能力为零的“物”有了计算、感应和传输的功能,可以实现从设备到云、数据的安全持续的传输。就整体物联网市场而言,目前正处于从“互联网+”到“物联网×”的转变。

“甚至,你家的猫,都可以实现联网”——Silicon Labs首席技术官兼技术和产品开发资深副总裁 Daniel Cooley在此前的一次公开演讲中就以此来解释物联网的未来,“要让猫联网,只需要做到四件事情:首先需要高度可靠的数据网络,以几乎零成本的方式来传输;第二需要无处不在的计算,每个人都可以利用随身携带的计算设备来工作,这是人们与物联网交互的主要界面;第三需要无线的语音计算,所有数据都可以随时存储和访问;最后需要网络边缘使用大容量低成本的设备。”

归纳来说,物联网的关键环节主要是“感知、传输、处理”。

在感知层,需要通过包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集等多种信息获取技术,来抓取物理世界的各类技术。尤其是传感器作为数据采集的源头,已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。

在传输层,无线连接技术是关键。各类连接器在其中扮演着将物理世界和数字世界有机“缝合”的重要角色。通过无处不在的无线连接技术,让万物得以实现互联,并连接到互联网。这种超连接具有很多优点,包括自动化控制、允许设备之间的轻松通信和数据共享,并用这些数据做出智能决策。

在处理层,重点就是对于物联网设备持续产生的惊人数据量,要如何利用数据处理和分析技术,来有效发掘这些海量数据中蕴含着的巨大的价值,进而产生数据洞察和价值,就可以实现真正的数字化管理运营,提升各行各业的智能化水平,实现产业升级。

这一系列能力的突破,将意味着这些“物”们可以做更多以前无法做到的事情。比如,超市货架标签,实现联网后,所有的产品都可以进行数字化管理,继而改变整体运营管理的模式。此外,通过增加无线连接、云计算,可以在很多方面降低成本。

越来越多的“物”智能互联后,产生什么新价值?

那么,再回到上面的问题,猫、狗能够联网了以后,会产生什么新价值?

要让家里的猫狗联网,现有的技术中,最普遍的方式是就是通过智能可穿戴设备。比如今年的CES上,Invoxia公司展示了一款智能项圈,不但可以定位,还能实时监测猫狗的心律等各项健康指标。

这不仅仅只是帮助宠物主人更好地管理毛孩子。这也意味着,对于宠物的健康未来也可以进一步实现数字化和智能化管理,而这将是另一个大市场。

IDC在一份针对2024年智能家居市场的预测中,就特别提到了宠物智能硬件的发展正成为推动智能家居个性化服务的重要支点。伴随用户对宠物关注度的提升,将有越来越多爱宠人士选购智能家居设备改善宠物生活。这将不仅推动宠物专属智能设备的创新发展,也推动现有智能家居设备升级,结合宠物需求研发清洁、看护等新功能,以及根据不同类型宠物偏好提供个性化服务模式。

今年的CES上,Invoxia公司展示了一款智能项圈,不但可以定位,还能实时监测猫狗的心律等各项健康指标。图源: Invoxia

但物联网带来的价值早已远不止于智能猫狗项圈这么简单了。麦肯锡的调查显示,2023年物联网的影响力达到5.5至12.6万亿美元,这意味着全球经济的5-10%都将依赖于物联网技术和产品。作为一场技术重塑的革命,物联网覆盖之广、撬动的价值之大,每年都会为产业界带来一些新惊喜,而5G、云计算、人工智能等各项技术也在不断加速万物互联的进程。

全球各行各业都在采用物联网技术,来实现产业升级和数字化转型。比如,能源公司在整个电网中应用物联网技术,从发电厂到各个家庭的电网都实现了互联,大大提升了抄表效率。此外,近年来智能电动汽车的持续发展,也对电网以及通信运营商等各个系统提出了更高要求。还有各类智能穿戴产品的普及,尤其在医疗健康的应用,为数字化医疗的进一步发展提供了数据基础,未来有望改变整个健康医疗的模式,实现真正意义的个性化健康。人们对于健康的理解正随之发生转变。同时,农业也正在大量采用物联网技术,以确保强健且高质量的食物供应链。

 “AI大模型+IoT”激发虚实交互新能量 行业和应用场景不断扩展

如果再进一步深入想象,随着数字世界和物理世界的虚实交融不断深入,势必将对各个行业产生深刻的影响,很多领域的游戏规则都将因此改变。

过去一两年元宇宙概念的盛行,就是对当前数字世界蓬勃发展的一个有力回应。尽管当前也就对于元宇宙的含义尚未有明确界定,但广泛的共识是,元宇宙概念呈现出多元宽广的技术图谱,未来具有极大的想象空间。而元宇宙背后的驱动技术也并不是新技术,而是物联网技术、区块链、AR/VR/XR、网络通信、人工智能等一系列现有技术在发展到一定阶段后的一种 “新的组织聚合方式”,并由此衍生出的新型互联网生态。

刚刚过去的2023年是人工智能具有里程碑意义的一年,AI大模型、生成人工智能工具的力量,将进一步提升人机交互的准确性和自然度,赋能语音、视觉及感知交互能力,有望大大改善家庭、工作、生产制造等不同场景下人机交互的体验。其中,语音和视觉交互的覆盖范围及准确度将迎来提升。同时,环境智能将围绕用户行为计算展开升级,改善屏幕交互体验和传感交互能力,并推动构建全屋分布式交互网络。

IDC发布的2023年V1版IDC《全球物联网支出指南》(IDC Worldwide Internet of Things Spending Guide)显示,2022年全球物联网总支出规模约为7,300亿美元,2027年预计接近1.2万亿美元,五年复合增长率(CAGR)为10.4%。其中,2027年中国物联网支出规模将趋近3,000亿美元,位居全球第一,占全球物联网总投资规模的1/4左右。此外,中国物联网IT支出以13.2%的五年CAGR稳定增长,增速超过全球平均水平。技术趋势层面,硬件是物联网占比最大的技术市场,占比接近物联网IT总投资规模的一半。IDC预计,随着物联网应用在各个行业中推广落地,物联网服务器(Server)市场将迎来高速增长,五年增速超过了20%。同时随着物联网设备数据量的惊人增速,与之相关的物联数据分析相关的软件子市场分析应用(Analytics Software)技术将拥有良好的市场前景。

在行业和应用场景上,在未来五年,与制造业相关的应用场景生产资产管理(Production Asset Management)将成为未来几年物联网市场最大的投资方向。此外,由于疫情对各行各业产生了巨大影响,为了能更好的生产、储存和运送产品,农业、零售业、交通运输业、制造业和资源业的供应链数字化转型变得尤为重要。

结语

全面感知、远程监控、智能控制、无线连接以及云端分析等物联网相关技术不断融入不同行业的各个环节,对于提高整体效率,稳定产品和服务质量,降低成本和资源消耗将具有长期的正面作用,更将各个传统产业从不同角度推向智能化、数字化的新发展阶段。

关于作者

Carrie Gan (干晔)

拥有14年媒体从业经验,她擅长深度剖析半导体和电子产业链的发展,专注于AI、自动驾驶等新兴技术和应用的报道,曾供职于福布斯中国和IT时代周刊等知名媒体机构。在2022年,加入贸泽电子,负责技术内容的创作和管理工作,致力于创作有趣、新鲜且具有深度的硬核科技内容。