Matter与智能家居生态系统基础知识
发布于 2023-09-18
简介
面向决策者和产品经理的Matter与智能家居生态系统基础知识
为什么会有智能家居生态系统?当今各自为政的智能家居行业存在哪些问题?设备制造商为什么要投资Matter?Matter将为消费者和设备制造商带来哪些改变?了解物联网互操作性的现状,对于未来在Matter驱动的开放市场中取得成功是至关重要的。本白皮书中,我们将从消费者以及设计决策者和产品经理的角度,一起来探讨统一的物联网生态系统为何如此重要。
为什么会有智能家居生态系统?
要回答这个问题,就必须从生态系统所有主要利益相关者的角度来考虑,包括生态系统的用户和供应商,以及智能家居设备的制造商。只有让每个参与者都能从中获益,生态系统才能持续发展下去,进而催生出繁荣的智能家居应用、服务和产品体系——这正是Matter背后的终极愿景。
那么,这些供应商为什么要发展壮大自己的生态系统?为什么消费者更愿意购买同属一个生态系统的产品?为什么物联网设备制造商在开发和制造产品时,要让它成为一个或多个生态系统的一部分?下文中,我们将从每个利益相关者的角度来解释生态系统带来的主要优势。
智能家居生态系统带来的优势
用户喜欢智能家居生态系统带来的便利
亚马逊、苹果、三星SmartThings和谷歌等主流智能家居生态系统品牌的服务已在全世界流行了数十年。全球数百万人都熟悉它们的用户体验和界面 (UX/UI),可以非常熟练地与自己惯用的生态系统交互。正是这样的便利性,才让人们倾向于选择特定的生态系统供应商。这些供应商已将其用户界面无缝集成到人们日常使用的各种设备中,包括智能手机、平板电脑、智能音箱、电视机等。对于智能家居产品的用户而言,购买支持自己喜欢的生态系统的设备,并通过相同的用户界面(移动应用程序、智能音箱或电视机)来控制所有设备,这样的体验是非常轻松便捷的。此外,支持同一生态系统的特定制造商的设备通常可以通过生态系统进行组合、自动化和控制,从而为用户带来额外的价值。
供应商可借助生态系统提升盈利
大多数生态系统供应商在开发和扩张生态系统用户群时,有着各不相同的动机,但其中有几项动机是共通的。通常情况下,智能家居生态系统是供应商发展其他业务的工具,如扩大广告受众、推广云服务,或者售卖各种订阅套餐服务,包括软件即服务、移动通信服务等。生态系统有助于供应商加强其他服务和订阅的粘性和客户忠诚度,同时还能让他们收集更多的客户信息、行为数据、使用模式等。
设备制造商可通过智能家居生态系统提升单位销量并降低成本
亚马逊Alexa、苹果HomeKit、三星SmartThings和Google Home等主流智能家居生态系统在全球拥有数百万忠实用户。他们熟悉自己惯用的生态系统的用户体验和用户界面,知道如何进行常用操作,比如如何设置新设备。这些生态系统的庞大用户群有助于物联网设备制造商在全球范围内迅速提高产品销量。生态系统还能让设备制造商利用多款设备协同工作,打造出自动化解决方案,提升更广泛产品线的销量,从而提升自己在消费者或家用市场中的份额。此外,全球数百万用户都熟知这些生态系统提供的成熟用户体验和界面,因而能够降低设备制造商的市场风险和产品开发成本。
当今的挑战:生态系统孤岛
如今,智能家居行业被分割成许多技术孤岛,不同孤岛之间缺乏互操作性,属于一个生态系统的设备无法与其他生态系统的设备协同工作。生态系统孤岛会对物联网设备制造商和用户带来哪些影响呢?
设备制造商面临的挑战:用户群分散
智能家居设备制造商面临的主要挑战,是用户群分散在多个孤立生态系统中,无法实现相互操作。这对设备制造商造成了多方面的困扰。首先,每个生态系统都提供自己的应用程序编程接口 (API),制造商必须通过这些接口将设备集成到云端。此外,他们还要遵守特定生态系统的互操作性测试和认证流程,从而增加了开发成本,拖慢了产品上市的步伐。在最坏的情况下,他们的每个产品都必须生产和维护多个变体或库存单位 (SKU),才能满足多个生态系统用户的需求。分散的用户群增加了产品开发成本、运营成本,拉长了产品上市时间。
消费者面临的挑战:设备间互操作性差
与设备制造商不同,智能家居用户是从相反的角度感受到了生态系统带来的困扰。由于智能家居产品分属不同的孤岛,因而一个生态系统的智能音箱或应用程序并不能控制另一个生态系统的智能家居设备,反之亦然。用户可能需要安装多个应用程序、配备多个网关、购买多项订阅服务来管理和控制自己的设备,即麻烦又费钱。消费者在购买新设备时会犹豫不决,因为他们没法确定这些设备能不能和家里的其他设备配合使用,从而减缓了智能家居的普及速度。
Matter打破了生态系统孤岛
Matter为不同智能家居生态系统和品牌的产品之间带来了通用的互操作性,并简化了设备的设置操作和可用性。它是一种应用层协议,由Google Weave、苹果HomeKit和Zigbee等现有成熟协议的主要部分构建而成。Matter采用了三种先进无线技术——Wi-Fi和Thread用于实际操作,低功耗蓝牙用于轻松设置设备。
借助Matter连接现有协议
Matter标准中包括Matter桥接 (Bridge) 功能,这是一个运行在智能家居网关等设备上的逻辑软件组件,可以将使用Zigbee和Z-Wave等其他协议的设备与Matter系统连接起来,让设备制造商能够在Matter时代延长其现有智能家居产品线的使用寿命,从而增加收入和利润。
Matter为用户带来的便利
Matter标准将会改善用户体验,让支持生态系统的无线智能家居设备更加易用。现在,只要借助Matter,用户就可以使用自己选择的应用程序或智能扬声器来控制属于其他智能家居生态系统的各品牌智能家居设备(如电灯、恒温器、门锁等),而无需考虑制造商和生态系统供应商的问题。Matter设备通过“调试”(Commissioning) 过程提供了高度简化的开箱即用体验。
其次,Matter减少了消费者在购买时的困惑。用户可以放心购买新的智能家居设备,因为他们知道,只要这些设备带有Matter标志,就能与家里的其他设备配合使用。
Matter为设备制造商带来的便利
加入庞大的智能家居生态系统
借助Matter,设备制造商只需开发、维护一套支持Matter的解决方案,就可以满足亚马逊、苹果、三星SmartThings和谷歌等主流智能家居生态系统用户的需求,单一SKU即可适用于各种生态系统,从而加速收入增长、提高销售利润。
加速智能家居普及
有了Matter,消费者就可以放心地购买新设备,因为他们知道买来的设备可以和家里的其他设备一起使用。这可以让您的智能家居业务更快起步。
降低研发成本,缩短产品上市时间
通过单一SKU适配各种生态系统,可实现规模经济效益——只需维护一套SDK、一个代码库、一种硬件设计和一套维护方案即可,从而降低开发、制造和运营中的成本和风险,并缩短产品上市时间。
简化用户体验,降低成本
对于设备制造商而言,Matter带来了一种无网关智能家居替代方案。您的设备可以通过任何Wi-Fi路由器进行连接,这是全球家庭中最普遍的无线连接方式。通过Thread,您的设备还可以使用生态系统中的边界路由器进行连接。
延长现有设备的寿命
您是否正在使用Zigbee、Z-Wave或其他专有无线协议运行智能家居产品线?Matter标准中的桥接功能可让您在保持现有业务正常运行的同时,通过Matter打开其他开放生态系统的大门!保持现有用户的满意度,继续像以前一样增加收入,同时探索Matter这个“智能家居生态系统的生态系统”能为您带来的广阔商机。
结语
虽然当今的智能家居生态系统依然各自为政,但生态系统价值模式已成为成熟的增长平台,促进了智能家居业务的蓬勃发展,让用户、物联网设备制造商和生态系统供应商等利益相关各方都能够获益。然而,Matter引入了开放的生态系统模式,打破了各自为政的局面,将生态系统与物联网设备制造商之间不可扩展的一对一关系,转变为更具可扩展性的任意对任意关系,提升了利益相关各方的价值。