Skip to main content

Matter应用场景之绿色智能家居

发布于2023年10月17日

物联网 (IoT) 作为一种新兴的产业,正在重新定义我们与设备和世界的互动方式。如今,我们会在现代家庭中发现各种智能联网设备,包括恒温器、安防系统等。

随着这项技术的不断进步,业内人士也正在试图解决一些悬而未决的问题和挑战。而物联网连接标准Matter的出现带来了新的可能性和使用场景,比如,让智能家居比以往任何时候都更加可持续和环保。

在本文中,我们将讨论现代智能家居面临的一些难题、Matter的作用及其如何帮助实现更可持续的节能型住宅。

智能家居面临的难题

设备之间缺乏互操作性是物联网智能家居面临的主要难题之一。

现代智能家居可能由许多不同的智能设备组成,如灯泡、控制面板以及暖通空调 (HVAC) 系统。其中每个设备都可能来自不同的制造商,比如一个智能家居可能同时包含亚马逊Alexa灯泡、谷歌Nest恒温器,以及Ring门铃摄像头和安防系统。

由于这些设备都出自不同的制造商,所以设备间的互操作性成为了当前所面临的难题。一直以来,如果消费者希望拥有一系列可以相互通信的设备,就必须从同一制造商的生态系统中进行选购。这远不是一个理想的解决方案,因为没有一家制造商能提供消费者想要的所有智能设备。此外,这种方案还限制了消费者的自主选择权。

鉴于物联网的概念是创建一个由互联设备组成的生态系统,来自不同制造商的不同设备无法相互通信已成为一个严重的缺陷。

Matter简介

为了弥补这一不足,包括亚马逊、谷歌和三星在内的业内主要企业联合开发了一个新的标准——Matter。

Matter是连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance)制定的一项标准,旨在实现不同智能家居设备之间的互操作性。Matter用于规范物联网设备之间的通信,使任何制造商生产的设备都能有效地相互通信。

除了实现不同设备之间的连接,Matter的独特之处还在于它是以安全为首要考虑因素而开发的。Matter制定了一些安全相关标准,如经过验证的设备身份/设备真实性、安全通信和访问控制,以确保智能家居生态系统免受黑客等威胁。

有了Matter标准后,任何符合此标准的设备都能以安全可靠的方式进行协同工作。现在,消费者可以选择创建一个由他们喜欢的设备组成的物联网生态系统,并确信这个生态系统将以协调一致的标准化方式管理设备。

打造可持续家居生活

通过让智能家居中的物联网设备具有互操作性,Matter实现了一些令人兴奋的应用场景, 比如更节能、可持续的智能家居。

在支持Matter的智能家居中,设备之间可以共享数据,并根据汇总的数据做出可行的决策。在提高能效方面,智能家居中的设备可以根据居住者的行为和生活方式最大限度地降低家庭能耗。

例如,你早上出门上班后,智能锁可以检测到房门是否锁好。与此同时,住宅内连接的运动传感器还可以确定家里是否有动静。有了这两个设备的共享信息,智能家居控制面板就能非常准确地预测出家中是否有人,并据此优化能源效率。

在家中无人的情况下,智能家居可以通过互联的暖通空调系统降低热量,关闭任何互联的灯泡,并降低互联热水器的温度,以节约能源。

此外,基于Matter的智能家居甚至可以在家中有人时动态优化能源效率。要想真正实现节能,通常需要设备、个人和公用事业之间的相互协作。公用事业公司出台了一些政策,以奖励有效利用发电设施并对碳排放产生积极影响的消费者。我们也可以对控制面板稍作调整,如适时打开和关闭窗帘以保持室内温度,从而避免使用供暖系统。通过这些行动和其他类似行动,配备Matter的智能家居将更节能、更可持续。

结语

物联网正在改变我们的家庭生活方式以及我们与设备的交互方式。通过将Matter引入智能家居,为智能家居的发展铺平了道路,可以在没有人员干预的情况下,优化能源效率。最终,我们将借助Matter打造出更美好、更可持续发展的家居环境。

作者简介

Tom Klein是DigiCert的物联网业务开发高级总监。

他拥有40多年的IT从业经验,擅长物联网安全。他曾任职于IBM、微软、AWS和安全专业机构。