这里有一份萌宠智能生活小简史:看看都有哪些核心元器件?
发布于2024-01-19
空无一人的房间里,一只猫咪正在安静地睡觉。这是这只猫咪第二天独自生活在家里了。它的主人出差了,此刻正在几百公里外通过远程摄像头监视着猫咪是否安全而健康。
过了一会,摄像头响起了主人的声音,该吃饭了。猫咪自动喂食器按照主人的提前设定,定时投喂了固定分量的猫粮。在猫咪享用了这一餐后,自动喂食器和自动猫砂盆还将记录下这只猫咪此次吃了多少,排泄是否正常,反馈到主人的手机上。
数据显示,2021年,中国的宠物家庭渗透率仅为17%,而2023年,中国的养宠家庭规模已经破亿,渗透率达到22%。专家表示,再过20年,中国肯定会成为全球最大的宠物市场。
而对于宠物和养宠人而言,可能没有比现在更幸福的养宠时刻了。
随着智能技术的快速发展,从自动喂食、自动铲屎,到通过IoT健康监测,再到通过AI情绪识别,智能化技术正在重塑养宠方式,让养宠人搭建一个高质量的宠物环境变得更加容易,也让宠物能够受到更悉心的照料。
宠物智能生活已经近在咫尺。让我们共同盘点目前的几种标志性的宠物智能应用。
自动化养宠
在一个产品评测中,一位养宠的评测作者感叹道:“上周末拿到宠物智能喂食器后,我总算松了一口气。终于能踏踏实实睡个懒觉了,我的猫也不用在卧室门口不停地喵喵叫要吃东西了。”
将养宠人从重复性工作中解放出来, 同时又保证宠物能够在都市人忙碌之余也得到及时而自动的照料,正是智能化的魅力之一。
事实上,自动喂食器、自动喂水器、自动猫砂盆等是人们最早发明的智能宠物设备。
简易的自动喂食器,常常使用一些机械装置,保证宠物在主人出差或者忙于工作时不会断粮。
例如沙漏式的简易喂食器,宠物每次将底部的食物吃完后,食物就会漏下来。
图1:图源 PilotBrent / pixabay.com
不过,一些宠物常常并不会控制自己的食量,无限制地提供食物会导致不良的后果。为此,人们逐渐开发了具有定时任务功能的喂食器:
1939年,一则纽约时报的广告就记录了当时产品设计者的构思:“Kenl-Mastr是一个针对狗狗的有盖子的喂食碟。只要你记得设定定时器,到了喂食时间,喂食器就会自动打开盖子。售价只需5.59美元。”
Kenl-Mastr自动喂食器的定时器只能帮助主人解决单次投喂食物的食量问题。每一次定时投喂后,主人需要为下一次投喂食物的时间设定闹铃。从今天的视角看,如此机械结构的喂食器,功能过于简单。
随着半导体的发展,当代的自动喂食器早已升级为芯片控制,例如前述产品评测中的自动喂食器,可以设定每天无限次进食时间,精确到分钟。而通过类似NXP MPX 5700系列的压力传感器,自动喂食器还可以控制每次提供的分量。主人可以一次性在喂食器里放多天的粮食,设置投喂时间,余下工作交给机器处理。
这样的喂食器,可以通过Wi-Fi由手机远程控制,成为智能家居的一部分,极大便利了主人的生活。
自动喂食器并不是唯一的自动化宠物喂养工具。1991年,第一个自动猫砂盆就问世了。和自动喂食器一样,第一个自动猫砂盆的机械结构也十分简单,只是使用一个带铲子的机械臂替代了人手。
铲子铲走的排泄物,通常只会堆在一旁。而为了避免机器运行时猫在猫砂盆中遭遇危险,第一代自动猫砂盆只允许手动点击按钮驱动铲子。可以想见,这样的自动化效果聊胜于无。
而到了1999年,第一个旋转式自动猫砂盆出现,其设计风靡至今。旋转式猫砂盆通常要求选用可结块的猫砂。猫砂盆外层固定,内胆可以旋转。猫咪在内胆上的猫砂中上厕所,排泄物凝结成块。清洁时,猫砂盆旋转的内胆将结块猫砂过滤分离至收集排泄物的密封盒中。
而传感器技术的发展,包括重力感应、红外探测、雷达传感器等,则逐渐解决了自动猫砂盆运行时猫咪安全问题。
例如,借助类似 STMicroelectronics的红外探测传感器,猫砂盆能够感知猫咪是否在附近。目前许多自动猫砂盆,为了安全起见,都可以设置猫咪离开猫砂盆一段时间后才开始旋转清洁。
红外感应器还可以被添加到集便仓中,检测集便仓是否已满,提醒主人及时处理;或添加到集便仓的出口处,判断是否有猫咪被夹住,一旦出现这样的极端情况,可以及时断电。
装备了传感器的猫砂盆才算真正进入自动化时代,主人除了一周左右需要清理一次集便仓、更换猫砂外,完全可将日常的猫砂处理交给机器。
养宠自动化的浪潮最大限度地解放了养宠人的双手。让没有时间的都市人能够花更多时间与宠物进行高质量的陪伴。
物联网监控
自动化的浪潮离不开传感器的监测,而通过统计和分析传感器获取的不同时间颗粒度的数据,宠物生活迈向了新一阶段的智能化。
2020年,泰国资深猫友Kanda购买了一款可联网的智能猫砂盆——这简直帮了Kanda一个大忙,她家有18只猫,智能猫砂盆让她轻松不少。
不过,相比于普通的自动猫砂盆,这款智能猫砂盆还有一个不起眼的智能功能:它能根据传感器识别到的信息,分辨出是哪一只猫在使用猫砂盆,记录下它的排便情况,并在相关app中进行更新。
10月的一天,Kanda突然收到了来自app的一条异常通知。她的一只猫,日均上厕所的频率为四次,每次上厕所的时间在90秒钟左右,而最近连续两天,每天去了二十次厕所,每次时间从30到200秒不等。
她立刻回家,带这只猫去了宠物医院。而此时,距离这只猫的急性肾炎到达无法挽救的肾衰竭状态,只有四个小时。多亏了猫砂盆的物联网异常监测功能,这只小猫保住了自己的生命。
这款做智能猫砂盆的公司,叫CatLink,名字最初的寓意,就是希望做出一款“猫联网”产品。
“铲屎官真的知道自己家中的猫,进食几次,上厕所几次,每次吃了多少,上厕所多久吗?其实很多人是答不上来的。尤其是拥有多只宠物的家庭。”CatLink的创始人张晓林表示。
图2:图源 Reba Spike / unsplash.com
再精心照料的主人,也没有机器全天候监测和记录数据来得准确。物联网下的智能宠物设备能够及时而精准地洞察宠物的健康危机,对于多宠物家庭尤其重要。
CatLink的多猫识别主要通过重力传感器实现,猫咪们必须体重明显不同才能被识别出,宠物主人也要及时更新猫咪体重信息。而目前,也有其他品牌的自动猫砂盆,具备“猫脸识别”的AI功能,能够更精准地识别猫咪。
而CatLink产品线中的自动喂食器则依赖猫咪佩戴各自唯一的RFID标签进行多猫识别,机器检测到猫咪佩戴的RFID标签,就会将其与对应猫咪的行为数据相关联。
除了记录喂食、饮水和排便等数据,宠物智能项圈也是物联网宠物智能设备的重要组成。不少智能项圈除了能跟踪宠物的定位,避免宠物走失,也能监测宠物的呼吸、心率等生命体征。如同宠物的Apple Watch,对宠物健康状态进行长期跟踪。
CatLink的创始人或许不曾想到,有一天也能受益于自己发明的产品。“我有一只猫养在公司,原本每天食量在120g-160g。有一次,app提醒我,它已经连续两天食量都只在20g左右。我马上去检查那只猫,它的精神状态已经有些不佳,原来是误食了公司的绿箩产生了食物中毒。”CatLink的创始人张晓林表示。
随着物联网的发展,我们距离每一只宠物都能得到个性化健康监测的那一天不再遥远。
AI识别
相比于宠物照料和宠物健康监控,宠物的情感照料目前仍显小众。在繁忙的城市,许多宠物白天都独自在家,无法得到情感照顾,发展出分离焦虑等一系列心理问题。
许多养宠人因此会购买摄像头监测家中宠物的状态。在此基础上,人们还发明出了伴宠机器人。外出的宠物主可以通过手机App控制家中的机器人移动,与家里的宠物语音对话,发射激光和投喂食物等。
随着AI技术和智能硬件的发展,在未来,人们或许能够及时监测到宠物的心理状态变化,与宠物双向沟通,抚慰宠物的情绪。
任何养过宠物的人,都不会怀疑宠物有一套自己的交流体系。而现在,科学家们正在构建大数据集,利用AI解读宠物情绪。
早在2006年,就有报道称日本著名声学专家铃木松美博士发明了一款“宠物狗翻译器”。基于5000多份狗吠声音样本,铃木松美博士利用AI解析出200多种狗狗常用语句。宠物主人只要将一枚迷你麦克风别在衣领上,就能用AI解析狗狗要表达的意思。
图3:图源 Robert Gramner/unsplash.com
不过,此类技术仍然面临着不少实际困难。人类对于动物语言的标注,存在着许多猜测成分,且人们普遍认为,动物的语言常常传递出的,往往只有饥饿、恐惧等原始需求,更加朴素与模糊。两者叠加,自然导致最后训练出的算法准确性大打折扣。因此,尽管研究未曾停止,但人类与动物的交流,在铃木松美博士之后,并没有大幅度的进展。
此外,过去的研究主要基于动物声音分析,无法做到双向沟通。而人类的许多沟通方式,实际上并不是与宠物沟通的最佳方式。
不过,可喜的是,去年以来,随着大语言模型AI能力的突飞猛进,我们可能将在破解动物情感,与宠物双向交流的方向迈出一大步。
由Aza Raskin等人联合创立的地球物种项目(ESP),日前开源了首个动物发声基准BEANS。该项目还制定了路线图,详细说明他们希望如何利用AI缩小物种间的沟通差距。
ESP打算利用自监督模型解决动物的发声编码问题。自监督模型无需人类对动物语言进行标注,而由AI在大数据中自行寻找相似的模式,将语义关系转化成向量关系。该模型已在人类语言生成中取得了很好的效果。
ESP的联合创始人Raskin表示,未来的一到三年,我们就能在与动物进行更深层的交流,不只是单向听懂动物语言,还能够生成高度相似的模拟动物声音与之交流。
以上技术虽然仍然听起来科幻感十足,但鉴于AI技术的发展迅速,这样的未来或许不再遥远。我们可以期待在为人类提供了大量情绪价值后,未来,AI能够让宠物们的情绪也能被及时感知与全方位的呵护。
总结
随着自动化、智能化、AI技术一步步将养宠人从基础喂养,到健康监测,甚至未来的情感交流中释放出来,有人可能会思考,人类在人宠关系中,未来将如何定位?
对于这个问题,我没有确定的答案。但人类与宠物间的情感需求,将永远存在。科技将人类从杂务中解放出来,或许我们将拥有更多时间与宠物高质量地相互陪伴。
最起码,我们也可以从宠物的福祉未来变得越来越好中得到安慰。未来,将有越来越少因为宠物主人的一时不经心造成的不可逆的遗憾。
参考文献
-
https://thepethistorian.com/2015/04/25/faced-with-an-automatic-pet-feeder-1939/
-
https://chillx.co/blogs/cat-facts/a-brief-history-of-automatic-litter-boxes#:~:text=1991%20%2D%20The%20First%20Self%2DCleaning,rake%20to%20sift%20the%20waste.
-
https://analyticsindiamag.com/breaking-the-silence-llms-docode-animal-language/
作者简介
Li Yuan目前是一名科技领域的自由撰稿人。
在成为自由撰稿人之前,她曾在2016-2017年间在中国咨询公司为互联网公司和政府提供尖端科技的咨询意见,并在2018-2020年间为新加坡科技媒体供稿。