AI驱动型AR将制造与数据融合在一起
发布于2023-01-28
增强现实 (AR) 将软件与硬件巧妙地相互融合,使创作者能够在现实世界中以数字方式呈现信息和3D模型,让用户感觉自己身临其境。AR并不是新事物,为其提供便利的硬件和强大软件正变得越来越普遍。凭借这种级别的可访问性,AR在制造行业中得到了广泛应用,解决了诸多信息访问挑战。
AR的下一步发展包括将其与人工智能 (AI) 搭配适用。这种搭配通过定位和跟踪特定表面和兴趣点来建立真实对象与数字对象之间的联系。因此,AI驱动型AR不仅可以显示信息和模型,而且现在还可以帮助发现新对象、阅读文本并根据环境中发生的情况做出决策。AR不仅仅可以当作对人类的辅助,它还有可能作为AI和机器学习的原始数据收集流。这项技术已经开始改变视频游戏和在线产品销售的生态系统,但AI驱动型AR有可能在工业制造行业中提供更好的信息可访问性和解决方案。
获取信息的挑战
原材料、单个组件和成品的加工对于速度、精度、一致性、质量和可追溯性有一定的要求。任何时间,信息总是会向各个方向流动,而且瞬息万变。遗憾的是,工人并没有办法随时找到所需的数据。
过程控制(例如标准工作说明)可确保用户每次都以相同的方式执行任务。这些流程文档通常保存在活页夹中或张贴在工作区附近的墙上。即便使用平板电脑显示操作数字指令,用户也必须同时握住平板电脑、提起零件、四处走动才能完成任务。由于这些限制,工作说明只被用作培训文档或事后参考,而不是用于任务导向型工作。
在物流方面,库存控制带来了许多挑战,尤其是当组织必须管理数千个进出的零件时。实际库存与预期库存不符的情况并不罕见。为了消除出现这种差异的可能,公司会进行定期盘点,这是一个有效但乏味、耗时且成本高昂的流程。
有效的沟通渠道也很重要,但它们会受到大型、嘈杂、通常分开的区域的阻碍。电子邮件并不是一种即时的方案,也无法为没有公司电子邮件地址或无法访问技术的员工提供解决方案。手机是一种选择,但在某些工业空间中,它们可能会带来安全隐患——更不用说手机的使用是许多企业的痛点,他们认为这些设备会分散员工的注意力。
借助于手机、平板电脑和笔记本电脑,AR则可以轻松地解决这些难题。AR通过使用视觉传感器或摄像头、显示设备以及呈现信息和3D模型的软件来工作——所有这些都常见于大多数现代移动设备。当前手机的处理能力可超越笔记本电脑,这意味着每个拥有手机的人都可以使用这项新兴技术。
AI驱动型AR解决问题的潜力
将AI与AR相结合可获得更出色的工作效率。试想如果没有AI,显示的信息将叠加在设备相机的任意真实世界视图上——相当于叠加在电影上的字幕。不论有无视频,文本都可单独存在,因为两者之间没有直接的交互或联系。
相比之下,AI驱动型AR不依赖人类输入来获取有关环境的新准确信息。这样的系统可以识别目标表面并为数字文本和对象建立锚点以供参照和交互。好比AR将椅子放在房间的地板上,而AI则使用摄像头和传感器定位地板表面。AI识别出目标表面后,它会放置对象并在用户移动到其他区域时跟踪其位置。当用户在空间中移动时,系统可以看到并显示实时背景。
在制造行业,这意味着背景环境与为用户显示的信息将是同步和实时的。这很重要,因为AI驱动型AR系统可以:
- 实时显示每个位置的预期库存值,并在有人进入该位置时进行验证。
- 帮助机器人视觉系统清点库存,如果机器人检测到差异或需要二次验证,则将图像转发给工作人员。
- 监控重复性任务,并在员工未正确完成任务时发出通知。
- 使系统能够以数字方式跟踪和验证库存,以验证零件的尺寸和关键特征。
- 识别差异并找出这些问题的根本原因。
AI驱动型AR制造业的未来
与人工智能相结合的AR可帮助解决人机界面的许多问题。显示和传达信息的方式不仅即时生效,而且还可以根据紧迫性而非人员所在位置或视线来确定优先级。这种类型的交互将创造完美的人机共生时代。此外,由于工业5.0侧重于产品定制和人机协作,因此AI驱动型AR很可能是推动制造业进入工业5.0的关键技术。将技术视为人类能力延伸的公司必须明白,和谐的沟通和决策至关重要。信息实时传达且成为用户视野一部分的工业环境如今已触手可及。