Skip to main content

在预测性维护中实现创新

发布于2023-08-22

过去,企业安排机器的维护工作,只有两种方法:其一是“运行到故障为止”,这种方法不仅成本高昂,还会导致长时间停机;其二是计划性维护,这是一种基于运行时长或使用情况的做法,在设备运行一定时间后建议进行维护。显然,计划性维护是两者之中更好的选择,因为停机时间可以计划在干扰较小的时段进行。

然而,不论设备状况如何,但凡每三个月或每3,000小时就要对设备进行一次维护,可能会导致不必要的成本。于是,预测性维护 (PdM) 便应运而生。

PdM的核心是利用安装在机器上的各种传感器来持续监控设备,以收集实时性能和机器健康数据。然后,管理员就可以利用这些数据来推断设备何时存在故障风险,并采取相应的措施。

测试、测量和监控产品及软件制造商Fluke Reliability的应用专家John Bernet认为,随着人工智能 (AI)、远程分析和软件处理流程的发展,监控设备正变得越来越小。这些设备的制造过程,已经从构建只能收集数据的工具,转变为创建整个数据生态系统。在这个生态系统中,数据被收集并用于分析,从而为操作人员提供有意义的答案。这意味着设计团队和电气工程师都需要了解从传感器获取信息、将其转化为数据,并以软件可以使用的方式进行处理的过程。

Bernet解释说:“数据本身并不重要,重要的是测量的结果,以及从数据中得到的答案。如果你仅仅知道测量结果很高,那并不能说明什么问题……维护团队能够抽出来的时间越来越少,可他们需要做的事情却越来越多……他们需要知道哪里出了问题、如何修复它,以及如何才能让设备正常运行”。

不过,在深入探讨如何使用数据之前,我们先来看看数据是如何收集的。

探索用于PdM的传感器家族

PdM依靠各种传感器来监测设备并收集关键参数的数据。传感器的选择取决于监测的具体资产以及分析所需的数据类型。PdM中常用的传感器包括:

  • 振动传感器:可测量旋转机械(如电机、泵和涡轮机)的机械振动。它们能检测到异常振动,而异常振动可能表明存在偏差、轴承磨损或其他机械问题。
  • 温度传感器:可监控设备元件的温度,以检测过热或异常的温度变化。它们通常用在电机、变压器和电气连接中,以识别潜在故障。
  • 压力传感器:可测量液压系统、空气压缩机或气动设备中的流体压力。它们可以检测到异常的压力水平,这可能表明存在泄漏、堵塞等问题。
  • 加速度计:可测量作用在设备上的加速度力。它们通常用于监测可能导致过早磨损或故障的机械振动、冲击或撞击。
  • 电流传感器:可测量流经导体或元件的电流。它们可以监控电机电流和功耗,并识别可能表明电气故障或不平衡的异常情况。
  • 机油分析传感器:可监测机械设备中润滑油的状况。它们可以检测出金属颗粒或水等污染物,以及可能表明组件磨损或退化的油品特性变化。
  • 超声波传感器:可检测设备发出的高频声波。它们可用于泄漏检测、轴承分析,以及发现摩擦或机械异常。
  • 红外传感器:又称热传感器或热像仪,可用于测量设备的表面温度。它们可以识别异常的热模式、热点或热梯度,这些可能预示着电气故障或绝缘问题。
  • 湿度传感器:可监测设备或环境中的湿度水平。它们能检测到可能导致腐蚀、绝缘退化的高湿度状况或其他与潮湿环境有关的问题。
  • 光学传感器:使用光或激光技术来测量距离、位置或对准情况。它们可用于校准检查、位置监控和检测设备尺寸变化。

传感器的具体组合和选择取决于所监测的资产、相关的参数以及PdM计划的要求。

数据收集完成后,基于云的平台可为PdM数据的存储、处理、分析和可视化提供基础设施、工具和服务。它们为数据驱动的见解、机器学习 (ML) 模型和协作工作流提供了可扩展的安全环境。企业可根据自身需求、与现有系统的兼容性、可扩展性需求和安全考虑因素来选择平台。

尽管有各种可用技术,但对资产进行直接目视检查往往是识别可见的缺陷、腐蚀或退化迹象的第一道关卡。所有这些方法都有助于评估状况、检测磨损或污染、评估结构完整性以及识别旋转机械和其他重要资产的潜在故障。

破解PdM面临的挑战

PdM解决方案可以连续读取机器的状况,而不是依靠日历或原始数据来确定维护计划。然后,工程师可根据情况找出问题所在,并提出解决方案。但是,工程师必须确保模型和系统诊断算法的准确性和可靠性,以避免标记出不存在的问题,或者更糟糕的是,完全遗漏确实存在的故障。

虽然人工智能已被证明是PdM的重要工具,但必需明白的是,人类的专业知识以及设备和系统知识仍然必不可少。工程师和维护团队需要对人工智能驱动的见解加以解读、验证相关的预测,并基于人工智能生成的建议做出明智决策。这是一项非常重要的工作。

Bernet解释道,对于电气、振动和温度测量工具,我们以往都十分注重校准和精确度。但是,我们现在已经可以相信数据,因为设备正在做它应该做的事情,而且我们可以开始发现规律。

Bernet举了这样一个例子:Fluke在分析旋转机器、电机、泵、风扇、压缩机和鼓风机的振动方面已有近40年的经验。根据这些模式,他们知道什么是不平衡和错位。这种跟踪记录至关重要,因为诊断的准确性取决于分析数据、建立算法和创建模式规则的人员的经验。只有这样,你才能相信分析结果。

预测PdM的未来

随着PdM在各行各业推广,工程师首先需要成为沟通专家。他们不仅要了解如何从自己制造的工具中获取答案,还要想方设法将这些答案传递给需要的人。在Bernet看来,这些要求归根结底就是要分享来自多种不同测试工具(如振动、电气、热成像)的信息,然后以一种易于获取和理解的实用方式来传递信息。

其次,工程师也越来越需要了解多种多样的数据收集方式。Bernet表示:“[我们需要]在机器上安装无线远程传感器,因为根本没有那么多人可以在实地走来走去收集测量结果——不光人不够,时间也不够。这是每个行业都会遇到的问题。而且实地究竟方不方便操作也是个问题。”

Bernet认为,无论机器位于车间高处、面板后面、相隔很远的地方,还是由于任何原因无法进入,无线远程传感器都可以让数据收集更方便,这些传感器必须连接到通用的软件门户进行通信。这样一来,无论员工身在何处,都可以获取信息。

第三,各种工具必须能够协同工作,不受制于设备的种类和制造商以及使用这些工具的团体。在Bernet看来,所有信息都应进入熟悉的用户界面,这样的界面可以将这些信息与其他系统连接起来。

Bernet表示:“过去,我们所做的一切都是为了收集数据,并将其记录在纸质的日志或图表上,然后储存起来。今天,我们需要找到一种方法来获取数据,在所有人之间共享数据,并以电子方式保存数据。”

企业应使用所有可用的工具,包括智能手机和平板电脑,并让每个人都能获取信息。也就是说,将信息提供给任何需要它来维持业务运行的人,无论他们是公司员工,还是第三方专家。

赋予工程师预测未来的能力

工程师必须了解PdM的整个流程,而非仅仅关注机器。获取和处理来自传感器的数据固然很重要,但重点应该放在分析数据和从中得出的答案上。

随着人工智能、远程分析和软件在测量工具中的集成度不断提高,工程师必须不断熟悉如何有效地使用这些技术。但是,他们还必须了解如何从工具中提取信息,并与利益相关者有效地共享,以便他们准确地了解需要做什么。

作者简介

Traci Browne是一位广受认可和推崇的记者兼作家,专注于制造业和工业应用领域,并且重点关注新兴技术、工程、机器人技术和工业物联网。她曾在《Robotics Business Review》、《NextBot》杂志、《Compoundings》杂志、《Plumbing & Mechanical Engineer》、《Intel IQ》、《Professional Mariner》和《Municipal Sewer and Water Magazine》等刊物上发表过文章。她还为知名的云平台和服务提供商、机器人制造商、跨国运输基础设施、工程、土木工程和建筑施工公司以及跨国技术公司撰写过文章。