沉浸式技术让我们从旁观者变为参与者
这项技术改变了我们与世界互动的方式
发布于2022-02-23
不再被现实阻隔
在口头语言出现之前,人类就已经开始使用手势来传达信息。木炭以及后面钢笔和铅笔的问世,让文字能更加清晰和具体的表达出来,人类得以用书面和插图的形式概括知识、新闻与经验。然而人类创造力和表达能力的传奇并没有就此结束。不妨想一想,我们可以利用哪些现有资源来分享我们的经验和知识——从音频和视频功能,再到互动性更强的交流方式。
打造沉浸于科技产品环绕的个人世界的想法已不再新鲜。使用立体声耳机也可以说是一种沉浸式技术。闭上眼睛,在立体声的环绕之下,让人仿佛置身于自然的环抱之中,例如,能感受到森林中的各种声音和周围的生物。虽然视频和电影提供了一个部分沉浸式的环境,但仍与现实相距甚远。但系统工程、显示技术、音频技术和混合信号数字技术的进步让我们从信息的旁观者转变为信息创造的参与者。
克服挑战
视频耳机是视觉沉浸领域的首次尝试。早期产品(如Stunt Master) 只不过是戴在眼睛周围的低分辨率视频屏幕(图1,左侧) 该设备的分辨率仅为VGA分辨率的四分之一 (320 x 240),是戴在用户头上的个人视频显示器。头部跟踪、互动或内置音频并不是该体验的一部分,但它确实有助于开拓可穿戴技术在人体工程学和光学方面带来的舒适体验。早期的用户界面虽精巧,却不是非常有效。其中一个范例就是红外感应手套,带上它,内置接收器的计算机即可检测并试图理解手部动作(图1,右侧)。
图1:早期对沉浸式技术的尝试虽然很少,但却很精巧。Stunt Master耳机(左侧)具有¼ VGA分辨率和低保真扬声器。红外手套控制器(右侧)使用应变技术测量手指位置,并借助于红外LED传输手部和按键动作。(图源:贸泽电子)
另一个绊脚石是低密度的低速内存芯片和模块,按照今天的标准,它们缺乏存储3D图像的深度。虽然头部跟踪并不实用,能耗管理也较为落后。
但随着技术的进步,沉浸式体验终将成为现实。只要使用得当,人们在现实世界和日常生活中沉浸于由科技营造的环境将有益于个人和社会。
现实世界的应用让技术达致下一个稳定期
正如许多技术的金科玉律一样,军事应用往往是进入公共领域的基础技术先驱。阴极射线管、电视、无线电和微波只是其中的几个例子。借助沉浸式技术,飞行模拟器等军事训练催生了我们正在构建的沉浸式环境。
尽管按照今天的预期,这一项简单的工作,但它开创了3D映射和再现、透视处理、内存管理和索引技术、着色和光源处理以及实时图像拼接和滚动。此外,它还使用了多端口或冗余内存块,因此内存的一个区块用于播放实时视频,而另一个区块则同时进行更新,准备播放下一段视频。
尽管很多飞行模拟器爱好者享受到了这项技术带来的乐趣,但沉浸式技术对社会的实际作用现在才开始显现。游戏以经济实惠的方式将这项技术带入到大众化的生活领域,但随着与其他现代主流功能的融合,挽救生命将成为其中一个重要的应用。
例如,在需要修理飞机发动机时, 尽管需要遵循维修手册的步骤,但沉浸式虚拟技术还可以增强这项操作的乐趣。不同于平面图、等距图或参数化图,技术人员不仅可以生动地看到虚拟浮动引擎, 还可以旋转、虚拟拆解和直观地观察,以及查看释放夹、螺栓以及组件的准确位置(图2)。当然,对于汽车维修、电器维修乃至几乎所有的机器维修,技术人员若采用能与之交互的高分辨率虚拟投影,就能增强操作能力,也能更轻松地理解操作步骤。
传感器数据与虚拟图像的结合让操作变得更加有趣,因此维修技术人员可以查看发动机内部并找到有故障的轴承,再确定如何查找出看不见的预埋螺栓。
图2:技术人员和机械师在开始工作之前利用虚拟机研究复杂部件错综复杂的细节。这对于培训和实际维修非常有用。(图源:Gorodenkoff/Shutterstock.com)
医学领域是最值得期待和最可能产生影响的应用领域之一。例如,借助磁共振成像 (MRI) 生成的高分辨率扫描数据,医生不仅可以查看病人的整体身体状况,从各个角度检查肿瘤, 还可以局部放大,仔细查看内部结构。
结合交互式机械手(例如,图1,右侧所示具有更高分辨率的控制手套)使用时,医生可以使用机器人工具而非颤抖的人手更精确地进行精细的手术。结合传感器(此类情况下为触觉反馈传感器)使用时,熟练的外科医生可以抓住、拉动、移动和缝合肌肉,而不会造成损伤(图3)。
图3:虚拟和增强现实技术可以让医生进行精细的手术,其精确度和控制控制能力远胜于可能不掌握此项技术的人手,甚至可以进行远程手术。(图源:Gorodenkoff/Shutterstock.com)
这项技术甚至可以支持进行远程手术。例如,在执行火星任务中,地球上的外科医生可以对一百万英里外的宇航员进行手术。无需将自身调整到失重状态下,就可进行简单的手术,如清理耳道或堵塞的动脉。信号滞后时间是个问题,对于数百万英里以外的手术尤为明显。这就是人工智能能够在出现时间延迟或信号丢失时帮助调整动作和行为的地方。
沉浸式技术也可以挽救生活在地球上的普通人的生命。试想一下GPS引导你穿越暴风雪时的情景, 当一切都被大雪覆盖时,根本无法分清哪里是道路,哪里是湖泊。
结合传感器和精确的GPS定位,沉浸式虚拟现实显示屏可以在实时视频中叠加实际道路,为我们提供实时路况。在上述事例中我们需要注意以下两点:添加超越人类感官范围的传感器数据增强了沉浸式体验,进而提高了不采用这项技术根本时无法实现的能力。这就是虚拟现实与增强现实相结合带来的改变。
虚拟和增强现实技术给社会带来的另一个益处就是以远程或虚拟的方式拯救生命。例如,拆除炸弹时,虚拟存在检测装置(如多关节机器人)可以到达危险位置并执行精细操作,而不会危及人身安全。相比任何2D系统,3D深度感知让拆弹小组操作人员拥有更好的深度感知。
对于诸如手动关闭核反应堆阀门的其他危险工作,相较于单独使用2D系统,使用3D系统能够更安全、更娴熟地完成工作。这些精确的远程和虚拟操作的关键在于触觉反馈。对于远程手术和任何其他关键操作,操作人员必须能够通过力反馈技术感觉到他正在触摸的物体。简单的红外 (IR) 手套已被真正的多传感器和多执行器手套所取代,如HaptX工业级型号(图4)。
图4:高精度传感器精确检测手指和手部运动以及手势,触觉力反馈技术可显著提高触觉灵巧度和力量控制。(图源:HaptX) (图源: HaptX).
最近一项有趣的技术进步是基于视频的手势检测、识别和控制技术,其特点是无需戴手套即可实现触觉反馈。 精心布置的摄像机用于监控手部的动作,同时一种巧妙的超声波波形干扰技术实际上让操作者能感觉到触觉反馈,类似于声波力场(图5)。
图5:尽管高清摄像机可以捕捉手部动作,而使用精确相位控制的超声波发射器却能让操作员感觉到动作。(图源:贸泽电子)
在增强现实与虚拟现实之间取得平衡
就像阿诺德·施瓦辛格在电影《终结者》中扮演的电子人一样,目睹信息叠加的现实可以让我们与众不同。然而,增强现实和虚拟现实都有自己的一席之地。
通常情况下,使用增强现实技术时,视频画面清晰、透明。在现代,有机发光二极管 (OLED) 技术非常适合这类应用。每个像素都是一个独立的发射点,因此不需要背光或扫描激光来渲染图像。
结合立体视频,虚拟耳机可以很好地展现虚拟现实和增强现实体验。在这种情况下,可以在不利条件下对现实进行调整,例如调整立体声平衡效果。当一个清晰简洁的虚拟世界呈现在面前时,即使是银装素裹、极为炫目的暴风雪天气环境也不一定会分散注意力。
图6:增强现实允许信息叠加在我们所感受的现实之上。例如,通过使用着色手法使热可见,进而扩大我们的感官范围。(图源:HQuality/Shutterstock.com)
在人类能够感觉到之前就对潜在危险进行探测并发出警告是一种非常明显的安全优势,而且不仅限于人类的感知范围。利用热技术,可以看到热量并对其重新着色,使其变得可见。这项技术让驾驶员借助于有限的可见光谱,在看到物体之前就知道前方道路上是否有人或动物。紫外线可以显现人眼无法看到的细节。
将人类的视觉范围从射频 (RF) 扩展到X射线可能是一项重大的诊断和故障排除技术。无论是在太空、核反应堆还是潜艇中,所有这些环境都依赖于防患于未然的能力,即在潜在问题成为真正问题之前检测并解决掉。
不仅仅是成像技术
这就是它的乐趣所在。视觉不是我们唯一重要的必备感官。许多人认为,听觉在某些情况下同样重要。人类之所以能作为一个物种存在,是因为我们的立体听觉让我们能够在完全看不见的情况下察觉到危险并定位出它的大概位置。
听觉在沉浸式技术和沉浸式体验中发挥着重要作用。长期以来,虽然立体声已经满足了大多数听众,但它并不是一种精确的三维声景渲染。尽管我们已经设计出并应用了多种环绕声技术,但它们都依赖于额外的扬声器和低音炮。在房间里实现这一点很容易,但在耳机上要困难得多。
数字信号处理算法获取立体声信息并提取环绕声标准的特定通道。然后,这些合成音轨可以被放大并应用到环绕声扬声器。转换器还可以在立体声和5.1、7.1、7.2、9.2环绕声标准之间来回切换。
这就是技术需要分化的地方。对于娱乐而言,声音再现最为重要。例如,如果在环绕声5.1中录制了音频,那么只有在5.1系统上播放时,音频再现效果才最佳。对于增强现实来说,三维感知和再现的能力非常重要。执行秘密任务的士兵或许能够使用热技术来识别敌人,而经过滤波的定向环绕声可以提高精确度。如果敌人在墙后,三维声音仍然可以探测到呼吸或心跳。
杜比全景声 (DolbyAtmos) 等现代系统专为电影院这类真正的环绕声沉浸式体验而设计。这些系统最多装有64个扬声器,而这对可穿戴耳机而言太多了。此系统还引入了处理资源的需求,因为它提供的不再只是简单的音频, 而是一个数字建模的声音对象,其特征、距离、运动和方向都会导致音轨被合成并分布到多个扬声器。虽然会在剧院里给人带来很酷的体验,但可穿戴沉浸式系统可能无法实现。
掌握这项功能的各项技术
设计和打造沉浸式技术耳机的时机已经成熟。各项技术也已准备就绪。这对增强、虚拟和组合现实系统而言确实如此。
薄膜技术 (TFT) 显示器应用广泛,物美价廉,多渠道现货供应。这种显示器需要LED背光,且不透光,因此主要用于虚拟现实;结合立体相机使用时,也可用于增强现实。
对于增强现实应用,OLED技术可能是更好的选择。它是透明柔性屏,可以变形、弯曲,可呈现出透明清晰的画质。最重要的是,嵌入到透明薄膜中的是微型LED,因此无需背光即可创建一个发光显示器。OLED显示器虽已面世,但却不如TFT易于购买。激光扫描平视技术不失为另一种选择。
得益于智能手机革命和自拍大潮,多家制造商还生产了超小型高分辨率摄像头。由于尺寸小巧,因此非常适合安装在镜架以及完全沉浸式不透明耳机上。
音频处理器和小型全音域扬声器也可从过往业绩卓著且信誉良好的供应商处轻松购到。同样,由于听音乐的需求,移动设备行业也迅速推动了这项技术的发展。
也许让这些设计落地的重要技术进步就是我们拥有的先进多轴加速度计。这些技术可以监控头部的运动,此外,结合快速响应的视频处理和再现系统使用时,用户不仅可以感觉图案清晰,而且不会感到不适。(注意:当显示滞后头部跟踪时,感觉的分离可能会引起不适。)
其他先进技术,如超高密度和快速内存、能量管理芯片和高密度电池技术,皆已步入正轨,使这项技术具有足够高的成本效益和效率成为未来的首选用户界面。此外,宽带宽、高频无线通信技术也有利于这些沉浸式设备完全摆脱任何束缚。
设计选项和考虑因素
在决定如何推进增强和/或虚拟现实应用时,需要考虑的因素包括成本、上市时间、可靠性以及特殊功能。对于商业和消费类应用,成本和上市时间都异常重要。耐用性、可靠性和特殊功能是军事和航空航天设计的重中之重。其他一切都介于两者之间。
无论哪种情况,都可以通过OEMing(一种耳机)进行可行性研究和原型设计。多家参与制造者提供了价位与性能水平各异的产品, 既有有线配置,也有无线配置。最常见的是售价约300美元的Occlus Quest 2。该器件具有一个独立的计算和图形引擎、无线通信、用于外围设备的蓝牙(BLUETOOTH®)接口,以及良好的头部跟踪功能。Sony PlayStation®也提供了一款价位大致相同的竞争产品。还有HTC和Valve Index VR工具包。
此外,开发工具也可用于布设场景和多角色交互。配备图形引擎和CPU的耳机已上市。而相关社区也在不断发展,以帮助支持这个全新的虚拟世界。
迈入新世界
虚拟和增强现实让用户沉浸在人工智能的世界。通过虚拟现实,沉浸式体验可以呈现一个与耳机之外不同的世界,而增强现实则增强信息功能并扩展人类感官的范围。幸运的是,我们拥有将各项技术结合在一起的能力,从而创造出能够提高教育、机械维修、手术、导航性能乃至扩大感官范围的世界