Skip to main content

专业人员如何辨别假冒电子元器件

(图源:cristianstorto/Stock.adobe.com)

发布日期:2024年2月21日

引言

在当今快速发展的电子市场上,假冒电子元器件的涌入已成为一种令人担忧的趋势,给制造商、供应商和消费者都带来了巨大的挑战。由于全球供应链异常复杂,而且人们总是希望找到价格更低的替代品,因而这一问题也就愈发普遍和严重。大量假货涌入市场,不仅会导致经济损失,还会产生更加复杂的影响。

使用假冒元器件的风险是多方面的。安全隐患首当其冲,因为这些元器件往往满足不了安全工作所需的行业标准和规范。这会导致电子系统出现灾难性故障,尤其是在医疗设备、汽车系统和航空航天等关键应用中。性能不佳是另一个重要问题。假冒的元器件往往不具备与正品相当的质量或耐用性,降低最终产品的寿命和可靠性,从而导致无意中使用假货的品牌声誉受损。

此外,使用假冒元器件的法律后果也是值得一再强调的。被发现使用假冒元器件的企业,即使是在不知情的情况下,也可能面临严重的法律后果,包括巨额罚款和声誉受损。在非常强调信任和可靠性的行业中,这种法律和经济影响可能是毁灭性的打击。

鉴于这些风险,辨别假冒元器件的能力已成为电子行业不可或缺的技能。这不仅关系到制造商得以立身的底线问题,还关系到确保安全、保持质量、维护产品和整个行业的诚信。随着我们深入探讨各种检测假冒元器件的方法,我们可以清楚地看到,提高正品意识、警惕假货流入是打击这一普遍问题的关键。

采购专业人员如何辨别假冒元器件

采购专业人员是防止假冒元器件进入制造商设计的第一道防线。使用以下资源可以帮助您选择正确的元器件来源,或验证现有元器件是否为授权的正品。

行业数据库

查阅列出已知假货的行业数据库,就是一种有效的策略。这些数据库汇集了有关假冒事件的各种信息,可以让用户深入了解假冒元器件的当前趋势。通过对照这些数据库中的元器件,就可以辨别某个元器件是否曾被标记为假冒产品。

向制造商/供应商寻求验证

另一个重要步骤是向制造商或授权供应商直接核实,包括直接与制造商确认元器件的真实性,或者检查供应商是否得到制造商认可,并且获得了代理该元器件的授权。制造商可通过验证序列号和批次ID,并提供其他信息来确认元器件的真实性。

标准和认证

遵守标准和认证对于防止假冒元器件进入市场至关重要。这些关键标准包括:

  • ISO 9001:质量管理体系
  • AS6081:专注于降低买卖假冒元器件的风险
  • ANSI/ESD S20.20:有关保护电子元器件免受静电放电影响
  • ISO/IEC 17025:对于进行测试和校准的实验室而言非常重要
  • IDEA-STD-1010:电子元器件检查指南

质量保证实践包括定期审核供应商、严格测试和持续培训。如果要深入了解这方面的信息,可以查阅贸泽电子质量保证页面和PRI-CAAP等资源。

与工程师交流

采购专业人员与工程师之间开展定期讨论,不仅有助于消除阻碍工作流程的沟通障碍,对于防止产品设计中出现假冒伪劣产品而言也是至关重要的。毕竟工程师往往就是实际处理元器件的人,更有可能从专业的角度发现假冒或质量问题。

工程师如何检测假冒元器件

质量保证和工程团队是避免假冒元器件的宝贵资源。他们可以通过多种方法来确保设计和最终产品中的元器件是正品,比如:

目视检查

目视检查包括对元器件的标签、包装和整体外观进行细致检查。工程师会寻找字体、徽标设计或拼写错误等方面的任何不一致之处,这些都可能是假货露出的“马脚”。此外,包装材料的质量和元器件本身的状况也能提供线索,因为假冒元器件可能会有重复使用或翻新的痕迹。将可疑元器件与正品样品进行比较尤其能发现端倪,因为并排查看时,通常更容易发现颜色、尺寸、质地或重量上的差异。

文件核查

元器件的正品与否通常可以通过文件核查来证实。这包括检查合格证(CoC)、采购订单以及与元器件相关的其他文件。真实的文件应符合制造商的已知标准,并包含准确、一致的信息。文件序列号、日期或供应商信息中的任何差异都应引起警觉,并且需要进一步调查。

物理特性和尺寸检测

物理特性和尺寸检测包括测量元器件,并将测量结果与制造商公布的规格进行比较。此举可以发现与正品元器件在尺寸、重量等物理特性上的不一致之处。这些差异可能会涉及假冒元器件中常见的未经授权改动或替换。

X射线检查

X射线检查是检测假冒产品的有力工具,因为它可以看到元器件的内部结构。它可以发现肉眼无法看到的元器件内部不一致之处,如芯片缺失、芯片尺寸不正确或其他内部结构差异。这种方法对于辨别一些更加复杂、可能在目视检查中漏检的假冒产品特别有用。

电气测试

电气测试包括根据既定基准来评估元器件的性能。通过进行一系列电气测试,工程师可以确定元器件在各种条件下的表现是否符合预期。电压、电流和电阻等电气特性如果存在偏差,就表明产品有可能是假冒的。

化学测试

化学测试,特别是芯片分析,用于分析元器件的材料成分。这种方法可以检测出半导体材料或芯片本身的异常,这可能表明是假冒产品。扫描电子显微镜(SEM)或能量色散X射线光谱(EDX)等先进技术可用于此目的。

专业设备

专业设备的使用,包括高倍显微镜、光谱分析仪和其他诊断工具,在假货检测中发挥着至关重要的作用。这些工具可以揭示标准检测方法无法辨别的微小细节,如焊接质量或某些化学元素的存在。

结语

假冒电子元器件在全球化市场中的盛行,凸显了提高警惕的必要性。其影响范围广泛,涉及安全、法律合规性和品牌声誉。为此,必须采用多方面的检测方法,同时严格遵守质量标准和认证。利益相关者必须保持知情和主动,以确保电子产品的完整性和可靠性。本文讨论的工具、技术和标准,可为分辨和打击假冒元器件奠定基础,有助于提高电子行业的安全性。