提升采购效率之道

(图源:Murrstock/Stock.adobe.com)
电子元器件采购是一个竞争激烈、快节奏、发展迅速的行业。业内专家普遍认为,采购过程中的效率低下问题源于多种因素,而采购专业人员必须发现、了解并消除这些问题,才能跟上市场步伐,积极主动地提升市场地位。
效率低下的常见根源
从管理的角度来看,供应链管理在电子元器件行业中扮演着重要角色。全球化的供应链,以及通货膨胀、地缘政治紧张局势、自然灾害和快速变化的法规等不可预见的全球事件,与市场的正常和异常波动交织在一起,威胁着电子元器件从供应商到制造商再到最终客户的交付效率。因此,高效的供应链管理对于这个行业的韧性至关重要。
规划不足会导致供应中断和交货周期延长。通常情况下,高效规划是必须的。如果缺乏规划,再叠加不可预见的全国性、全球性乃至地方性事件,问题就会变得更加严重。库存过剩、缺货、临时采购以及运营和运输成本上升,最终都会影响到利润和各方合作关系。
在许多情况下,沟通不畅会导致各方对需求和规格的理解出现偏差,直接引发错误、延误和质量问题。信息传递不当,往往会导致电子元器件在订购或生产中出现错误,继而造成交付延迟、返工、成本上升,甚至让产品出现故障。此外,低效沟通还会降低决策效率、协作能力和供应链敏捷性。
在采购工作中,减少干预是更为可取的做法,因为手动操作意味着更多地依赖人工流程。纸质发票以及手工匹配发票和订单的做法至今依然存在,但这么做的成本非常高昂。根据Jaggaer发布的《The State of Procurement 2024》(2024年采购状况)报告,42%的受访者表示,高度依赖人工流程以及缺乏战略思考所需的时间,正阻碍采购效率的提升[1]。虽然许多企业都已经认识到高度自动化采购流程的价值,但对其他企业而言,自动化仍然是属于“遥远未来”的事情。随着人工智能(AI)越来越多地应用到采购解决方中,这些企业面临的技术鸿沟会越来越宽。
在分析常见的低效因素时,不妨思考一下,你需要整个流程的参与者(从采购专业人员到供应商)完成多少个步骤?能否与团队合作,减少这些低效环节?
通过审计发现低效问题
确保采购流程高效、合规的方法之一是开展审计。审计的内容涵盖内部控制、供应商招标、谈判、选择、采购订单与合同管理、合同执行以及运营效率等多个方面。
审计工作需要耗费一些时间,而且要定期开展。审计团队的任务包括对合同、采购记录、现有采购流程的各个阶段、投标评估、合同管理、差异及其产生原因以及流程瓶颈进行审查。这项工作的目标是确保企业符合法规要求、尽可能降低风险,并持续优化采购实践。
准备审计时,需要收集这些文件:最新的采购政策与流程、供应商合同与协议、采购订单(以及每份订单的证明文件)、发票与付款记录、收货与交货记录、供应商资料以及供应商业绩评估。其他有用的文件包括评估标准与供应商评分记录、往来沟通记录、内部流程控制文件(如审批流程、既往审计的整改措施或未决事项)以及采购预算。
完成文件收集后,审计的步骤包括:
· 任命首席审计师并授权团队成员,组建审计团队
· 与利益相关者访谈
· 确定采购流程中的问题
· 进行深度采购分析
· 审查供应商关系、协议、合同,以及选择供应商时的道德实践
· 检查现有内部控制措施
· 调查非流程支出
· 评估培训体系
最终审计分析应确保采购符合政策、标准和法律要求,确定工作流程中的障碍,评估控制措施的有效性,从而优化效率,并评估人力、技术和预算等资源的利用效率,以便在保持质量的同时尽可能提高生产力。此外,审计分析中还应包括风险识别与评估。
采购人员本身就是采购工作最宝贵的资产之一。审计过程应该鼓励他们积极参与,找出元器件采购中的痛点,通过调查收集他们的宝贵意见,培训他们掌握最佳实践和新技术,并积极推动他们接受和推动改进措施。
审计分析结束后,应提交审计报告,并提出可追踪的整改建议。
采购分析既能了解过去,又能指导未来。以往,采购分析的主要关注点是历史数据,如采购支出和供应商绩效。如今,这项工作的重点正在转向自动化和前瞻性决策,以满足处于数字化转型中的采购组织日益增长的需求。采购分析师现在也需要掌握采购组织以外的数据。
采购分析带来的优势包括改进预测能力、优化预算管理、降低风险以及提高应对供应链中断的能力。通过分析,可以制定绩效基准,并进一步深入研究质量管理和绩效提升,并揭示未来的整合、优先级管理和着重关注点。
自动化与数字化
滥用技术(或完全忽视技术)都会阻碍采购工作的成效。提取大量有价值的数据本身已颇具挑战性,而要从各种内、外部来源提取数据更是难上加难。因此,如果企业尚未实现采购自动化,或者仍处于初期阶段,评估并选择合适的采购软件便是首要任务。以下是选择采购软件时需要关注的几个要点:
· 不要一味关注支出分类与主数据管理,获取战略性洞察也是非常重要的
· 既要从宏观层面审视采购,也要能够深入查看细节;应选择能提供透明交易数据的仪表盘
· 花一些时间研究客户案例
· 让IT、法务、财务等相关部门也参与到评估软件的过程中
要真正提升采购效率,采购流程必须自动化。但这件事应该从何入手呢?
采购流程中,最容易自动化的三个环节是发票开具、应付账款和付款对账。但完成这些只是迈出了第一步。通过数字化转型,企业可以发现、解读、制定战略、优化并交流采购模式,从而获得实时精准数据的支持。
采购软件和数字化工具正处于推动效率和成功结果的前沿。它们包括电子采购系统、供应商管理平台、合同管理解决方案和支出分析工具。其中,结合AI的采购的软件和工具特别值得关注。AI驱动的数字化转型将为采购流程带来高效率、创新机遇和战略价值提升。
随着电子元器件采购的不断发展,数字技术将成为决定企业竞争力和韧性的关键因素。
参考资料
[1] https://www.jaggaer.com/download/ebook-guide/state-of-procurement-2024